Six raisons de choisir une pompe à chaleur
Approfondir pour mieux comprendre
Observer et comprendre
Installez-vous confortablement et découvrez tout ce que vous devez savoir sur nos solutions grâce à ces histoires, soigneusement sélectionnées pour vous.
En savoir plus sur nos pompes à chaleur et prendre une décision éclairée
- Qu'est-ce qu'une pompe à chaleur ?
- Comment fonctionne une pompe à chaleur ?
- Quelle est la durée de vie typique d'une pompe à chaleur ?
- Les pompes à chaleur peuvent-elles être utilisées pour le rafraîchissement ?
- Une pompe à chaleur est-elle adaptée à mon logement ?
Une pompe à chaleur est une technologie efficace à faible émission de carbone qui fournit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Elle utilise des sources d'énergie renouvelables telles que l'air, l'eau et l'énergie géothermique pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude de votre logement. À l'intérieur, cette énergie est libérée par des émetteurs comme les radiateurs, le chauffage par le sol, les convecteurs réversibles et votre système de production d'eau chaude sanitaire.
Les pompes à chaleur convertissent l'énergie de l'extérieur à la température souhaitée pour votre logement. Au départ, un réfrigérant dans le groupe extérieur de la pompe à chaleur absorbe la chaleur de l'air, du sol ou de l'eau. Le réfrigérant pénètre dans un compresseur, où il est mis sous pression. En raison de la pression élevée, le réfrigérant chauffe et produit à son tour de l'eau chaude. L'eau chaude peut être stockée dans un ballon jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire ou circuler via des émetteurs dans les différentes pièces par le biais d'un chauffage par le sol, de radiateurs ou de convecteurs réversibles. Combinées à des convecteurs réversibles ou à un chauffage par le sol, les pompes à chaleur peuvent agir comme climatiseurs et être utilisées pour le rafraîchissement. Le cycle est simplement inversé, les unités intérieures absorbant la chaleur et le groupe extérieur la restituant.
Une pompe à chaleur dure généralement entre 15 et 20 ans, mais cette durée dépend d'un certain nombre de facteurs, tels que l'entretien. Bien que les pompes à chaleur soient une solution nécessitant peu d'entretien, leur durée de vie sera optimisée par un contrôle annuel effectué par votre installateur ou votre partenaire de service.
Oui, elles le peuvent mais cela dépend de vos types d'émetteurs.
L'émetteur idéal pour le rafraîchissement est un convecteur réversible (également appelé ventilo-convecteur), qui combine astucieusement le chauffage et le rafraîchissement en un seul système.
Une pompe à chaleur est idéale pour les logements de toutes formes et dimensions et son utilisation pour chauffer et rafraîchir votre logement est un choix judicieux, qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une rénovation.
Avantages d'une pompe à chaleur
Chauffage et rafraichissement
Pourquoi est-il judicieux d’investir dans une pompe à chaleur ?
Les pompes à chaleur sont un système rentable, à faible impact environnemental, pour chauffer votre logement à l'aide d'une énergie renouvelable.
Les pompes à chaleur extraient l’énergie gratuite présente dans l’air, l’eau ou le sol. Bien qu'elles consomment de l'électricité, la quantité d'énergie thermique produite est nettement supérieure à l'énergie consommée, ce qui réduira vos factures d'énergie.
Les pompes à chaleur sont également une option beaucoup plus sûre que les systèmes de chauffage traditionnels. Elles peuvent minimiser les risques d’accident parce qu’elles utilisent de l’énergie renouvelable et en partie de l'électricité. Il n'y a donc pas de combustible fossile ni de risque de fuite de gaz ou d'inflammation accidentelle.
Grâce à des matériaux de haute qualité et à une ingénierie sophistiquée, les pompes à chaleur Daikin ont une longue durée de vie. Bien entretenue, votre pompe à chaleur durera plus de 20 ans.
Les pompes à chaleur sont-elles efficaces sur le plan énergétique ?
La consommation d'électricité d’une pompe à chaleur est basée sur ce que l'on appelle le coefficient de performance saisonnier (SCOP) qui tient compte des variations de performance au cours de l'année. Généralement, une pompe à chaleur doit travailler plus fort en hiver qu'en été.
Le COP est calculé en mesurant l'énergie consommée (électricité) et l'énergie produite (chaleur). Une pompe à chaleur produit généralement 4 kWh de chaleur pour 1 kWh d'énergie électrique, ce qui peut être moins cher que vos factures de gaz sur une année. Et il existe en outre des moyens d'améliorer encore l'efficacité.
L'isolation influence l'efficacité de tout système de chauffage. En veillant à ce que vos murs, fenêtres et combles soient bien isolés, vous pouvez réduire la charge de travail d'une pompe à chaleur et, par conséquent, sa consommation.
Pour réellement optimiser l'efficacité et réduire fortement la consommation d'électricité, envisagez de combiner une pompe à chaleur avec d'autres systèmes tels que le chauffage par le sol et les panneaux solaires.
Nos solutions pour le chauffage et le rafraîchissement
- Pompe à chaleur air/eau
- Pompes à chaleur air/air
Solutions complètes de chauffage, de rafraîchissement et de production d'eau chaude sanitaire
Les pompes à chaleur air/eau sont des systèmes de chauffage, de rafraîchissement et de production d'eau chaude sanitaire polyvalents, rentables et basés sur les énergies renouvelables. Vous pouvez compter sur l’intégration possible avec les émetteurs de chauffage existants et nouveaux. Idéal pour les logements neufs, les rénovations et le remplacement des chaudières.
Un intérieur confortable tout au long de l'année
Bénéficiez, été comme hiver, du confort dans votre logement grâce à une technologie de chauffage et de rafraîchissement avancée et efficace. L'ajout d'un ballon vous permettra également d'obtenir de l'eau chaude sanitaire. Idéal pour les logements neufs, pour accompagner votre chaudière et pour remplacer vos anciens systèmes électriques.
Pour en savoir plus
Vous pouvez obtenir des conseils sur le type de pompe à chaleur le mieux adapté à votre logement auprès d'un installateur Daikin, du personnel de la boutique du fabricant, ou consulter notre configurateur de solutions résidentielles.
La durée de vie d'une pompe à chaleur est généralement comprise entre 15 et 20 ans, mais cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Par exemple, l’entretien. Bien que les pompes à chaleur soient une solution nécessitant peu d'entretien, un contrôle annuel effectué par votre installateur ou votre partenaire de service permettra de maximiser leur durée de vie.
Oui, les pompes à chaleur peuvent être raccordées à des radiateurs anciens ou nouveaux.
Si vous avez déjà des radiateurs dans votre logement, les pompes à chaleur moyenne, haute température ou hybrides (si vous remplacez une chaudière à gaz) peuvent facilement s'y raccorder et utiliser la tuyauterie existante sans nécessité de remplacer les radiateurs ou d'effectuer des travaux supplémentaires.
Bien évidemment, tout cela doit être validé par l'installateur qui s'occupera de votre projet.
Oui, les pompes à chaleur peuvent être utilisées pour le rafraîchissement, mais cela dépend de vos types d'émetteurs.
Par exemple, l'émetteur idéal pour rafraîchir avec des pompes à chaleur basse, moyenne ou haute température est un convecteur de pompe à chaleur (également connu sous le nom de ventilo-convecteur). Son fonctionnement est similaire à celui d'un radiateur traditionnel, avec l'avantage supplémentaire qu'il peut à la fois chauffer et rafraîchir une pièce.
Certaines pompes à chaleur hybrides peuvent être raccordées à des pompes à chaleur air/air (également appelées climatiseurs) qui constituent une autre solution de chauffage et de rafraîchissement très répandue.
Un installateur que vous aurez sélectionné s'occupera de tout ce qui concerne la commande, la livraison et l'installation de votre pompe à chaleur.
La réponse la plus simple est que cela dépend. L'installation d'une pompe à chaleur ne se limite pas à la mise en place d'un module intérieur et d'un groupe extérieur. Il n'existe donc pas de délai précis pour l'installation d'une pompe à chaleur, qui dépend d'un certain nombre de facteurs différents, tels que :
- Le type de logement : la première chose à prendre en compte est le type de logement dans lequel la pompe à chaleur sera installée. S'agit-il d'une nouvelle construction ou d'un logement existant ? Dans le cas des nouvelles constructions, la planification doit être prise en compte en même temps que toutes les autres constructions en cours. Pour les logements existants, le temps nécessaire dépend notamment si les émetteurs existants seront utilisés ou s'ils seront remplacés par de nouveaux.
- Type de pompe à chaleur : comme il existe une grande variété de pompes à chaleur, chacune d'elles a ses propres exigences en matière de temps pour l'installation.
- Travaux complémentaires : selon que vous installiez une pompe à chaleur dans un logement existant ou dans une nouvelle construction, il se peut que des travaux supplémentaires soient nécessaires pour pouvoir tirer le meilleur parti de votre nouveau système. Il peut s'agir de l'installation ou du remplacement d'émetteurs (comme les radiateurs), de l'optimisation de l'isolation, etc.
Le prix de l'installation varie en fonction du type de pompe à chaleur choisi et de la région dans laquelle vous vivez.
D'autres facteurs peuvent influencer le prix, tels que les travaux de rénovation ou de construction supplémentaires (comme l'isolation) qui doivent être effectués, ainsi que l'installateur. Les prix varient d'un installateur à l'autre en fonction de leur expertise et de leur expérience.
En Europe, chaque pays dispose de réglementations et d'aides différentes au niveau national et régional pour soutenir l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur.
Chacun ayant ses propres programmes et critères d'éligibilité, nous vous conseillons de consulter l'installateur Daikin de votre choix ou le site Web dédiées aux aides pour plus d'informations. Nous vous donnons quelques infos ici
La plupart des pompes à chaleur sont généralement équipées d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur. Chaque appareil produit un son lorsqu'il fonctionne. Ce son est généralement mesuré en dBA et ces niveaux s'échelonnent de 0 dBA à 140 dBA.
Si vous examinez les niveaux sonores, vous verrez également des spécifications concernant le niveau de puissance acoustique et le niveau de pression acoustique.
Le niveau de puissance acoustique est le niveau sonore mesuré directement à la source.
Le niveau de pression acoustique est celui mesuré à une distance donnée (généralement de 1,5 à 2 mètres) de la source.
Les unités intérieures des pompes à chaleur Daikin produisent généralement un niveau de pression acoustique d'environ 30 dBA, ce qui correspond au bruit de chuchotement d'une personne.
Les groupes extérieurs, qui existent dans une plus grande variété de tailles, ont des niveaux de pression acoustique compris entre 40 dBA et 62 dBA, ce qui est comparable respectivement au chant des oiseaux et à une conversation entre personnes.
Les pompes à chaleur ne sont pas très gourmandes en énergie. Nous vous conseillons de prendre un rendez-vous d'entretien annuel avec votre installateur ou votre prestataire de services pour vous assurer que votre pompe continue à fonctionner aussi efficacement que possible. Un entretien comprend généralement un certain nombre de contrôles standard, ainsi qu'un nettoyage complet de l'appareil et des filtres.
Découvrez notre blog sur le chauffage et le rafraîchissement
Découvrez quelle solution convient à vos besoins