Passer au contenu principal

Extrait du document « Drivers to heat pump adoption by European Households » (Facteurs favorisant l'adoption des pompes à chaleur par les ménages européens).

Le gouvernement français subventionne l'installation de pompes à chaleur ; pour l'année 2024, le montant de l’aide à la rénovation MaPrimeRénov a été porté à 2 000 euros par ménage. À cette prime peut s’ajouter l’aide Certificats d'économie d'énergie pour couvrir le coût d'une pompe à chaleur air-eau ou géothermique.

À première vue, les pompes à chaleur peuvent sembler nécessiter un investissement initial plus important que les systèmes de chauffage traditionnels. Toutefois, lorsqu'on envisage l'achat d'une pompe à chaleur, il faut savoir que la probabilité de bonus est élevée, ce qui rend l'investissement dans un tel dispositif très intéressant.

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, de nombreux gouvernements ont décidé d'éliminer progressivement les chaudières à gaz et au fioul. En contrepartie, ils encouragent l'adoption de solutions à faible émission de carbone, telles que les pompes à chaleur.

Jusqu'à présent, convaincre les propriétaires d'opter pour cette technologie s’est avéré un défi de taille. Cependant, l'augmentation des prix du gaz devient une préoccupation dans toute l'Europe et des subventions sont désormais proposées dans la plupart des pays. C'est pourquoi les pompes à chaleur sont de plus en plus appréciées et reconnues comme une option viable.

Les subventions jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l’attractivité des dispositifs air-eau et géothermiques. En encourageant l'adoption de ces technologies, la transition vers des solutions de chauffage durables peut être accélérée.

En France, le dispositif MaPrimeRénov est accessible à tous les propriétaires et pour toutes les résidences construites depuis au moins 15 ans. Il fournit une aide financière sous forme de subventions aux propriétaires qui entreprennent des travaux de rénovation énergétique éligibles. Ces travaux peuvent comprendre l'installation d'une isolation, la modernisation du système de chauffage, l'amélioration de la ventilation ou l'installation de systèmes à énergie renouvelable tels que des panneaux solaires. Le montant de l'aide financière dépend de différents facteurs tels que la nature des travaux, les revenus du propriétaire et le potentiel d'économies d'énergie du projet.

Dans le cadre du projet de loi de finances 2024, le gouvernement français a ajouté 1,6 milliard d'euros au budget pour la rénovation énergétique, portant le budget total consacré à l'efficacité énergétique des logements à 5 milliards d'euros.

Ces fonds supplémentaires permettront d'augmenter l'aide à l'installation de pompes à chaleur air/eau et géothermiques, qui passera de 1 000 à 2 000 euros pour les ménages à revenus modestes et moyens. L'objectif est d'accélérer le remplacement des chaudières fonctionnant aux combustibles fossiles par des équipements décarbonés.

En complément de MaPrimeRénov, les travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un logement bénéficient d'un taux de TVA réduit à 5,5 %.

Le revenu fiscal de référence (RFR) de la personne concernée est pris en compte pour déterminer l'éligibilité et le montant de l'aide financière.  Plus les ressources d'une personne sont importantes, moins le montant de la prime est élevé.

La période de 15 ans est réduite à un minimum de 2 ans en cas de demande de subvention pour l'acquisition et l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, en remplacement d'une chaudière fonctionnant au fioul.

Le logement rénové doit répondre à certaines exigences en matière de performance énergétique après la fin des travaux.

Les aides disponibles dans le cadre de MaPrimeRénov varient en fonction de la nature du projet et des revenus du propriétaire. Pour les pompes à chaleur air/eau, les montants sont accordés en fonction de la tranche de revenus.

  Par exemple, un couple sans enfant avec un revenu annuel de 41 000 € peut financer 37 % du coût d'installation d'une pompe à chaleur air/eau grâce à MaPrimeRénov et au dispositif des Certificats d'économie d'énergie (CEE). Le reste du coût peut être couvert par un prêt éco-PTZ (prêt à taux zéro garanti par l'État) (voir l'image ci-dessous).

 

Pour vérifier l'éligibilité, veuillez vous rendre sur le site web MaPrimeRénov