Passer au contenu principal

Réponse à vos questions concernant la consommation d'énergie des pompes à chaleur

Vous envisagez peut-être l’adoption d’une pompe à chaleur en raison de ses avantages environnementaux ou financiers. Une pompe à chaleur est-elle vraiment éco-énergétique ? Examinons de plus près la consommation d' des pompes à chaleur pour comprendre comment vous pouvez bénéficier d'une meilleure efficacité et d'une réduction des coûts avec une pompe à chaleur dans votre logement.

Consommation d'énergie de la pompe à chaleur

Les pompes à chaleur constituent un système de climatisation durable. Elles extraient la chaleur de l'air, de l'eau ou du sol à l'extérieur et l’utilisent pour générer le chauffage, le rafraîchissement ou l’eau chaude sanitaire pour votre logement.

À moins que vous n'utilisiez une pompe à chaleur dans le cadre d'un système hybride (une pompe à chaleur à une chaudière gaz), vous ne dépendez pas des combustibles fossiles et ne payez pas de gaz.

Les pompes à chaleur puisent gratuitement dans la nature jusqu'à 75 % de l'énergie dont elles ont besoin, le reste étant alimenté par l'électricité pour le compresseur et l'échangeur de chaleur. Mais cela ne signifie pas nécessairement une facture d'électricité élevée.

Plusieurs facteurs déterminent la quantité d’électricité utilisée par une pompe à chaleur. Il s'agit notamment du climat, de la taille de votre logement et de son degré d'isolation, et du fait que la pompe à chaleur serve à la production d’eau chaude sanitaire ou au rafraîchissement.

En général, une consommation efficace dépend du choix de la pompe à chaleur, de son installation et de son utilisation.

Rendement des pompes à chaleur

La consommation d'électricité des pompes à chaleur est basée sur ce que l'on appelle le coefficient de performance saisonnier (CoP), qui tient compte des variations de performance au cours de l'année. Une pompe doit travailler plus fort en hiver qu'en été.

Le COP est calculé en mesurant l'énergie consommée (électricité) et l'énergie produite (chaleur). Une pompe à chaleur produit généralement 4 kWh de chaleur pour 1 kWh d'énergie électrique, ce qui peut être moins cher que vos factures de gaz sur une année. Et il existe des moyens d'améliorer encore l'efficacité.

L'isolation influence l'efficacité de tout système de chauffage. Veillez à ce que tous vos murs, vos combles et vos fenêtres soient correctement isolés afin de réduire la charge de travail de la pompe à chaleur, et donc sa consommation.

Vous pouvez également minimiser la consommation :

  • en vous assurant que la pompe à chaleur est correctement installée et réglée pour votre système de chauffage ;
  • en maintenant une température relativement constante plutôt que de la baisser la nuit ;
  • en limitant la température de flux de l'eau de chauffage à un niveau confortable ;
  • en assurant un entretien régulier de votre système.

Pour optimiser l'efficacité et réduire la consommation d'électricité, envisagez de combiner une pompe à chaleur avec d'autres systèmes tels que le chauffage par le sol et les panneaux solaires.

Pompe à chaleur et panneaux solaires

En combinant une pompe à chaleur avec des panneaux solaires, vous pouvez augmenter l'efficacité des deux systèmes de manière significative. En hiver, lorsqu’il y a moins de soleil, une pompe à chaleur peut générer du chauffage en extrayant la chaleur présente dans l'air ou dans le sol. Et en été, les panneaux solaires peuvent alimenter la pompe à chaleur sans dépendre du réseau électrique.

La combinaison d'un panneau solaire et d'une pompe à chaleur peut porter le CoP à quatre unités ou plus de chaleur fournie pour chaque unité d'énergie consommée.

Associer une pompe à chaleur avec des panneaux solaires augmente son efficacité, ce qui permet de réduire la consommation d'électricité tirée du réseau et de diminuer les coûts. Les propriétaires peuvent alors acquérir une plus grande indépendance énergétique, en produisant leur propre énergie sans dépendre des compagnies d'électricité.