Passer au contenu principal

Voici ce que vous devez prendre en compte avant de rendre votre logement plus économe en énergie grâce à une pompe à chaleur air-eau, géothermique ou hybride.

Vous avez décidé d'améliorer votre système de chauffage et d’investir dans une pompe à chaleur. Beaucoup de choses doivent être considérées mais la bonne nouvelle est qu'une fois la pompe à chaleur installée, vous êtes tranquille pour les 15 prochaines années. Voici ce que vous devez prendre en compte avant de rendre votre logement plus économe en énergie grâce à une pompe à chaleur air-eau, géothermique ou hybride.

Compatibilité avec le système existant

L'un des principaux avantages des pompes à chaleur est leur flexibilité en termes de compatibilité et de connexion avec les émetteurs. Si votre logement, neuf ou ancien, est équipé de radiateurs, vous pouvez facilement raccorder des pompes à chaleur sans travaux supplémentaires.

Avec les pompes à chaleur et leurs combinaisons d'émetteurs, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre système. Vous pouvez rafraîchir en utilisant des convecteurs réversibles. La pompe à chaleur peut également produire de l'eau chaude. Si vous avez déjà un ballon d'eau chaude et que vous souhaitez le conserver, vous pouvez installer une unité intérieure murale connectable à ce ballon d'eau chaude.

Isolation et pertes thermiques

L'isolation et les pertes thermiques jouent un rôle important lors de la modernisation de votre système de chauffage. Une isolation correcte permettra d'améliorer l’efficacité d’une pompe à chaleur et de réduire les coûts d’exploitation. Les propriétés anciennes ont tendance à ne pas avoir une excellente isolation. Il convient donc de faire correctement isoler votre habitation pour optimiser l’efficacité de votre pompe à chaleur. Votre installateur vous rendra visite et vous conseillera, ou vous pouvez consulter un expert en isolation.

Coûts d'installation

Les coûts d'installation dépendent du type de pompe à chaleur choisi. L'installation d'une pompe à chaleur air-eau revient généralement à moins cher que celle d'une pompe à chaleur géothermique, car cette dernière nécessite des forages supplémentaires. La distance entre les unités intérieure(s) et extérieure peut également affecter les coûts. Un installateur Daikin vous conseillera sur ces détails.

Capacité et taille de la pompe à chaleur

Une pompe à chaleur de puissance appropriée fait la différence entre une pompe qui fonctionne selon les besoins et une pompe à chaleur moins efficace.

Cela aura également une incidence sur vos factures. Si la capacité est trop faible, la pompe à chaleur doit travailler beaucoup plus pour répondre aux besoins de chauffage, de rafraîchissement et de production d'eau chaude sanitaire.

Votre installateur déterminera la puissance correcte, en fonction de facteurs tels que l’âge et la taille de la propriété, les émetteurs, la température intérieure et extérieure, et l’isolation.

Maintenance et entretien

  • Les pompes à chaleur nécessitent moins de maintenance et d'entretien que les systèmes à combustibles fossiles.
  • Un entretien et une maintenance corrects garantissent le bon fonctionnement de la pompe à chaleur.
  • Faites effectuer un contrôle de maintenance au moins une fois par an. Il s'agit notamment de nettoyer les filtres, de vérifier les réfrigérants et d'inspecter l'échangeur de chaleur.
  • Les installateurs Daikin proposent des forfaits de garantie et d’entretien qui sont inclus dans notre offre Stand By Me.

Vous cherchez d'autres raisons de remplacer votre système actuel par une pompe à chaleur et de réaliser des économies d'énergie dans votre logement ?

Vous cherchez d'autres raisons de remplacer votre système actuel par une pompe à chaleur et de réaliser des économies d'énergie dans votre logement ?

Vous souhaitez plus d'informations sur la pompe à chaleur dans le cadre d'une rénovation ou d'autres conseils en matière d'économie d'énergie ? Prenez contact avec nous et nous serons heureux de vous aider !