Passer au contenu principal

Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur la pompe à chaleur hybride Daikin Altherma et sur son fonctionnement

Si vous cherchez à tirer parti de sources d’énergie renouvelable tout en continuant à utiliser des combustibles fossiles traditionnels, vous obtiendrez le meilleur de ces deux mondes avec une pompe à chaleur hybride. Un système hybride vous permet de bénéficier de coûts énergétiques réduits et d’améliorer l’efficacité de votre habitation tout en profitant d’un agréable niveau de confort thermique. Lisez la suite pour en savoir plus.


Qu'est-ce qu'une pompe à chaleur hybride ?

Une pompe à chaleur hybride, ou système de chauffage hybride, est une pompe à chaleur couplée à chaudière à gaz.

Elle utilise l’électricité pour aspirer l'air extérieur et le convertir en chaleur. Vous avez ainsi une source d’énergie qui est beaucoup moins chère... et renouvelable. Contrairement à une pompe à chaleur autonome, un système hybride combine une pompe à chaleur et une chaudière à gaz standard. Cette dernière constitue une source de chauffage d’appoint.

Ce système intuitif choisit la forme d’énergie la plus avantageuse à utiliser, en fonction de la température extérieure ou des coûts de l’énergie (électricité/gaz).

Quand est-ce qu’une pompe à chaleur est une bonne solution ?

La beauté d'une pompe à chaleur hybride est sa polyvalence.

Un système pompe à chaleur hybride est bien adapté aux climats tempérés avec des hivers froids, pour vous permettre de bénéficier d’une agréable chaleur tout au long de l’année. La pompe à chaleur peut fonctionner seule la plus grande partie du temps, assurant un chauffage efficace basé sur l’air. Pendant les périodes froides, la chaudière peut générer de la chaleur de façon plus efficace.

Il existe d’autres situations dans lesquelles une pompe à chaleur hybride peut s’avérer un choix judicieux.

Cette technologie est un excellent moyen d’améliorer l’efficacité énergétique de votre habitation sans remplacer l’intégralité du système de chauffage. Elle fonctionne bien dans les rénovations et pour le remplacement des chaudières anciennes, particulièrement dans les constructions mal isolées.

Les coûts énergétiques inférieurs, l’un des principaux avantages de cette technologie, permettent l’obtention d’une solution à long terme abordable dont le fonctionnement repose sur les combustibles fossiles. Au vu de la persistance de l’incertitude relative au prix du gaz et à son approvisionnement, ceci est particulièrement précieux.

Non seulement un système hybride vous protège contre les fluctuations des prix de l’énergie, mais il vous permet de moins dépendre des combustibles fossiles, ce qui est positif pour l'environnement.

Pourquoi opter pour la pompe à chaleur Daikin Altherma Hybride ?

La pompe à chaleur Daikin Altherma Hybride détermine automatiquement la combinaison de chauffage la plus économique et la plus éco-énergétique. Le système compte trois types de fonctionnement :

  1. Le fonctionnement en mode pompe à chaleur : la meilleure technologie actuellement disponible pour optimiser les coûts de fonctionnement avec des températures extérieures modérées.
  2. Le fonctionnement en mode hybride : la chaudière gaz et la pompe à chaleur fonctionnent simultanément pour générer chez vous un confort optimal.
  3. Le fonctionnement en mode gaz : lorsque les températures extérieures chutent fortement, le fonctionnement de l’unité bascule automatiquement en mode gaz.

Son design compact nécessite un espace minimum et est parfaitement compatible avec votre tuyauterie et vos radiateurs actuels. Vous pouvez ainsi profiter de l’efficacité d’une pompe à chaleur sans avoir à remplacer l’intégralité de votre système.

La programmation intelligente permet d’économiser 35 % plus d’énergie qu’une chaudière à condensation traditionnelle via la détermination automatique de la combinaison la plus éco-énergétique. Cette détermination est réalisée sur la base des prix de l’énergie, des températures extérieures et des besoins de chauffage intérieur. Cette technologie est une bonne alternative en terme de solution éco-énergétique.

Vous vous demandez si la pompe à chaleur Daikin Altherma Hybride pourrait être une bonne solution pour votre habitation ?