Passer au contenu principal

Découvrez les coûts d'installation et de fonctionnement des pompes à chaleur par rapport aux chaudières gaz, ainsi que leur efficacité énergétique et leur impact carbone.

Oui, l’adoption d’une pompe à chaleur est souvent intéressante si vous recherchez des coûts énergétiques inférieurs à long terme, une efficacité supérieure et une empreinte carbone réduite. Bien que l’installation des pompes à chaleur soit généralement plus élevée que celle des chaudières gaz, les pompes à chaleur ont une durée de vie supérieure, nécessitent moins de maintenance et utilisent beaucoup moins d'énergie pour fournir la même quantité de chaleur. Les économies réalisées dépendent toutefois des coûts d'installation, des prix de l'énergie et des aides gouvernementales disponibles.
Dans cet article, nous comparons les pompes à chaleur et les chaudières gaz en termes de coûts d'installation, de coûts de fonctionnement, d'efficacité énergétique et d'impact environnemental, pour vous aider à déterminer l’option offrant le meilleur retour sur investissement pour votre habitation.

Prenons l'exemple de Sophie et Marc, deux propriétaires qui ont chacun rénové leur maison à Lyon, en France, en 2015.

Comparaison des coûts d’installation d’une pompe à chaleur et d'une chaudière

Sophie a investi dans une pompe à chaleur air-eau, tandis que Marc a opté pour une chaudière gaz à condensation moderne.

Il existe de nombreux types différents de pompes à chaleur, si bien que le coût d'achat et d'installation peut varier considérablement. Pour une première approche de coûrs, rdv sur notre page Pompe à chaleur air eau. Il peut y avoir des coûts supplémentaires à considérer si vous décidez d'apporter d'autres améliorations, comme un remplacement des émetteurs existants ou l’installation d'une isolation.

Les chaudières gaz sont généralement moins chères à installer, avec des prix compris entre 3 000 € et 6 000 € TTC.

Selon votre lieu de résidence, il est toutefois possible que vous puissiez bénéficier d’une aide financière pour l’installation d'une pompe à chaleur. Vous pouvez en savoir plus ici sur les programmes d'aides dans votre région.

C’était le cas pour Sophie. Bien que le coût d’installation de sa pompe à chaleur était élevé par rapport à la chaudière gaz de Marc, elle a pu compenser cette différence grâce à une subvention gouvernementale.

Coûts de maintenance et durée de vie

Un autre élément essentiel dans le calcul du retour sur investissement est la durée de vie du système de chauffage et ses coûts de maintenance et d'exploitation pendant cette période.

Une pompe à chaleur bien entretenue peut durer de 15 à 20 ans. L'entretien consiste en des contrôles et un nettoyage de routine, pour un coût annuel moyen compris entre 115 € et 230 € par an (les prix peuvent varier en fonction de la teneur de la prestation et de la typologie de pompes à chaleur).

En raison de leur fonctionnement par combustion, les chaudières gaz nécessitent une maintenance et un entretien minutieux, ce qui peut coûter entre 115 € et 350 € par an. Leur durée de vie moyenne est de 10 à 15 ans.

Dix ans après l'installation de leurs nouveaux systèmes de chauffage, la chaudière gaz de Marc approche de la fin de sa vie utile, tandis que Sophie peut encore espérer utiliser sa pompe à chaleur pendant 5 à 10 années supplémentaires.

Les coûts d'entretien de Sophie ont été faibles, alors que Marc a dû faire face à des frais plus élevés pour sa chaudière gaz.

Prix de l'énergie et coûts de fonctionnement

Les pompes à chaleur puisent gratuitement dans la nature jusqu'à 75 % de l’énergie dont elles ont besoin, le reste étant alimenté par de l'électricité pour le compresseur et l'échangeur de chaleur. Les coûts de fonctionnement comparatifs dépendent par conséquent du coût de l'électricité du foyer par rapport à celui du gaz.

Ces dernières années, le prix du gaz naturel a fortement fluctué en raison de tensions géopolitiques, de la demande du marché et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Des facteurs saisonniers et géographiques entrent également en jeu, et les prix du gaz peuvent grimper en flèche pendant les hivers rigoureux.

Bien que les pompes à chaleur modernes fonctionnent efficacement même par temps froid, le prix de l'électricité peut également être varier en fonction des coûts de production et des politiques gouvernementales.

Il est donc difficile de prédire avec exactitude l'évolution des prix de l'énergie. Cependant, au cours des dix dernières années, Sophie a également installé des panneaux solaires photovoltaïques pour réduire sa dépendance au prix de l'électricité. Elle a ainsi réalisé d’importantes économies d'énergie, alors que les coûts de fonctionnement de Marc sont restés variables et sensibles aux fluctuations du prix du gaz.

Efficacité énergétique des chaudières gaz et des pompes à chaleur

Il ne s'agit pas seulement du prix unitaire du gaz ou de l'électricité ; l'efficacité énergétique du système de chauffage est également une mesure essentielle.

Une pompe à chaleur peut convertir 300 % de l'énergie consommée en chaleur utile et produit généralement 3 kWh d’énergie thermique avec 1 kWh d'électricité.

À titre d'exemple, 3 kWh suffisent pour :

  • Chauffer une petite pièce pendant trois à quatre heures
  • Fournir deux douches chaudes de 10 minutes
  • Griller 9 000 tranches de pain !
  • Lancer deux cycles de lave-vaisselle ou de lave-linge

Les chaudières gaz à condensation modernes fonctionnent avec un rendement bien inférieur, généralement entre 99 % et 109 %.

Pour générer suffisamment de chaleur pour ces deux douches de 10 minutes, même avec un rendement élevé de 109 %, votre chaudière consommerait 2,75 kWh de gaz, contre seulement 1 kWh pour la pompe à chaleur.

Bien qu'une chaudière puisse parfois s'avérer plus économique dans des climats particulièrement rudes ou les jours les plus froids de l'hiver, les performances énergétiques supérieures de la pompe à chaleur constituent globalement l'un de ses principaux atouts.

En moyenne, les propriétaires peuvent économiser entre 1 000 € et 3 000 € sur leurs factures d'énergie sur une période de 10 à 20 ans, selon leurs réglages de température et les conditions climatiques.

Comparaison de l'empreinte carbone

L'un des principaux moteurs de l'adoption croissante des pompes à chaleur est, bien entendu, leur impact environnemental réduit.

Comme la majeure partie de leur énergie provient de sources renouvelables, les pompes à chaleur ont une empreinte carbone plus faible, laquelle peut être réduite davantage en cas d’ alimentation par énergie solaire ou éolienne.

Le fonctionnement des chaudières repose sur la combustion du gaz, qui génère des émissions de dioxyde de carbone (CO₂). On estime qu'environ 2,1 kg de CO₂ sont libérés pour chaque mètre cube de gaz utilisé, ce qui contribue directement aux émissions de gaz à effet de serre.

Conclusion : Évaluation du retour sur investissement global

Globalement, une pompe à chaleur peut offrir un excellent retour sur investissement grâce à sa durée de vie plus longue, ses coûts de maintenance réduits et son efficacité énergétique nettement supérieure. Avec les aides financières proposées dans de nombreux pays, une pompe à chaleur constitue un choix attrayant, tant sur le plan financier qu’environnemental. Si vous envisagez de moderniser votre système de chauffage, c’est sans doute le moment idéal pour franchir le pas.

Points clés à retenir

  • Les pompes à chaleur peuvent réduire les coûts de fonctionnement de 1 000 à 3 000 € sur 10 à 20 ans grâce à une efficacité supérieure à celle des chaudières gaz.
  • Le coût d’installation est plus élevé, mais les pompes à chaleur durent 5 à 10 ans de plus et leur maintenance est moins coûteuse.
  • Les prix du gaz fluctuent fortement, tandis que les coûts liés aux pompes à chaleur peuvent varier en fonction du prix de l’électricité et des politiques publiques.
  • Les pompes à chaleur ont une empreinte carbone beaucoup plus faible, surtout lorsqu’elles fonctionnent avec de l’électricité renouvelable.
  • Les subventions gouvernementales peuvent aider à réduire les coûts d’installation et à améliorer le retour sur investissement global des pompes à chaleur.

Vous souhaitez découvrir quelle solution pompe à chaleur convient le mieux à votre habitation ?