Passer au contenu principal

Découvrez les causes du bruit des pompes à chaleur, comment les systèmes modernes réduisent les niveaux sonores et comment l’installation influence le confort acoustique

Personne n'aime être dérangé par le bruit. Un chien qui aboie sans cesse ou un voisin qui tond sa pelouse tôt le dimanche matin peut rapidement devenir frustrant.
Les pompes à chaleur aérothermiques sont une solution durable efficace pour réguler la température intérieure, mais leur pression acoustique peut parfois susciter des inquiétudes chez les propriétaires comme chez les voisins. La bonne nouvelle, c’est que les pompes à chaleur modernes sont conçues pour fonctionner de façon silencieuse ou très discrète et génèrent souvent moins de bruit que de nombreux systèmes de CVC-R traditionnels.
Le présent guide explique ce qui influence la pression acoustique d'une pompe à chaleur, comment les technologies modernes la réduisent et comment une installation adéquate contribuent à un chauffage et un rafraîchissement silencieux et confortables.

Comment fonctionnent les pompes à chaleur et pourquoi les niveaux sonores sont importants

Les pompes à chaleur aérothermiques sont une solution efficace pour chauffer et rafraîchir votre habitation tout en réduisant votre impact environnemental.

Elles fonctionnent en transférant la chaleur entre les environnements intérieur et extérieur à l'aide d'un réfrigérant. Pendant la saison froide, le réfrigérant absorbe l’énergie thermique présente dans l'air extérieur, même à basses températures, et la transfère à l'intérieur. En été, le processus s'inverse : le réfrigérant extrait la chaleur de l'intérieur et la rejette à l'extérieur, rafraîchissant ainsi l'habitation.

Cependant, la gestion du niveau sonore des pompes à chaleur est une préoccupation fréquente. En comprenant les facteurs qui contribuent au bruit et les mesures pratiques permettant de le réduire, il est possible de trouver l'équilibre parfait entre performances, efficacité et confort acoustique.

Les pompes à chaleur sont-elles bruyantes ?

Les pompes à chaleur peuvent produire un bruit perceptible en fonction de leur conception, de leur installation et de leur environnement.

Le niveau acoustique peut être évalué de deux manières :

  • La puissance sonore est le bruit total produit par l'unité même, indépendamment de la distance et de l'environnement.
  • La pression sonore est le son perçu à une certaine distance et est généralement mesurée entre 1 et 5 mètres de l'unité.

La plupart des pompes à chaleur modernes fonctionnent avec une pression sonore comprise entre 40 et 60 décibels (dB). Une unité extérieure Daikin ne dépasse généralement pas 60 décibels, soit l’équivalent d’un réfrigérateur ou d'une conversation normale.

Les unités intérieures sont encore plus silencieuses. Elles émettent un léger ronronnement de 30 dB maximum, comparable au bruit émis par un arroseur de jardin. Les pompes à chaleur air-air peuvent même descendre jusqu'à 19 dB.

Les pompes à chaleur bruyantes sont même interdites. Elles ne peuvent généralement pas dépasser 65 à 70 dB, en fonction de leur puissance, soit le niveau sonore de votre lave-vaisselle. Pour plus de tranquillité d'esprit, toutes les pompes à chaleur doivent arborer un label CE indiquant leur niveau sonore.

Bien que les pompes à chaleur constituent une solution éco-énergétique durable pour la régulation climatique, il est important de noter qu’une installation incorrecte ou une maintenance inadéquate peuvent être à l’origine de nuisances sonores, notamment dans les zones résidentielles calmes. Pour y remédier, les systèmes pompe à chaleur modernes intégrant des technologies avancées, comme les compresseurs à vitesse variable (Inverter), sont conçus pour fonctionner de façon plus silencieuse et garantir une expérience plus agréable pour les propriétaires et le voisinage.

Quels sont les facteurs qui contribuent au bruit d'une pompe à chaleur ?

Principales sources de bruit

Ventilateurs et compresseurs
Le ventilateur et le compresseur de l'unité extérieure sont les principaux responsables du bruit. En cours de fonctionnement, le ventilateur déplace d'importants volumes d'air et le compresseur génère des vibrations.

Vibrations
Des unités incorrectement fixées peuvent amplifier les vibrations et augmenter ainsi le niveau sonore.

Conception et technologie de l'unité

Les pompes à chaleur modernes intègrent des fonctionnalités telles que :

  • des compresseurs à vitesse variable (Inverter)
  • des caissons isolés
  • des ventilateurs à conception optimisée

Les compresseurs Inverter sont particulièrement efficaces car ils ajustent leur fonctionnement en fonction de la demande, réduisant ainsi le bruit inutile lors des périodes de faible charge.

Facteurs d'installation

Une installation incorrecte, comme le placement de l'unité sur une surface instable, peut amplifier le bruit et les vibrations. La proximité des fenêtres ou des pièces de vie peut également augmenter le niveau sonore perçu

Considérations environnementales

Les pompes à chaleur installées dans des espaces étroits ou à proximité de surfaces réfléchissantes (comme des murs) peuvent subir une amplification sonore, car les ondes rebondissent vers l'habitation.

Comment l'installation influence les niveaux sonores d'une pompe à chaleur

Une installation correcte est l'un des moyens les plus efficaces pour minimiser le bruit d'une pompe à chaleur.

Emplacement optimal de l'unité

  • Placer l'unité extérieure sur une surface stable plane pour éviter les vibrations
  • Installer l'unité loin des fenêtres, des chambres et des zones de vie, de façon à minimiser la perception du bruit
  • Éviter d'installer l'unité dans des coins fermés ou des espaces étroits

Utilisation d'accessoires de réduction de bruit

  • Les plots antivibratoires en caoutchouc réduisent les vibrations et les bruits solidiens
  • Les panneaux ou barrières acoustiques favorisent l’absorption du bruit
  • L'aménagement paysager, comme des haies ou des clôtures, peut également réduire la propagation sonore

Installation par un installateur professionnel

Les installations réalisées soi-même peuvent entraîner un fonctionnement bruyant en raison d'un mauvais positionnement ou d'un montage inadéquat. Un professionnel certifié garantit un positionnement adéquat, un bon amortissement des vibrations, un flux d'air optimal et la conformité aux réglementations sonores.

Technologies réduisant le bruit des pompes à chaleur

Les avancées technologiques des pompes à chaleur modernes ont considérablement amélioré la gestion du bruit.

  • Compresseurs à vitesse variable (Inverter) : ils ajustent leur fonctionnement en fonction des besoins de chauffage ou de climatisation en temps réel, ce qui se traduit par une réduction du bruit lors des périodes de faible charge.
  • Conception améliorée des ventilateurs : l'aérodynamisme optimisé des pales des réduit les turbulences, ce résulte en un flux d'air plus silencieux.
  • Isolation acoustique : une isolation de haute qualité autour des compresseurs et des caissons aide à contenir le bruit interne, une caractéristique standard des pompes à chaleur Daikin
  • Commandes intelligentes : les thermostats intelligents et les systèmes de commande avancés optimisent le fonctionnement, garantissant l'efficacité de l'équipement sans génération de bruit inutile. Certains modèles disposent également d’un mode nuit, qui réduit les niveaux sonores de 1 à 3 dBA pendant la nuit.
  • Marques et modèles silencieux : des fabricants comme Daikin ont développé des pompes à chaleur ultra-silencieuses, avec certains modèles fonctionnant à une pression acoustique de 40-60 dB seulement et les pompes à chaleur air-air à seulement 19 dB.

Comment réduire le bruit de votre pompe à chaleur

Si votre pompe à chaleur actuelle est trop bruyante, plusieurs solutions pratiques peuvent être mises en œuvre.

Maintenance régulière

  • Nettoyez les pales du ventilateur
  • Retirez les débris autour de l'unité
  • Assurez-vous que les composants sont bien lubrifiés

Installer des accessoires de réduction de bruit

  • Utilisez des plots antivibratoires de qualité
  • Panneaux acoustiques comme barrières
  • Caissons insonorisants

Assurez un flux d'air adéquat pour ne pas compromettre les performances.

Déplacer l'unité

Si possible, installez l'unité dans une zone moins sensible de la propriété. Cela peut engendrer des coûts d'installation supplémentaires, mais peut aussi réduire considérablement les nuisances sonores.

Envisager une mise à niveau du système

Si votre unité est obsolète, son remplacement par un modèle récent réduira non seulement radicalement le bruit, mais sera également rentable sur le long terme.

Équilibrage des performances et du silence de fonctionnement

Les pompes à chaleur assurent un chauffage et une climatisation hautement efficaces et durables. Bien qu'elles génèrent du bruit, les conceptions modernes, une installation correcte et les technologies intelligentes garantissent que les niveaux sonores restent bas et supportables pour les environnements résidentiels.

En choisissant le bon système, en l'installant correctement et en effectuant régulièrement sa maintenance, les propriétaires peuvent profiter d'un confort silencieux éco-énergétique sans perturber leur entourage.

Points clés à retenir

  • La plupart des pompes à chaleur modernes fonctionnent à un niveau sonore compris entre 40 et 60 dB, soit l'équivalent d'une conversation normale.
  • Une installation adéquate et un bon contrôle des vibrations sont essentiels pour réduire le bruit.
  • Les compresseurs Inverter et les commandes intelligentes permettent aux unités de fonctionner plus silencieusement avec des charges plus faibles.
  • Une maintenance régulière garantit des performances silencieuses durables.
  • Une montée en version vers les pompes à chaleur Daikin les plus récentes permet de bénéficier d'une efficacité optimale et d’un excellent confort acoustique.

 

Vous êtes prêt à profiter d'un confort efficace sans bruits indésirables ?