Passer au contenu principal

Pourquoi la combinaison chauffage par le sol et pompe à chaleur est-elle aussi efficace ?

Le chauffage par le sol et les pompes à chaleur forment une combinaison idéale si vous recherchez un système offrant confort, faibles coûts de fonctionnement et haute efficacité énergétique en toute saison. Comme les deux fonctionnent à basses températures d’eau, ils sont beaucoup plus efficaces ensemble que les radiateurs traditionnels, ce qui contribue à réduire la consommation d’énergie et les émissions du foyer. Dans ce guide, vous découvrirez comment une pompe à chaleur interagit avec un système de chauffage par le sol, pourquoi ces deux systèmes sont aussi compatibles et ce que cela implique pour votre confort, vos coûts et votre durabilité.

L’avenir du chauffage et du rafraîchissement domestiques

Le chauffage domestique se transforme en Europe, porté par des normes énergétiques plus strictes, la hausse du coût des combustibles et une conscient écologique croissante.

La combinaison chauffage par le sol et technologie pompe à chaleur ouvre la voie à une alternative bas carbone très efficace et extrêmement confortable par rapport aux systèmes traditionnels à combustibles fossiles, aussi bien pour le chauffage que pour le rafraîchissement.

Les propriétaires apprécient la diffusion homogène de la chaleur, la réduction des coûts de fonctionnement et la liberté de conception qu’offre l’absence de radiateurs encombrants.

Qu’est‑ce qui rend ces deux technologies aussi compatibles ? Pourquoi une pompe à chaleur aérothermique est‑elle idéale pour le chauffage par le sol ?

Nous répondrons à ces questions dans cet article, en explorant en profondeur la science, la praticité et la durabilité des pompes à chaleur pour le chauffage par le sol et la production d’eau chaude.

Qu’est‑ce que le chauffage par le sol ?

Si vous avez déjà marché sur un sol agréablement chaud, même carrelé, vous savez à quel point le chauffage par le sol procure une sensation de confort et de luxe.

Avec le chauffage par le sol, la maison est chauffée par un réseau de tuyaux installés sous le revêtement de sol, plutôt que par des radiateurs muraux.

En plus de cette sensation douillette sous les pieds, la chaleur est diffusée de façon beaucoup plus homogène : pas de zones froides ni courants d’air inconfortables comme avec les radiateurs. La circulation de poussière est réduite, ce qui améliore généralement la qualité de l’air intérieur.

Cela s’explique par le fait que le chauffage par le sol utilise le rayonnement thermique, qui réchauffe doucement les surfaces et les objets, tandis que le fonctionnement des radiateurs repose sur la circulation de l’air chaud (convection).

Les systèmes hydrauliques de chauffage par le sol fonctionnent avec des températures d’eau beaucoup plus basses que les radiateurs : 25-35 °C environ, contre 45-75 °C pour les radiateurs.

Cette température de service plus basse peut réduire la consommation d’énergie de 10 à 15 % par rapport aux systèmes de chauffage traditionnels.

C’est aussi l’une des raisons principales pour lesquelles une pompe à chaleur est la source de chaleur idéale pour un système de chauffage par le sol. Les pompes à chaleur Daikin sont particulièrement adaptées aux systèmes hydrauliques de chauffage par le sol.

Pourquoi les pompes à chaleur et le chauffage par le sol sont‑ils parfaitement combinables ?

Une pompe à chaleur est un système innovant de chauffage et de rafraîchissement bas carbone dont la popularité croît à mesure que nous abandonnons les combustibles fossiles au profit de solutions renouvelables.

Au lieu de brûler du combustible pour produire de la chaleur, une pompe à chaleur extrait l’énergie thermique présente dans l’air, le sol ou l’eau pour la transférer vers l’intérieur.

Le fonctionnement est très similaire à celui d'un réfrigérateur, mais inversé. Pour une explication plus détaillée sur la technologie derrière ce fonctionnement, vous pouvez consulter notre guide sur le fonctionnement des pompes à chaleur.

En raison de leur facilité d’installation, les pompes à chaleur aérothermiques sont le type de PAC le plus couramment utilisé dans les habitations. Elles puisent leur énergie dans l’air extérieur, même à des températures atteignant -28 °C.

L’avantage de l’efficacité d’une pompe à chaleur

Les autres atouts d’une pompe à chaleur incluent notamment de faibles coûts d’exploitation et la capacité d’assurer chauffage et rafraîchissement en toute saison avec une remarquable efficacité.

  • Les pompes à chaleur peuvent générer 3 à 5 kWh d’énergie thermique avec 1 kWh d’électricité consommée, ce qui les rendent de 300 à 500 % plus efficaces que les chaudières gaz dans des conditions optimales.
  • Leurs performances sont optimales lors de la production d’eau chaude à basses températures d’eau, et les systèmes de chauffage par le sol sont justement conçus pour fonctionner à ces niveaux inférieurs.
  • En faisant circuler de l’eau tiède sur une grande surface, les systèmes de chauffage par le sol peuvent chauffer confortablement une pièce avec une eau à 30 °C environ, ce qui permet à la pompe à chaleur de fonctionner à son niveau d’efficacité optimal.

Vous pouvez en savoir plus sur l’efficacité des pompes à chaleur dans notre guide dédié sur le fonctionnement des pompes à chaleur.

Un environnement stable, un confort constant

La combinaison d’une pompe à chaleur et d’un système de chauffage par le sol permet de maintenir une température plus constante en minimisant les cycles de marche‑arrêt provoqués par la régulation thermostatique standard.

Cela est à l'origine d’un environnement intérieur plus stable et prolonge la durée de vie prolongée de l’équipement car il est moins sollicité.

Pour les propriétaires, cela se traduit par des factures d’énergie réduites, un système de chauffage plus silencieux et un confort constant, sans fluctuations de température.

C’est pour cette raison que de plus en plus de clients Daikin choisissent le chauffage hydraulique par le sol comme émetteur.

Qu’est‑ce que la « basse température de départ » et pourquoi est‑ce important ?

Le chauffage par le sol permet à la pompe à chaleur de fonctionner avec une eau à température moins élevée, donc plus efficace.

Techniquement, cela repose sur la température de départ (LWT – Leaving Water Temperature), c’est‑à‑dire la température de l’eau lorsqu’elle quitte la pompe à chaleur avant d’être distribuée dans le système.

Avec un système de chauffage par le sol, une LWT de 25 à 35 °C suffit pour maintenir une température intérieure confortable. Avec des radiateurs en revanche, la LWT doit atteindre 45 à 75 °C pour permettre l’obtention du même niveau de chaleur, ce qui sollicite plus la pompe à chaleur.

Une optimisation de la LWT avec une pompe à chaleur Daikin Altherma, par exemple, peut permettre jusqu’à 20 % de réduction réduire de la consommation d’énergie par rapport aux systèmes hautes températures traditionnels.

Est-il possible de rafraîchir un logement avec un système de chauffage par le sol ?

Malgré l’appellation « chauffage » par le sol, ces systèmes peuvent également rafraîchir les maisons.

Les pompes à chaleur réversibles modernes peuvent fonctionner comme systèmes de rafraîchissement doux en été, en faisant circuler de l’eau fraîche dans le même réseau de tuyauterie. Le système absorbe la chaleur excédentaire de l’intérieur et la rejette à l’extérieur.

Cette méthode de rafraîchissement par rayonnement est confortable et homogène, et permet de vous garder au frais sans courants d’air ni condensation.

Dans une maison bien isolée, le rafraîchissement par système de chauffage par le sol peut coûter seulement 30 à 50 € par an, en fonction du climat et de l’utilisation.

Avec des étés de plus en plus chauds en Europe, le chauffage et le rafraîchissement par le sol vous permettent de rester à l'aise toute l'année avec une seule installation.

Quels sont les principaux composants d’un système de chauffage par le sol ?

Un système complet est constitué des éléments suivants :

  • Une pompe à chaleur : La pompe à chaleur constitue le cœur du système. Elle extrait l’énergie thermique de l’air, du sol ou de l’eau pour offrir un chauffage très efficace.
  • La tuyauterie et les collecteurs : L’eau chaude ou froide circule dans des tuyaux PEX ou multicouches intégrés dans le sol, reliés à un collecteur qui régule le débit de chaque circuit.
  • Les thermostats et les commandes intelligentes : Les thermostats et les commandes intelligentes assurent un confort optimal dans chaque zone (pièce individuelle ou espace) sans gaspillage d’énergie.
  • L’isolation et la chape : Une isolation de qualité sous les tuyaux évite les déperditions thermiques vers le sol, tandis qu’une chape coulée au‑dessus de la tuyauterie agit comme un réservoir thermique.

Lorsque ces éléments sont conçus et installés correctement, ils fonctionnent en parfaite harmonie pour créer un système de conditionnement de l’air réactif, efficace et durable.

En tant que fournisseur de pompes à chaleur et de commandes intelligentes, les installateurs Daikin collaborent étroitement avec vous et, si nécessaire, avec votre installateur de système de chauffage par le sol, de façon à garantir une conception optimale.

Quels sont les types de pompes à chaleur adaptés au chauffage par le sol ?

  • Pompes à chaleur aérothermiques : Elles extraient l’énergie thermique de l’air extérieur, même par températures négatives, et la convertissent en chauffage ou rafraîchissement efficace pour la maison. Elles dominent le marché résidentiel en raison de leur flexibilité et de leurs coûts d’installation modérés. Elles peuvent être facilement associées au chauffage par le sol.
  • Pompes à chaleur géothermiques : Elles captent l’énergie du sol via des boucles enterrées. Leur efficacité est plus élevée, mais elles nécessitent un jardin ou un espace de forage, et leur installation est plus coûteuse.
  • Pompes à chaleur hydrothermiques : Plus rares, mais très efficaces dans les habitations proches d’un lac ou d’une rivière, elles offrent une haute efficacité et une puissance stable.

Le choix de la pompe à chaleur idéale pour votre chauffage par le sol dépend d’un certain nombre de facteurs.

Daikin propose des solutions sur mesure pour toutes les variétés de pompes à chaleur, avec dès le départ des conseils d’experts pour vous garantir un système aux performances optimales pour votre maison et votre climat.

Quelle est la différence entre un chauffage par le sol hydraulique et un chauffage par le sol électrique ?

Bien que les pompes à chaleur Daikin fonctionnent idéalement avec les systèmes hydrauliques de chauffage par le sol, il est également possible d’installer un système électrique. Il est par conséquent utile de connaître les deux types.

Comme mentionné précédemment, les systèmes hydrauliques fonctionnent très efficacement avec une pompe à chaleur en raison des températures d'eau plus basses requises.

Les systèmes électriques fonctionnent toutefois indépendamment des sources de chaleur externes et leur fonctionnement coûtent généralement 2 à 3 fois plus cher qu’un système hydraulique alimenté par une pompe à chaleur Daikin.

Vos coûts de fonctionnement sont par conséquent nettement plus élevés sur une saison de chauffage.

Principaux avantages du chauffage par le sol

Nombreuses sont les raisons pour lesquelles le chauffage par le sol est choisi comme complément idéal pour une pompe à chaleur, avec différents avantages financiers et liés au style de vie :

Elles incluent notamment :

  • Une maintenance minimale : seules quelques inspections occasionnelles du collecteur du système de chauffage par le sol et des contrôles annuels de la pompe à chaleur sont nécessaires
  • Fonctionnement silencieux : le système est quasiment silencieux en l’absence de ventilateurs et de radiateurs bruyants
  • Intégration facile aux systèmes domotiques permettant une commande à distance et une programmation pour optimiser l’utilisation de l’énergie
  • Compatibilité avec les énergies renouvelables comme le solaire, pour une efficacité accrue et une dépendance aux combustibles fossiles réduite
  • Protection de votre habitation contre la volatilité des prix de l’énergie, pour des coûts de fonctionnement plus prévisibles et réduits

Installation d’un système de chauffage par le sol en bref

L’installation d’un système de chauffage par le sol peut se résumer en cinq étapes :

  • Étape 1 : Préparation du support (sous-plancher) pour l’ajout d’une isolation haute performance
  • Étape 2 : Pose sur l’isolation du réseau de tuyauterie en boucles soigneusement calculées, pour assurer une distribution uniforme de la chaleur
  • Étape 3 : Solide fixation des tuyaux au sol avant qu'une couche de chape ne soit coulée par dessus.
  • Étape 4 : Une fois la chape sèche, raccordement de la pompe à chaleur puis mise sous eau et test sous pression du système
  • Étape 5 : Calibrage des débits et des thermostats par des installateurs experts pour assurer l’obtention des niveaux de confort souhaités dans chaque zone/espace.

L'ensemble du processus peut durer trois à sept jours pour une maison type, en fonction de sa taille et de sa complexité.

Le chauffage par le sol est‑il mieux adapté aux constructions neuves ou aux projets de rénovation ?

Comme il nécessite l’ajout d’une isolation, de tuyaux et d’une chape, le chauffage par le sol peut augmenter la hauteur du sol.

Dans une construction neuve, cela se prévoit facilement dès la phase de conception. Bien que cela puisse s'avérer plus complexe dans une propriété existante, il existe sur le marché des systèmes de panneaux de chauffage par sol à « profil bas » qui n'ajoutent que 15 à 20 mm à la hauteur du sol.

N'hésitez pas à interroger votre installateur Daikin France sur ces systèmes de rénovation à profil bas si vous envisagez de moderniser une propriété existante.

Efficacité énergétique d’une pompe à chaleur Daikin

Comme nous l'avons vu, les températures d'eau plus basses nécessaires au chauffage par le sol améliorent considérablement l'efficacité d'une pompe à chaleur, ce qui se traduit souvent par des coûts de fonctionnement 20 à 30 % inférieurs à ceux de systèmes hautes températures.

Les pompes à chaleur Daikin sont extrêmement efficaces. Leur SCOP (Coefficient de Performance Saisonnier) dépasse généralement 4,5, ce qui signifie que pour 1 kWh d’électricité consommée, elles produisent plus de 4 fois cette quantité d’énergie thermique.

En été, le processus s’inverse pour offrir un rafraîchissement très éco-énergétique.

Comment les commandes intelligentes peuvent réduire vos factures d’énergie ?

L’installation d’une pompe à chaleur et d’un système de chauffage par le sol n’est que la première étape. Pour véritablement optimiser l’efficacité et rentabiliser au mieux votre investissement, une commande efficace est essentielle.

Cela implique l’adaptation intuitive du système aux besoins de votre foyer, et son réglage automatique en fonction des conditions météorologiques et des prix de l’ électricité.

Vous pouvez réaliser tout cela facilement via l'application Onecta de Daikin, qui s'intègre parfaitement aux systèmes modernes de chauffage par le sol.

L’application Onecta vous permet de :

  • Bénéficier d'une régulation précise de la température de chaque pièce ou zone
  • Chauffer uniquement les pièces utilisées, au moment où elles sont utilisées
  • Surveiller la consommation d’énergie en temps réel
  • Bénéficier d’algorithmes qui apprennent les routines de votre foyer
  • Optimiser les performances en fonction des changements météorologiques et des schémas d’occupation du logement

Pourquoi l’isolation est‑elle tellement importante pour le chauffage par le sol ?

L’isolation est une autre pièce maîtresse du puzzle si vous souhaitez améliorer significativement l’efficacité énergétique globale de votre habitation.

S’assurer que le logement est correctement isolé permet d’optimiser les performances de la pompe à chaleur et du système de chauffage par le sol.

Cela inclut le maintien de hauts niveaux d’isolation au niveau des murs, des fenêtres et de la toiture, ainsi que la vérification de l’étanchéité à l’air pour éviter les fuites de chaleur ou de fraîcheur.

L’ajout d’une isolation, le remplacement des fenêtres et des portes, et le colmatage des infiltrations permettent non seulement de rendre la maison plus confortable, mais cela réduit également le gaspillage d’énergie tout en augmentant les économies sur les factures.

Quel est le coût d’une pompe à chaleur et d’un système de chauffage par le sol ?

Si vous envisagez d’installer une pompe à chaleur et un système de chauffage par le sol, le coût sera probablement l’une de vos principales préoccupations.

Ce coût repose essentiellement sur deux facteurs, à savoir le coût d’installation et le coût de fonctionnement du système sur le long terme.

  • Coûts d'installation : Pour une maison moyenne de trois chambres, l’installation d’un système combiné pompe à chaleur + chauffage par le sol coûte généralement entre 12 000 € et 18 000 €, selon des facteurs individuels tels que le type de pompe à chaleur, la surface au sol et l'état de la propriété.
  • Subventions pour pompes à chaleur : De nombreux pays proposent désormais des subventions pour les pompes à chaleur, ce qui peut aider à réduire le coût initial. Il est donc utile de vérifier quelles aides sont disponibles dans votre région.
  • Coûts de fonctionnement : Ces coûts sont nettement inférieurs à ceux des radiateurs électriques et restent compétitifs par rapport aux chaudières à gaz, notamment avec la fluctuation des prix du gaz. Ils peuvent être encore plus réduits en mettant à profit des tarifs d’électricité spécifiques ou en ajoutant des panneaux solaires, ce que nous aborderons dans la section suivante.
  • Besoins de maintenance : Les systèmes de chauffage par le sol comptent très peu de pièces mobiles et ne nécessitent qu’une maintenance minimale, généralement limitée à des inspections occasionnelles du collecteur. Les pompes à chaleur bénéficient d’un entretien annuel pour la vérification des niveaux de réfrigérant, des filtres et des performances globales du système. Votre installateur Daikin local peut se charger de cet entretien pour vous.
  • Longévité : Avec un entretien approprié, les tuyaux de chauffage par le sol peuvent durer plus de 50 ans, tandis que les pompes à chaleur modernes ont une durée de vie typique de 15 à 20 ans avant de nécessiter un remplacement majeur. Il est donc pertinent d'évaluer la rentabilité à long terme par rapport à votre investissement initial dans un système de chauffage renouvelable.

Avantages environnementaux d’une pompe à chaleur avec chauffage par le sol

En adoptant une pompe à chaleur avec chauffage au sol, vous pouvez atteindre jusqu’à 70 % de réduction des émissions de votre foyer par rapport aux combustibles fossiles, en fonction du mix électrique utilisé.

Cette combinaison réduit l’impact des gaz à effet de serre lorsqu’elle est alimentée par de l’électricité verte et soutien les objectifs européens de neutralité carbone.

Comment un système de chauffage par le sol fonctionne‑t‑il avec des panneaux solaires et un stockage par batterie ?

Les pompes à chaleur combinées au chauffage par le sol s’intègrent parfaitement aux panneaux solaires. L’ajout d’un système de stockage par batterie permet de devenir largement autonome sur le plan énergétique, votre chauffage et votre rafraîchissement fonctionnant alors majoritairement grâce à votre propre production d’énergie.

Les panneaux solaires alimentent directement la pompe à chaleur pendant la journée, tandis que l’excédent d’énergie peut être stocké dans la batterie pour être utilisé le soir ou aux heures où les tarifs d’électricité sont les plus élevés. Cela réduit la dépendance au réseau, limite l’impact des fluctuations des prix de l’énergie et peut quasiment faire chuter les factures estivales à zéro.

Une pompe à chaleur combinée à un système de chauffage par le sol peut‑elle augmenter la valeur de ma maison ?

L’installation d’une pompe à chaleur et d'un système de chauffage par le sol peut également contribuer à augmenter la valeur de votre propriété.

Les logements équipés de systèmes de chauffage bas carbone attirent davantage les acheteurs recherchant des factures plus faibles, d’un meilleur diagnostic de performance énergétique, un impact environnemental réduit et d’une habitation déjà prête pour les futures réglementations. Une analyse de 2025 portant sur 68 études européennes montre qu’une amélioration d’un niveau sur le certificat de performance énergétique (EPC) entraîne généralement une hausse de 1 à 3 % du prix de vente. Vous pouvez en savoir plus dans notre guide consacré à l’impact d’une pompe à chaleur sur la valeur de votre propriété.

Étude de cas : Maison moderne équipée d’une pompe à chaleur et d’un système de chauffage par le sol

Exemple concret de l’impact d’une pompe à chaleur associée à un système de chauffage par le sol : une pompe à chaleur aérothermique Daikin Altherma 3 a été installée dans une maison neuve de 200 m² aux Pays‑Bas, en combinaison avec un système hydronique de chauffage par le sol.

Le suivi saisonnier a montré que les coûts de chauffage atteignaient environ 400 € par an, auxquels se sont ajoutés seulement 40 € pour le rafraîchissement estival.

Les propriétaires ont particulièrement apprécié le confort stable, l’absence de courants d’air et l’amélioration de la qualité de l’air.

FAQ sur la combinaison pompe à chaleur et système de chauffage par le sol

Nous avons déjà couvert de nombreux aspects dans cet article, mais nous vous présentons ici un récapitulatif des réponses aux questions les plus fréquentes concernant l’association d’une pompe à chaleur à un système de chauffage par le sol.

  • Une pompe à chaleur combinée à un système de chauffage par le sol suffit‑elle pour chauffer l'intégralité de ma maison ?
    Oui. Dans la majorité des logements bien isolés, cette combinaison suffit largement pour assurer un chauffage et un rafraîchissement confortables tout au long de l’année.
  • Combien de temps faut-il pour installer un système de chauffage par le sol avec une pompe à chaleur ?
    L’installation d’un chauffage par le sol avec une pompe à chaleur nécessite de trois à sept jours pour une maison moyenne.
  • Puis‑je rafraîchir ma maison en été avec un système de chauffage par le sol ?
    Oui. Les pompes à chaleur modernes sont réversibles et peuvent rafraîchir aussi bien que chauffer.
  • Et si ma maison n’est pas bien isolée ?
    Des améliorations de l'isolation sont recommandées pour obtenir les meilleures performances possibles de votre système de pompe à chaleur et de chauffage par le sol.

Comment choisir le système de chauffage approprié pour mon habitation ?

Bien qu'il y ait de nombreux facteurs à prendre en compte, le système qui vous convient dépend de votre maison, de votre style de vie et de votre localisation.

Mais vous n’avez pas besoin de gérer tout cela seul. Les installateurs certifiés Daikin vous donnent des conseils personnalisés pour vous garantir un système conçu spécialement pour vous, pour l’obtention d’un confort maximal et d’ une efficacité optimale.

Utilisez notre outil Residential Solutions Navigator pour trouver la solution de CVC-R la mieux adaptée à votre habitation.

Dernières réflexions : confort, efficacité et durabilité avec un seul système

Le chauffage par le sol permet à une pompe à chaleur de maintenir des températures intérieures confortables en utilisant des températures d'eau beaucoup plus basses que les radiateurs traditionnels. Avec un fonctionnement à ces températures réduites, la pompe à chaleur peut fonctionner de façon plus efficace. Le résultat est un système pérenne qui peut chauffer et rafraîchir votre habitation avec un minimum de pertes d’énergie. C’est l’un des moyens les plus efficaces de combiner confort, durabilité et économies à long terme.

Points clés à retenir

  • Le chauffage par le sol permet à une pompe à chaleur de fonctionner avec une efficacité optimale en raison des basses températures d’eau (25-35 °C).
  • Le système offre un confort stable, sans courants d’air, et peut assurer chauffage et rafraîchissement.
  • La combinaison d’une pompe à chaleur et d’un système de chauffage par le sol peut réduire les coûts de fonctionnement de 20 à 30 %.
  • Grâce à la combinaison avec le chauffage par le sol, vous bénéficiez d’une chaleur uniforme, de températures plus constantes et d’un chauffage plus silencieux.
  • Cette combinaison réduit les émissions de carbone et soutient les objectifs européens de neutralité carbone.

Découvrir les pompes à chaleur Daikin compatibles avec le chauffage par le sol

Si vous recherchez une pompe à chaleur adaptée à votre système de chauffage par le sol, nous pouvons vous aider.

Nous proposons une large gamme de solutions pompe à chaleur compatibles avec le chauffage par le sol pour améliorer le confort de votre habitation et réduire votre empreinte carbone.

Vous pouvez commencer dès aujourd’hui en utilisant notre Residential Solution Navigator en ligne pour trouver la solution CVC la mieux adaptée à votre logement, ou prendre rendez-vous pour une consultation avec un installateur certifié.