Passer au contenu principal

Découvrez comment l’installation d'une pompe à chaleur peut vous faire bénéficier de factures d’énergie réduites

De nombreuses raisons justifient le choix d'une pompe à chaleur. C’est pour cela que Daikin a créé le livre blanc Drivers to Heat Pump Adoption by European Households (Facteurs favorisant l’adoption des pompes à chaleur par les ménages européens), lequel offre des informations basées sur des éléments tangibles pour aider les consommateurs à prendre des décisions éclairées. Il explore des facteurs clés tels que la réduction des dépenses énergétiques, les programmes d’incitation gouvernementaux, l’impact environnemental, les développements de politiques, et l’intégration des pompes à chaleur à des solutions privilégiant les énergies renouvelables pour l’obtention d’habitations à l’épreuve du temps.

Dans cet article, nous étudierons comment une pompe à chaleur peut aider à réduire vos dépenses énergétiques via une efficacité améliorée et une dépendance réduite vis-à-vis des combustibles fossiles.

Selon les projections, l’adoption d'une pompe à chaleur en remplacement d’une chaudière gaz pour le chauffage d’ambiance et la production d'eau chaude sanitaire devrait générer d’importantes économies d’énergie au cours des 10 prochaines années. Et ces économies devraient augmenter au fil du temps. Les avantages financiers croissants des pompes à chaleur ont été mis en avant par la simulation réalisée par Daikin Europe avec prise en compte des prix futurs de l’énergie et de facteurs tels que le système européen d’échange de quotas d’émission (SEQE) et la taxe carbone.

Factures énergétiques inférieures et prix futurs de l’énergie

L’une des principales raisons justifiant l’installation d’une pompe à chaleur est sa consommation d’énergie inférieure, ce qui permet aux ménages de bénéficier de factures énergétiques réduites et, par conséquent, de réaliser des économies supérieures. Daikin Europe a effectué une simulation pour prévoir les prix futurs de l’énergie en Europe, en se basant sur des données historiques et en prenant en compte des facteurs tels que le système européen d’échange de quotas d’émission et la future taxe carbone. Malgré l’incertitude inhérente à ces prévisions, elles constituent une base solide pour l’évaluation des économies potentielles.

Quel impact aura la taxe carbone sur les prix futurs de l’énergie ?

Bien que les prix prévus après 2032 n’entrent pas dans le cadre de ce projet, il est intéressant de noter le rôle que jouera le SEQE et la taxe carbone après 2035 dans l’augmentation du prix des combustibles fossiles pour les ménages européens.

Étude de cas : comparaison de la consommation d’énergie d'une pompe à chaleur vs celle d'une chaudière à gaz

Cette simulation incluait une étude de cas comparant la consommation d’énergie d’une pompe à chaleur et celle d’une chaudière gaz dans une maison avec des besoins de chauffage annuels de 10 000 kWh, soit l’équivalent d’une consommation de gaz de 1 100 m³ environ. Ce scénario reflète une nouvelle construction de 200 m²ou une rénovation de taille moyenne (jusqu’à 120 m²) avec une cote énergétique E.

Les résultats indiquent que l’installation d'une pompe à chaleur peut être à l’origine d’économies croissantes continues au cours de la période projetée de10 ans, avec des économies totales estimées à 2 602 € à la fin de cette période. Ces économies augmentent à mesure que l’écart de prix entre l'électricité et le gaz naturel s'accentue.

Investissements pour la pérennisation du chauffage résidentiel

Il est important de noter que ces projections sont basées sur les tendances et suppositions actuelles, y compris la mise en œuvre de taxes carbone en 2023 et une élimination progressive des chaudières hors condensation. Le marché futur de l’énergie est imprévisible, mais ces simulations nous offrent un précieux aperçu des avantages potentiels des pompes à chaleur.

Pour obtenir les données détaillées, les sources et les références, reportez-vous au livre blanc complet (disponible pour téléchargement en anglais).

Raisons supplémentaires de choisir une pompe à chaleur