Passer au contenu principal

Quelle quantité de CO2 une pompe à chaleur peut-elle permettre d'économiser dans les foyers français ?

De nombreuses raisons justifient le choix d'une pompe à chaleur. C’est pour cela que Daikin a créé le livre blanc Drivers to Heat Pump Adoption by European Households (Facteurs favorisant l’adoption des pompes à chaleur par les ménages européens), lequel offre des informations basées sur des éléments tangibles pour aider les consommateurs à prendre des décisions éclairées. Il explore des facteurs clés tels que la réduction des dépenses énergétiques, les programmes d’incitation gouvernementaux, l’impact environnemental, les développements de politiques, et l’intégration des pompes à chaleur à des solutions privilégiant les énergies renouvelables pour l’obtention d’habitations à l’épreuve du temps.

Dans cet article, nous étudierons les avantages des pompes à chaleur, y compris les émissions de carbone réduites et l’efficacité énergétique.

Les pompes à chaleur sont l’une des solutions clés pour la réalisation des objectifs de décarbonation de l’UE. Notre étude de cas montre qu’une pompe à chaleur Daikin émet de 2 à 24 fois moins de carbone, ce qui aide à éviter la production de 0,2 à 2 tonnes d’équivalent CO2 (l’éq. C02 est la mesure métrique standard utilisée pour comparer le potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre) chaque année pendant la phase d’utilisation. Les résultats varient en fonction du facteur d’émission (FE) du réseau électrique de chaque pays.

Une Union européenne décarbonée d’ici 2050 est le principal objectif du Pacte vert de l’UE (« EU Green Deal »), un plan complet de lutte contre le changement climatique. L’UE vise 55 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, y compris l’énergie et les constructions. Les constructions sont les plus importants consommateurs d’énergie et représentent 40 % de la consommation totale d'énergie de l’UE et 36 % de ses émissions de gaz à effet de serre. Dans les immeubles résidentiels, environ 80 % de la consommation d’énergie finale est liée au chauffage des locaux et de l’eau, qui repose encore fortement sur les combustibles fossiles, tels que le charbon, le gaz naturel et le pétrole. La décarbonation du chauffage dans les constructions est par conséquent cruciale pour la réalisation des objectifs climatiques de l’UE.

Le rôle des pompes à chaleur dans la décarbonation

Indispensables pour la décarbonation de l’UE, les pompes à chaleur constituent une solution de chauffage plus éco-énergétique que les systèmes traditionnels fonctionnant à base de combustibles fossiles. Selon le rapport 2023 sur les statistiques et le marché européen des pompes à chaleur (« European Heat Pump Market and Statistics Report 2022 »), le parc de pompes à chaleur a contribué à 52,52 Mt de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2022 seule. À l’échelle mondiale, l’adoption des pompes à chaleur à la place des chaudières et fourneaux traditionnels pourrait permettre 3 gigatonnes de réduction annuelle des émissions de CO2.

Soutien pour les réglementations de l’UE

Les pompes à chaleur sont essentielles pour la transition de l’UE vers les énergies non polluantes et la réalisation de l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie publié en 2022, les pompes à chaleur pourraient, d’ici 2030, réduire de 21 millions de mètres cubes la demande en gaz de l’Europe pour le chauffage des bâtiments. Le plan d’action de l’UE relatif aux pompes à chaleur vise à installer au moins 10 millions de pompes à chaleur supplémentaires d’ici 2027, une initiative soutenue par différentes initiatives politiques de l’UE telles que la stratégie Vague de rénovation, la directive sur les énergies renouvelables (RED) et la directive sur l’efficacité énergétique (DEE).

Analyse de cycle de vie (ACV) des pompes à chaleur

Pour comprendre les avantages de l’empreinte carbone des pompes à chaleur par rapport aux technologies de chauffage au gaz, il est essentiel de réaliser une analyse de cycle de vie (ACV). Une ACV évalue l’intégralité du cycle de vie d’un produit, depuis l'extraction des ressources jusqu’à la production, l’utilisation, le recyclage et l’élimination, en offrant une vue complète de son impact sur l’environnement.

Daikin réalise depuis 2021 des ACV pour les produits pompe à chaleur, en analysant leur impact sur l’environnement depuis la production jusqu’à la mise au rebut. Les ACV de Daikin sont vérifiées par un organisme tiers indépendant et présentées en tant que Déclaration environnementale de produit (DEP), laquelle offre une synthèse vérifiée de façon indépendante de l’impact d'un produit sur son environnement pendant son cycle de vie. Il existe deux types de DEP, à savoir les DEP à l’échelle de l’industrie et les DEP spécifiques aux produits. Les DEP sont de plus en plus imposées par les réglementations nationales.

Étude de cas : empreinte carbone des pompes à chaleur Daikin vs chaudières à gaz

Cette étude de cas compare le modèle Daikin Altherma 3 R 180L (une pompe à chaleur air-eau) à une chaudière gaz haute efficacité (efficacité de 90 %).

Empreinte carbone sur tout le cycle de vie

Le « Whole life carbon » (WLC) fait référence à l’empreinte carbone d’un produit pendant toute son existence, en englobant les émissions opérationnelles et les émissions intrinsèques. Le potentiel total de réchauffement planétaire (PRP) d’une pompe à chaleur Daikin est presque huis fois inférieur à celui d’une chaudière gaz.

Émissions de carbone opérationnelles

Les émissions de carbone opérationnelles sont les émissions associées à l’utilisation continue d’un produit (la phase d’utilisation). Dans cette étude, les émissions opérationnelles de la chaudière gaz sont presque dix fois supérieures à celles de la pompe à chaleur. La consommation d’énergie a été calculée pour la France.

Émissions de carbone intrinsèques

Les émissions de carbone intrinsèques font référence aux émissions produites pendant les phases d’extraction des ressources, de fabrication, de transport, de construction, de maintenance, de réparation et d’élimination d’un produit ou d’un bâtiment. Les émissions de carbone intrinsèques de la pompe à chaleur Daikin sont supérieures à celles de la chaudière gaz, principalement en raison des émissions plus élevées pendant les phases de fabrication et d’élimination.

Avec les pompes à chaleur, les émissions de CO2 sont fortement inférieures

Le remplacement d’une chaudière gaz par une pompe à chaleur peut résulter en de fortes réductions des émissions de CO2 dans les maisons individuelles types des pays européens. Les variations de l’empreinte carbone de la pompe à chaleur pendant sa phase d’utilisation ont été mesurées dans différents pays pour un foyer type de taille moyenne avec une consommation d’énergie annuelle de 10 000 kWh, ce qui est représentatif du marché des nouvelles constructions.

En France, les résultats suivants ont été obtenus : une pompe à chaleur Daikin évite la production annuelle de 2 107 kg de CO2, ce qui est 24 fois meilleur qu’avec une chaudière gaz.

Les émissions annuelles associées à l’utilisation des pompes à chaleur sont de 2 à 24 fois inférieures aux émissions produites par des chaudières gaz générant le même chauffage d’ambiance et d’eau pour le foyer dans tous les pays étudiés. Comme il est prévu que le FE de l'électricité diminuera à court et à long termes en raison des investissements réalisés par l’UE et le Royaume-Uni dans les énergies renouvelables, les pompes à chaleur continueront également de générer moins d’émissions pendant la phase d'utilisation, ce qui aide par conséquent à la réalisation des objectifs climatiques.

En conclusion, comparées aux chaudières gaz traditionnelles, les pompes à chaleur sont une solution prête à l’emploi positive pour le climat, avec des bénéfices environnementaux étendus.

Pour obtenir les données détaillées, les sources et les références, reportez-vous au livre blanc complet (disponible pour téléchargement en anglais).

Raisons supplémentaires de choisir une pompe à chaleur