Passer au contenu principal

Comment profiter au maximum des aides disponibles lors de l’installation d'une pompe à chaleur

De nombreuses raisons justifient le choix d'une pompe à chaleur. C’est pour cela que Daikin a créé le livre blanc Drivers to Heat Pump Adoption by European Households (Facteurs favorisant l’adoption des pompes à chaleur par les ménages européens), lequel offre des informations basées sur des éléments tangibles pour aider les consommateurs à prendre des décisions éclairées. Il explore des facteurs clés tels que la réduction des dépenses énergétiques, les programmes d’incitation gouvernementaux, l’impact environnemental, les développements de politiques, et l’intégration des pompes à chaleur à des solutions privilégiant les énergies renouvelables pour l’obtention d’habitations à l’épreuve du temps.

Dans cet article, nous nous pencherons sur les différents programmes d’incitation et de subvention qui rendent la technologie pompe à chaleur plus accessible et plus rentables.

Dans un effort de lutte contre le changement climatique, de nombreux gouvernements ont décidé de supprimer progressivement les chaudières à gaz et à mazout. Ils encouragent à la place l'adoption de solutions bas carbone, telles que les pompes à chaleur, à l'aide d’un nombre de programmes d’aides. Y avez-vous droit ?

Les programmes d’aides gouvernementales rendent les pompes à chaleur plus accessibles

Convaincre les propriétaires de réaliser la transition vers les pompes à chaleur s'est généralement toujours avéré un énorme défi. Les consommateurs ont le sentiment que les pompes à chaleur nécessitent un investissement initial plus important que les systèmes de chauffage traditionnels, ce qui a, par le passé, découragé certains propriétaires de réaliser cette modification.

Les gouvernements encouragent désormais la transition vers des solutions plus durables pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire. Ce soutien du gouvernement se traduit souvent sous forme de financement public pour rendre l’investissement dans une pompe à chaleur accessible à une plus grande partie de la population.

Quelles sont les subventions disponibles en France ?

MaPrimeRénov’ : prime importante pour les rénovations énergétiques

En France, le programme MaPrimeRénov permet aux propriétaires de recevoir une prime pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique éligibles, tels que l’installation d'une isolation, la mise à niveau des systèmes de chauffage ou l’installation de systèmes d’énergie renouvelable. Il est disponible pour tous les propriétaires d’habitations construites il y a au moins 15 ans (ou deux ans si la prime doit être utilisée pour un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, en remplacement d’une chaudière à mazout). L’habitation rénovée doit satisfaire certains critères de performances énergétiques après la fin des travaux.

Le montant de l’aide financière varie en fonction de différents facteurs, tels que la nature des travaux, le revenu du propriétaire et le potentiel d’économies d'énergie réalisable. Par exemple, un ménage de deux personnes avec un revenu moyen (gagnant jusqu’à 56 827 € en Île-de-France) peut recevoir une prime pouvant atteindre 3 000 € pour installer une pompe à chaleur air-eau dans le cadre de MaPrimeRénov. Cette aide peut être combinée au système de Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et à des prêts à taux d'intérêt nul garantis par l’État (appelés prêts éco-PTZ).

Avantages fiscaux et aide financière supplémentaires

Le gouvernement a récemment débloqué 1,6 milliards d’euros supplémentaires afin d’augmenter de 1 000 à 2 000 € l’aide pour les installations de pompes à chaleur pour les ménages à revenus moyens à bas. Il espère ainsi accélérer le remplacement des chaudières fonctionnant à base de combustibles fossiles par des technologies sans carbone.

En plus de MaPrimeRénov, les travaux visant l'amélioration des performances énergétiques d’une habitation bénéficient d’une réduction du taux de TVA à 5,5 %.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce à quoi vous pouvez avoir droit, contactez directement votre fournisseur d’énergie. Pour vérifier l'éligibilité pour le programme MaPrimeRénov, rendez-vous sur ce site Web.

Pourquoi agir maintenant ?

Le gouvernement est actuellement déterminé à soutenir l’adoption des pompes à chaleur et ces subventions peuvent avoir un véritable impact sur le coût de la modification réalisée. Il convient de mentionner toutefois que ces aides ne dureront pas indéfiniment. Il est par conséquent essentiel d’agir rapidement car plus on en profite tôt, plus les taux de financement et les primes sont intéressants. Si vous envisagez l’adoption d’une pompe à chaleur, il est judicieux de ne pas attendre, de façon à profiter au maximum des aides actuellement disponibles.

Pour obtenir les données détaillées, les sources et les références, reportez-vous au livre blanc complet (disponible pour téléchargement en anglais).

Raisons supplémentaires de choisir une pompe à chaleur