Passer au contenu principal

Les gouvernements européens sont engagés sur la voie du zéro émissions nettes, ce qui inclut l’abandon des systèmes de chauffage traditionnels. Découvrez comment cela vous affecte.

De nombreuses raisons justifient le choix d'une pompe à chaleur. C’est pour cela que Daikin a créé le livre blanc Drivers to Heat Pump Adoption by European Households (Facteurs favorisant l’adoption des pompes à chaleur par les ménages européens), lequel offre des informations basées sur des éléments tangibles pour aider les consommateurs à prendre des décisions éclairées. Il explore des facteurs clés tels que la réduction des dépenses énergétiques, les programmes d’incitation gouvernementaux, l’impact environnemental, les développements de politiques, et l’intégration des pompes à chaleur à des solutions privilégiant les énergies renouvelables pour l’obtention d’habitations à l’épreuve du temps.

Dans cet article, nous nous pencherons sur l’élimination progressive potentielle des technologies de chauffage traditionnelles et les implications que cela peut avoir pour les propriétaires envisageant une transition vers les pompes à chaleur.

Les gouvernements européens avancent vers la réalisation de leurs ambitions de zéro émissions nettes. Un nombre croissant de pays s’engagent à atteindre le zéro émissions nettes au cours des décennies à venir. Ces objectifs à long terme peuvent uniquement être atteints via la mise en place d’étapes mesurables à court terme, telles que le remplacement des systèmes de chauffage traditionnels par des solutions plus durables.

Des changements importants à venir

Pour nous aider à atteindre la neutralité climatique et assurer ainsi que notre façon de vivre et de travailler ait un impact négatif minimal sur l’environnement, un changement radical de la façon dont nos habitations sont construites et chauffées va être nécessaire. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a indiqué qu’une grande majorité de pays devait mettre en place des codes de construction zéro carbone d’ici 2030. Une construction zéro carbone est hautement éco-énergétique. Elle utilise directement de l’énergie renouvelable ou une source d’énergie qui devrait être complètement décarbonée d’ici 2050, comme par ex. l’électricité ou le chauffage urbain.

La Commission européenne espère interdire d’ici 2029 la vente des chaudières fonctionnant avec des combustibles fossiles. Ceci fait partie du plan REPowerEU qui vise à améliorer l'efficacité énergétique et à accélérer la transition vers des sources d’énergie verte.

La France ouvre la voie

La France a pour objectif de remplacer 3 millions de chaudières individuelles au fioul d’ici la fin de l’année 2028, après l’interdiction des chaudières à combustibles fossiles dans les nouvelles constructions entrée en vigueur en janvier 2024.

Curieusement, sur tous les pays européens, les émissions de CO2 sont le plus réduites avec une pompe à chaleur Daikin installée en France, avec 2 107 kg de réduction des émissions de CO2, ce qui en fait une solution 24 moins intensive en carbone pendant son utilisation.

Bouleversement sismique

Pour pouvoir atteindre la neutralité carbone, nous devons repenser radicalement non seulement le fonctionnement de nos bâtiments, mais également comment nous vivons et travaillons dans les bâtiments qui jouent un rôle dans nos vies quotidiennes. Nous pouvons réduire les besoins de chauffage en améliorant la façon dont nous isolons les constructions et notre approche des réseaux de chauffage et des sources de chauffage renouvelables telles que les pompes à chaleur.

C’est là une grande transformation de notre façon de penser que nous ne pouvons pas ignorer. Dans toute l’Europe, le mouvement vers l’abandon progressif du chauffage au combustible fossile se renforce. Plusieurs pays prennent déjà des mesures proactives en interdisant l’utilisation des combustibles fossiles pour le chauffage ou en avançant les dates d’entrée en vigueur des interdictions plus anciennes. Cet excitant changement souligne l’importance que vont prendre les pompes à chaleur en tant que solution de chauffage d’avenir pour nos foyers.

Pour obtenir les données détaillées, les sources et les références, reportez-vous au livre blanc complet (disponible pour téléchargement en anglais).

Raisons supplémentaires de choisir une pompe à chaleur