Passer au contenu principal

Les pompes à chaleur pour les nuls : comment fonctionnent-elles et quels sont les types disponibles ?

Tout ce que vous avec toujours voulu savoir sur les pompes à chaleur : depuis leur principe de fonctionnement jusqu’à comment elles assurent le confort de votre habitation. Nous vous guiderons tout au long des options, depuis les pompes à chaleur à air jusqu’aux modèles géothermiques, de façon à vous permettre de choisir en toute confiance l’option la mieux adaptée à vos besoins.

Qu'est-ce qu'une pompe à chaleur ?

Une pompe à chaleur est un dispositif qui peut assurer chauffage et rafraîchissement ainsi que production d'eau chaude sanitaire. Malgré leur nom, toutes les pompes à chaleur peuvent assurer les fonctions de chauffage et de rafraîchissement. Elles fonctionnent bien sous tout type de climat.

Les pompes à chaleur sont-elles meilleures pour la planète ? Oui. En plus des autres avantages des pompes à chaleur, elles ne brûlent pas de combustibles fossiles, quel que soit leur type, contrairement aux chaudières à gaz et à mazout. En outre, une seule unité extérieure et une (ou plusieurs) unité(s) intérieure(s) sont nécessaires. Elles sont silencieuses, polyvalentes et efficaces

Comment fonctionne une pompe à chaleur ?

Les pompes à chaleur extraient l’énergie présente dans l’air, le sol et l’eau et l’utilise pour chauffer ou rafraîchir l’air. Ceci fonctionne en raison de ce qui est connu comme le cycle frigorifique.

Dans le cycle frigorifique, la chaleur d’une source d’énergie (telle que l’air ou l'eau) est transportée jusqu’à la maison via un fluide réfrigérant. Ce réfrigérant circule via une batterie de condenseur et s’évapore sous forme de gaz, lequel à son tour est « comprimé » de façon à faire monter encore plus la température, avec l’assistance de l’électricité. Ce processus permet de faire monter la température du cycle d'eau dans la pompe à chaleur. Ce cycle d'eau circule dans la tuyauterie hydraulique de l’habitation, pour chauffer par ex. les radiateurs et produire l'eau chaude sanitaire pour la salle de bain et la cuisine.

Pour introduire de l’air plus froid, le cycle est inversé et la pompe à chaleur extrait la chaleur présente dans votre habitation pour la rejeter à l'extérieur.

Quels sont les types de pompe à chaleur disponibles ?

Il convient de se poser quelques questions avant de choisir une pompe à chaleur Quelle est la température tout au long de l'année là où vous vivez ? Quels sont les extrêmes de froid et de chaud ? Si la température chute rarement en dessous du point de gel, une pompe à chaleur est une excellente solution. Pour les climats froids, vous pouvez combiner une chaudière de chauffage central à la pompe à chaleur afin de générer le chauffage. Quelle est la grandeur de la propriété à chauffer ou rafraîchir ? Tous ces critères affecteront votre choix.

La décision consiste essentiellement à effectuer un choix parmi les différents types de pompe à chaleur : pompes à chaleur à air, lesquelles incluent les types air-eau et air-air, et pompes à chaleur géothermiques.

Quelle est la différence ? Les pompes à chaleur à air utilisent l’air extérieur comme source d’énergie principale pour générer la température intérieure souhaitée. Les pompes à chaleur air-eau utilisent la chaleur extraite de l’air extérieur pour chauffer l'eau utilisée pour le chauffage des émetteurs (par ex. radiateurs) et pour la production d'eau chaude sanitaire (cuisine, salle de bain). Les pompes à chaleur air-air transfèrent la chaleur extraite de l’air extérieur vers l’air à l’intérieur de votre habitation, ou vice-versa, pour chauffer ou rafraîchir chaque pièce en fonction des besoins.

Une pompe à chaleur géothermique transfère la chaleur entre l’air de votre habitation et le sol à l’extérieur.

Souhaitez-vous en apprendre plus sur les avantages des pompes à chaleur ? Contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions et de vous aider à faire le bon choix.

Suivant