Des pompe à chaleurs actives toute l'année
- Des unités design pour tous les styles
- Unités murales
- Consoles carrossées
- Gainables
Les pompes à chaleur air-air réversibles Daikin transfèrent l’énergie de l’air extérieur vers votre intérieur, quelle que soit la température extérieure. Le groupe extérieur capte les calories gratuites de l’air pour les transformer, grâce au cycle du fluide frigorigène, en chaleur ou en fraîcheur selon vos besoins. L’unité intérieure diffuse ensuite cette énergie dans la pièce, assurant ainsi chauffage en hiver et climatisation en été.
Sobre et efficace.
Disponibles dans plusieurs styles et coloris, nos modèles muraux s’intègrent harmonieusement à votre décoration intérieure.
Idéale en remplacement des radiateurs.
Compactes et discrètes, ces consoles diffusent efficacement la chaleur ou la fraîcheur, même en remplacement de radiateurs.
Le confort invisible.
Intégrées dans un faux plafond, elles offrent un confort invisible, idéal pour un rendu épuré et une température uniforme.
Découvrez nos pompes à chaleur air-air réversibles les plus populaires
Comparer les modèles (1)
Comparer les modèles
Coloris
Coloris
Résumé
Niveau de pression sonore
Niveau de pression sonore
Puissance chauffage rafraîchissement (kW)
Puissance chauffage rafraîchissement (kW)
Label énergétique chauffage (kW)
Label énergétique chauffage (kW)
Label énergétique rafraîchissement (kW)
Label énergétique rafraîchissement (kW)
Unités intérieures sur un groupe extérieur unique
Unités intérieures sur un groupe extérieur unique
Dimensions unité intérieure (hxwxd)
Dimensions unité intérieure (hxwxd)
En profondeur
Design
Comfort
Onecta
Comparez nos modèles
Des solutions pour tous les espaces
- Des systèmes modulables
- Système multi
- Système Multi+
- Système pair
Pensés pour s’adapter à toutes les configurations
Des systèmes modulables :
> Pour une seule pièce (salon, chambre, bureau), une unité intérieure suffit.
> Pour plusieurs pièces, un seul groupe extérieur peut alimenter plusieurs unités intérieures. Cela permet une gestion indépendante de chaque pièce, avec un confort optimal.
Multisplit : pour chauffer et rafraîchir jusqu'à cinq pièces
Chauffage et climatisation de plusieurs pièces en connectant les unités intérieures avec un seul groupe extérieur.
Multi+ : contrôle du chauffage et de la climatisation de plusieurs pièces et production d’eau chaude pour votre logement
Chauffez et climatisez votre maison, et produisez de l'eau chaude sanitaire, en connectant un groupe extérieur à un maximum de quatre unités intérieures et à un ballon d'eau chaude sanitaire
Système pair : pour une seule pièce
Chauffage et climatisation d'une seule pièce en connectant un groupe extérieur à une unité intérieure
Tout comprendre sur les pompes à chaleur air-air
Découvrez un système de chauffage et de climatisation idéal pour tous les types de logement, neufs ou anciens.
Trouvez la réponse à vos questions
L'unité intérieure est la partie d'un système de pompe à chaleur air-air qui se trouve à l'intérieur du logement et qui assure la climatisation dans l'espace.
Le choix d'une unité intérieure de pompe à chaleur air-air dépend de vos besoins spécifiques, mais il est important de comprendre comment le système fonctionne dans son ensemble. Il existe différents systèmes de pompes à chaleur air-air (également appelées climatiseurs), chacun ayant ses propres caractéristiques. L'un des types les plus utilisés dans les logements est le système split, qui se compose de deux unités : l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Pour le chauffage, le groupe extérieur extrait la chaleur de l'air extérieur et la transfère à l'intérieur par l'unité intérieure, ou inversement pour le rafraîchissement de votre logement.
Il existe trois types d'unités intérieures de pompes à chaleur air-air :
Unités murales
Les unités murales (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) sont disponibles en différentes dimensions et couleurs pour s'adapter à votre intérieur.
Consoles carrossées
La console carrossée (Perfera) est un climatiseur compact qui s'intègre parfaitement sous un rebord de fenêtre ou dans une pièce où la hauteur est limitée.
Gainables
Gainables. Si vous ne voulez pas d'unité intérieure visible, une pompe à chaleur air-air gainable peut être encastrée dans des faux plafonds ou des faux murs.
Une pompe à chaleur air-air (également appelée climatiseur) est généralement composée de deux unités : L’unité intérieure et le groupe extérieur. Ces systèmes sont généralement appelés « split ».
Le groupe extérieur split, monté sur un mur extérieur ou placé dans un jardin ou sur un toit, est la partie d'une pompe à chaleur air-air qui contient le compresseur, le ventilateur à hélice, le circuit imprimé et l'échangeur de chaleur. Le groupe extérieur comprime le réfrigérant qui extrait ou émet la chaleur ou la fraîcheur de la pièce vers ou depuis l'unité intérieure correspondante.
Oui, et si vous rénovez votre logement et optez pour des climatiseurs, vous apporterez une valeur ajoutée à votre logement, et vous faites un choix éco-énergétique et responsable. Les pompes à chaleur peuvent être installées dans presque tous les logements. Il y a cependant quelques considérations à prendre en compte, notamment en ce qui concerne l'isolation. Pour qu'une pompe à chaleur fonctionne de manière optimale, votre logement doit être bien isolé afin d'empêcher autant de chaleur que possible de s'échapper. Un chauffagiste dûment qualifié peut vous conseiller sur les travaux à effectuer dans votre logement pour qu'il soit adapté à un système de pompe à chaleur. Il peut s'agir d'améliorer l'isolation de vos murs et de votre toit. Vous devez également tenir compte de l'emplacement. Le groupe extérieur doit être installé à l'extérieur de votre logement et se trouver à un endroit facilement accessible lorsque vous devez nettoyer le groupe, ajuster ses réglages ou faire réparer la pompe à chaleur.
Oui, une pompe à chaleur air-air (également appelée climatiseur) peut fournir de l'eau chaude sanitaire à votre logement. Avec la solution Multi+ de Daikin, le chauffage, le rafraîchissement et l'eau chaude sanitaire sont fournis grâce à un seul système. Elle permet de raccorder jusqu'à trois unités et un ballon d'eau chaude sanitaire et est compatible avec un ballon de 90 ou 120 litres et une large gamme d'unités intérieures, offrant ainsi une flexibilité inégalée. Notre solution Multi+ comprend un affichage en texte intégral intuitif sur le ballon d'eau chaude sanitaire pour le contrôle et le réglage de tous les paramètres, y compris la programmation et la température de l'eau.
Les pompes à chaleur air/air Daikin (également appelées climatiseurs) peuvent vous soulager de vos allergies car elles peuvent capturer les allergènes dans le filtre de la pompe à chaleur et permettre d'améliorer la qualité de l'air que vous respirez. Non seulement nos pompes à chaleur air/air vous gardent au chaud et au frais, mais elles éliminent également les polluants, les pollens et les particules de votre intérieur.
Certaines unités Daikin sont également équipées de la technologie Flash Streamer et de différents filtres tels que le filtre désodorisant à l'apatite de titane ou le filtre d'élimination des allergènes à revêtement en argent, qui sont capables de réduire rapidement et efficacement les polluants présents dans l'air.
Non ! De plus, nos pompes à chaleur air/air (également appelées climatiseurs) peuvent contribuer à réduire les symptômes des allergies. Daikin intègre plusieurs filtres dans toutes ses unités de climatisation : des filtres désodorisants en titane, des filtres allergènes en argent et des flash streamers éliminent la poussière et capturent les bactéries. Avec un bon entretien de la climatisation, et à condition qu'ils soient nettoyés régulièrement, ces filtres fourniront un air plus propre et plus sain pour tout le monde.
Pour que votre pompe à chaleur fonctionne comme il se doit, il est essentiel que le système soit installé correctement. Seul un technicien agréé doit effectuer l’installation, dans un endroit approprié. La surface doit être suffisamment solide pour supporter le poids et les vibrations de l'unité et il doit y avoir suffisamment d'espace pour la circulation de l'air et pour les tuyaux de raccordement et les câbles d'alimentation. Les plantes ou arbustes situés à proximité de la pompe à chaleur doivent être éloignés d'au moins un mètre et régulièrement taillés. La pompe doit également être installée dans un endroit facile d'accès pour l'entretien et la maintenance générale.
On nous demande souvent pourquoi nous ne pouvons pas installer la pompe à chaleur à l'intérieur. Ne pourrait-elle pas être placée dans le grenier ou le jardin d'hiver ? La réponse est non. En effet, après quelques heures, la pompe à chaleur aura extrait toute la chaleur de l'air emprisonné, transformant ainsi cet espace en congélateur. C'est pourquoi les pompes à chaleur air-air doivent avoir accès à l'air extérieur qui circule librement.
Nous conseillons de faire effectuer l’entretien par un technicien qualifié une fois par an. Un entretien régulier, des contrôles ponctuels et un nettoyage de routine prolongeront la durée de vie du système et maintiendront son efficacité énergétique.
Voici quelques signes indiquant que votre pompe à chaleur air/air (également appelée climatiseur) a besoin d'un entretien immédiat :
Si votre climatiseur fait plus de bruit que d'habitude, il se peut que les filtres soient obstrués. Nettoyez l'unité en enlevant la poussière à l'aide d'un aspirateur. Si le même bruit persiste ou si vous entendez un gargouillement, il peut s'agir d'un problème mécanique. Un technicien qualifié doit alors être appelé pour examiner l'unité.
Toute intervention de votre part sur votre pompe à chaleur doit être effectuée l'appareil éteint - mis hors tension.
Ce sont eux qui en parlent le mieux
Retrouvez les témoignages de particuliers ayant choisi Daikin comme marque de pompes à chaleur.
Soyez inspiré
Envie d’idées pour améliorer votre confort, d’astuces pratiques ou de conseils techniques ? Découvrez notre blog et plongez dans un univers dédié à la qualité de l’air et à l’efficacité énergétique !
Découvrir
Assistance
En savoir plus sur Daikin
Liens utiles