Passer au contenu principal

La science et l'aspect pratique de la technologie des pompes à chaleur aérothermiques

Les pompes à chaleur aérothermiques génèrent un chauffage et un rafraîchissement / climatisation efficaces en extrayant l'énergie renouvelable de l’air extérieur, même en hiver. Elles utilisent de l'électricité mais restituent bien plus d’énergie thermique qu'elles n'en utilisent, ce qui en fait une alternative écologique aux chaudières gaz ou fioul. Dans ce guide, vous découvrirez comment elles fonctionnent, la différence entre les systèmes air-air et air-eau, les coûts d'installation types, les niveaux d'efficacité et si une pompe à chaleur est adaptée à votre habitation.

Qu’est-ce qu'une pompe à chaleur aérothermique ?

Une pompe à chaleur aérothermique est un système de chauffage et de rafraîchissement / climatisation qui extrait l’énergie thermique de l'air extérieur pour l'injecter à l'intérieur et assurer un confort optimal en toute saison. Au lieu de brûler un combustible pour générer de la chaleur, elle utilise l'électricité pour déplacer la chaleur existante d'un endroit vers un autre.

Les pompes à chaleur aérothermiques peuvent assurer le chauffage en hiver et, en option, le rafraîchissement ou climatisation en été avec un même système durable. Comme leur fonctionnement repose sur l'air extérieur renouvelable plutôt que sur des combustibles fossiles, elles sont considérées comme une alternative bas carbone aux chaudières traditionnelles au gaz, au fioul ou au GPL.

Même l'air froid contient de l’énergie thermique utilisable. L'énergie thermique correspond simplement à l'énergie stockée dans les particules en mouvement : plus elles se déplacent rapidement, plus elles sont chaudes. En capturant et en concentrant cette énergie, une pompe à chaleur aérothermique peut chauffer efficacement votre habitation, même lorsque les températures extérieures sont basses.

Alors que les foyers européens font face à la hausse des coûts de l'énergie et des pressions climatiques, de plus en plus de propriétaires se tournent vers les pompes à chaleur aérothermiques pour un confort fiable en toute saison. Les systèmes de chauffage central traditionnels fonctionnant aux combustibles fossiles peuvent être coûteux, inefficaces et fortement émetteurs de carbone. Dans de nombreux cas, le remplacement ou la mise à niveau vers une pompe à chaleur aérothermique permet d'améliorer l'efficacité énergétique tout en réduisant les émissions.

Que vous envisagiez de remplacer l’intégralité de votre système de chauffage, de réduire votre consommation d’énergie ou de maintenir un confort optimal en hiver comme en été, la compréhension du fonctionnement du chauffage par pompe à chaleur est la première étape du processus.

Comment fonctionnent les pompes à chaleur aérothermiques ?

Les pompes à chaleur extraient la chaleur de l'air extérieur, augmentent sa température par compression, puis transfèrent cette chaleur dans votre habitation. Ce processus leur permet de fonctionner efficacement même par températures négatives, ce qui les rend adaptées pour une utilisation en toute saison.

Le principe de base peut être illustré simplement : lorsque vous gonflez un pneu de vélo, la valve devient chaude parce que l’air est comprimé. La compression augmente la température, et sur c’est ce même principe que repose la technologie des pompes à chaleur.

En pratique, le système fonctionne en trois étapes :

  1. L’unité extérieure absorbe l’énergie thermique présente dans l'air environnant.

  2. Un compresseur augmente la température de cette énergie thermique.

  3. L’énergie thermique est transférée à l'intérieur, soit sous forme d'air chaud (systèmes air-air), soit sous forme d'eau chauffée (systèmes air-eau).

Comme le système déplace l’énergie thermique au lieu de la produire par combustion, il peut en fournir bien plus que l’électricité qu’il consomme.

Pour une explication plus technique du cycle frigorifique et des composants du système, vous pouvez consulter notre guide sur le fonctionnement des pompes à chaleur.

Types de pompes à chaleur aérothermiques

Il existe deux types de pompes à chaleur aérothermiques, à savoir les types air-air et air-eau.

Pompes à chaleur air-air

Les pompes à chaleur air-air sont également appelées systèmes de climatisation. Elles chauffent votre habitation en y insufflant de l'air chaud et peuvent également rafraîchir via une inversion du processus.

Comment fonctionne une pompe à chaleur air-air ?

Les systèmes air-air déplacent l’énergie thermique entre l’air extérieur et l’air intérieur. Une unité extérieure absorbe l'énergie thermique, même en hiver, et un compresseur fait monter la température de cette énergie thermique jusqu’à un niveau utilisable. À l'intérieur, un ventilateur souffle l'air sur une batterie chauffée pour distribuer la chaleur. En été, le cycle s'inverse et la pompe à chaleur fonctionne comme un système de climatisation.

Pompes à chaleur air-eau

Les pompes à chaleur air-eau chauffent l'eau utilisée pour les radiateurs et le système de chauffage par le sol. Elles alimentent également les robinets en eau chaude sanitaire.

Fonctionnement des pompes à chaleur air‑eau

Ces systèmes extraient l’énergie thermique de l’air extérieur, mais la transfèrent vers l’eau plutôt que vers l’air. L’eau chauffée alimente les radiateurs, les systèmes de chauffage par le sol ou les ballons de stockage d’eau chaude sanitaire. Ces pompes à chaleur sont particulièrement efficaces avec les systèmes de chauffage basse température, tels que les systèmes de chauffage par le sol, et peuvent générer de l’eau chaude sanitaire.

Quelle est l’efficacité des pompes à chaleur aérothermiques ?

Les systèmes air-air et air-eau utilisent tous deux de l’électricité, mais sont beaucoup plus efficaces que les chaudières traditionnelles. Leur efficacité est mesurée par le SCOP (Coefficient de Performance Saisonnier). Les pompes à chaleur air‑eau atteignent généralement un SCOP d’environ 4, ce qui signifie qu’elles produisent quatre unités d’énergie thermique pour chaque unité d’électricité consommée. Bien que le SCOP diminue par temps froid, elles restent performantes toute l'année et sont largement utilisées sous climats froids, comme en Scandinavie. Pour des performances optimales, l’habitation doit être bien isolée et le système correctement dimensionné.

Coûts et avantages

Pompes à chaleur air-air

Les pompes à chaleur air‑air (ou systèmes de climatisation) sont généralement moins coûteuses à installer que les systèmes air‑eau, car elles ne nécessitent aucune intégration à un réseau de chauffage hydraulique.

Dans les petites habitations, un système monosplit peut parfois être installé pour 1 300 à 3 500 €, en fonction de puissance requise et de la complexité de l'installation.

Les coûts varient selon :

  • la puissance de sortie requise
  • le nombre d’unités intérieures
  • l’accessibilité du site d’installation

En termes d’efficacité, les systèmes air‑air peuvent atteindre des SCOP supérieurs à 5 dans des conditions optimales, même si la plupart des modèles affichent une moyenne saisonnière d’environ 3 à 4. Ils offrent également un large choix de produits, et tous les modèles peuvent assurer le rafraîchissement en plus du chauffage, si nécessaire.

En surveillant leur consommation énergétique, les propriétaires peuvent déterminer quand l’utilisation du système est la plus efficace par rapport à d’autres sources de chauffage.

Une limitation par rapport aux pompes à chaleur air‑eau est le fait qu’un système séparé de production d’eau chaude sanitaire est généralement nécessaire. Cependant, certains fabricants proposent des configurations permettant le raccordement à un ballon d'eau chaude. Il faut également prévoir de la place pour les unités intérieures, qu’il s’agisse de modèles muraux ou de plafonniers.

Pompes à chaleur air-eau

Les pompes à chaleur air‑eau sont conçues pour remplacer l’intégralité du système de chauffage central. Dans certains cas, il est possible de conserver les radiateurs existants.

Cependant, les radiateurs traditionnels sont généralement plus petits et sont conçus pour des températures de départ élevées, ce qui peut affecter l'efficacité globale du système. Dans certaines habitations, il peut être recommandé de remplacer certains radiateurs pour optimiser les performances.

Une installation typique varie entre 8 460 et 15 000 €, en fonction de la taille de l'habitation, du niveau d’isolation et des modifications à apporter au système existant.

Si l'installation est réalisée dans une construction neuve ou une rénovation majeure, l'intégration globale est souvent plus simple, ce qui peut réduire la complexité et les coûts associés.

Air-air vs air-eau : les principales différences

Caractéristique

air-air

air-eau

Source de chauffage

Air chaud

Eau chauffée

ChauffageBonTrès bon (surtout avec chauffage par le sol)
ClimatisationOuiOui

Eau chaude sanitaire

Selon le fabricant

Oui

Coût d'installation

Plus faible

Supérieur

Complexité d’installation

Plus simple

Plus complexe (selon le réseau de diffusion existant)

Adaptation climatique

Doux à froid

Doux à très froid (avec l'unité appropriée)

Avantages environnementaux des pompes à chaleur aérothermiques

Avec le renforcement des objectifs de réduction des émissions de carbone en Europe, les technologies de chauffage renouvelables jouent désormais un rôle central dans la réalisation des objectifs de net zéro. Les pompes à chaleur aérothermiques peuvent réduire les émissions de CO₂ des foyers de plus de moitié par rapport aux chaudières gaz, grâce à leur utilisation d'une énergie ambiante renouvelable.

En utilisant l'air, une ressource naturelle gratuite, et un minimum d'électricité, les systèmes aérothermiques réduisent considérablement la dépendance aux combustibles fossiles. Pour de nombreux foyers, cela signifie à la fois des coûts de fonctionnement réduits et une contribution tangible aux objectifs climatiques nationaux.

Considérations relatives à l'installation et au fonctionnement

Installation des pompes à chaleur air-air

L'installation des systèmes air-air est généralement plus rapide et plus simple. Ils nécessitent uniquement une unité extérieure et une ou plusieurs unités intérieures, avec un minimum de travaux dans la maison. Comme le système chauffe et rafraîchit directement l'air, aucune modification de la plomberie ou du réseau de diffusion du chauffage n'est nécessaire. En conséquence, les coûts d'installation sont souvent inférieurs à ceux des systèmes air-eau.

Bien qu'efficaces sous climat doux à froid, leur efficacité en mode chauffage est toutefois légèrement inférieure à celle d'un système air-eau bien conçu, surtout par grand froid.

Installation des pompes à chaleur air-eau

Les systèmes air-eau impliquent une installation plus complexe car ils se raccordent au réseau de chauffage hydraulique de la maison (radiateurs, chauffage par le sol ou les deux). Ils nécessitent généralement une unité extérieure, un module hydraulique, un ballon d'eau chaude sanitaire et des circulateurs. Les coûts d'installation sont donc généralement plus élevés.

Cependant, ils offrent une excellente efficacité opérationnelle globale, notamment lorsqu'ils sont combinés à des émetteurs basse température comme un système de chauffage par le sol. Ils sont parfaitement adaptés aux climats froids et présentent l'avantage supplémentaire de produire l’eau chaude sanitaire, constituant ainsi une solution complète chauffage + eau chaude.

Chauffage aérothermique vs systèmes traditionnels

Comparées aux chaudières gaz ou fioul, les pompes à chaleur air‑source offrent une approche fondamentalement différente et plus durable pour chauffer une habitation. Les chaudières traditionnelles génèrent chauffage et émissions de carbone en brûlant des combustibles fossiles, tandis que les pompes à chaleur extraient une énergie renouvelable de l'air et peuvent produire de trois à quatre unités d’énergie thermique par unité d'électricité utilisée.

Au lieu de créer de courtes vagues de chaleur intense, les systèmes aérothermiques diffusent une chaleur douce et régulière à basse température sur des périodes plus longues, maintenant un confort constant tout en consommant moins d’énergie. Elles sont ainsi particulièrement adaptées aux habitations bien isolées équipées de radiateurs modernes ou de systèmes de chauffage par le sol.

De manière cruciale, les pompes à chaleur éliminent les émissions directes de carbone et réduisent fortement la dépendance au gaz ou au fioul, un avantage croissant face à la fluctuation des prix de l’énergie et au durcissement des réglementations gouvernementales sur les systèmes fossiles.

Bien que l'installation nécessite un investissement initial, les économies d'énergie à long terme, les coûts de maintenance réduits et les aides gouvernementales font des pompes à chaleur un choix rentable. Alors que l'Europe s'oriente vers le net zéro carbone et programme la fin des nouvelles chaudières à gaz, la transition vers un système aérothermique représente un investissement pérenne bénéfique tant pour les propriétaires que pour la planète.

Intégration intelligente : commandes et automatisation

Les pompes à chaleur modernes fonctionnent parfaitement avec des thermostats intelligents et des systèmes de programmation, permettant aux propriétaires de surveiller et d’ajuster la température à distance. Associées à des applications de suivi énergétique, elles offrent une bonne visibilité sur les habitudes de consommation, ce qui aide les utilisateurs à optimiser les performances et à réduire la consommation d’énergie.

Les pompes à chaleur Daikin fonctionnent avec notre application Onecta, qui permet de commander et de surveiller l'état de votre système de chauffage depuis tout lieu et à tout moment.

Configurations pour le système de chauffage

Une pompe à chaleur air-air ne s'intègre pas aux radiateurs. Elle chauffe en diffusant directement de l’air chaud dans la pièce, comme un système de climatisation au fonctionnement inversé, et ne produit pas d’eau chaude pour un système de chauffage central hydraulique.

À l'inverse, les systèmes air-eau s'intègrent aux radiateurs, au chauffage par le sol ou à des configurations hybrides aux côtés de chaudières existantes. Cette flexibilité les rend particulièrement adaptées aussi bien au neuf qu’à la rénovation et permet une transition progressive vers un chauffage renouvelable.

Fonctions de rafraîchissement /climatisation en été

Avec des étés plus chauds et des vagues de chaleur plus fréquentes en Europe, ainsi que des habitations mieux isolées, la fonction de rafraîchissement offerte par les pompes à chaleur aérothermiques devient un atout majeur. Le même système qui chauffe en hiver peut inverser son fonctionnement pour fournir de l’air ou de l’eau refroidis en été, offrant un rafraîchissement efficace, silencieux et fiable, sans les coûts ni le bruit associés aux systèmes de climatisation mobiles.

Les pompes à chaleur air air sont également appelées climatiseurs et proposent donc du chauffage en hiver et de la climatisation en été.

Durée de vie et maintenance des pompes à chaleur aérothermiques

Les pompes à chaleur aérothermiques sont conçues pour durer, avec une durée de vie moyenne de 15 à 20 ans avec un entretien régulier. Leur conception efficace (nombre réduit de pièces mobiles, pas de combustion) limite l’usure et simplifie la maintenance par rapport aux chaudières traditionnelles.

Un seul entretien annuel suffit généralement pour vérifier les niveaux de réfrigérant, les filtres et les composants électriques. Entre deux visites, quelques gestes simples comme le retrait des débris autour de l'unité extérieure et le nettoyage des bouches d'aération suffisent à maintenir les performances. Un ajustement des réglages du système en fonction des saisons favorise également une efficacité optimale.

Cette combinaison de longévité, d’entretien réduit et de surveillance intelligente fait des pompes à chaleur aérothermiques un choix fiable pour un confort efficace.

Intégration de la production d’eau chaude

Toutes les pompes à chaleur air-eau peuvent produire de l'eau chaude sanitaire, offrant ainsi une solution complète pour le chauffage, le rafraîchissement et l'usage quotidien. En captant l’énergie thermique de l'air, elles chauffent efficacement l'eau pour les douches et les robinets tout en maintenant une faible consommation d'énergie.

Cette flexibilité fait des pompes à chaleur aérothermiques une option pratique et durable pour un confort annuel avec des émissions de carbone réduites.

Soutien gouvernemental et réglementations

Dans toute l’Union européenne, les gouvernements encouragent les systèmes de chauffage bas carbone via des réglementations et des aides financières. Des mesures telles que les subventions à l’installation, les réductions de TVA ou les normes de construction bas carbone facilitent la transition des ménages vers des systèmes non fossiles.

Questions fréquentes sur les pompes à chaleur aérothermiques

Préoccupation : « Les pompes à chaleur fonctionnent-elles par très grand froid ? »
Explication : Oui. Les pompes à chaleur aérothermiques modernes peuvent extraire de l’énergie thermique même par -28 °C et sont conçues pour les hivers européens.

Préoccupation : « Les pompes à chaleur sont‑elles réservées aux bâtiments résidentiels ? »
Explication : Non. Les systèmes aérothermiques sont hautement modulables et peuvent équiper des appartements, maisons individuelles, bâtiments commerciaux et même des installations industrielles.

Préoccupation : « La maintenance est‑elle coûteuse ? »
Explication : Dans la plupart des cas, les besoins de maintenance sont minimes et souvent moins coûteux que ceux d’une chaudière traditionnelle.

Choisir la bonne pompe à chaleur

Les critères essentiels à prendre en compte lors du choix d'une pompe à chaleur incluent :

  • L'efficacité saisonnière (SCOP)
  • Le niveau sonore
  • L’adaptation du dimensionnement

1. L'efficacité saisonnière (SCOP)

Le SCOP (coefficient de performance saisonnier) mesure l’efficacité d’une pompe à chaleur sur l’ensemble d’une saison de chauffage. Plus le SCOP est élevé, moins il faut d'électricité pour produire la même quantité de chaleur, ce qui réduit à la fois les factures d'énergie et les émissions de carbone.

Par exemple, la pompe à chaleur Daikin Altherma 4 H est classée A+++ pour le chauffage d’ambiance avec des températures de départ de 35 °C et 55 °C. Elle fonctionne également de manière fiable jusqu’à -28 °C, démontrant d’excellentes performances en climat froid et une efficacité saisonnière élevée.

2. Le niveau sonore

Le bruit est un critère important, surtout en zone résidentielle. Les pompes à chaleur aérothermiques modernes sont conçues pour optimiser le confort acoustique.

À titre d'exemple, l'unité extérieure de la Daikin Altherma 4 H affiche un niveau sonore de seulement 28 dBA à 3 mètres, ce qui la rend adaptée jusqu’aux quartiers sensibles au bruit.

3. L’adaptation du dimensionnement

Il est crucial que la pompe à chaleur soit correctement dimensionnée. Une unité sous-dimensionnée ne couvrira pas les besoins en période de froid intense, tandis qu’une unité surdimensionnée fonctionnera de manière inefficace, avec des cycles courts, et fera perdre de l'argent.

En résumé : sélectionner un système avec un SCOP élevé, un fonctionnement silencieux et une taille adaptée à votre habitation. En optant pour un fabricant reconnu, vous avez la garantie que ces caractéristiques ne sont pas théoriques, mais bien intégrées à des systèmes disponibles sur le marché.

Mise à niveau depuis une chaudière gaz

La transition d'une chaudière gaz vers une pompe à chaleur aérothermique implique plusieurs étapes clés :

  1. La dépose et la mise au rebut sécurisée de l'ancien système
  2. L'évaluation de l'isolation de l’habitation
  3. La mise à jour du câblage ou des gaines pour assurer la compatibilité

Un ingénieur certifié s'occupe du dimensionnement et de l'installation de la nouvelle unité extérieure. Cette mise à niveau réduit les émissions de carbone et aide à pérenniser votre habitation face à l'abandon progressif du chauffage aux combustibles fossiles.

Une pompe à chaleur aérothermique est-elle adaptée à votre logement ?

Les pompes à chaleur aérothermiques constituent une solution pratique d’avenir pour le confort de l’habitat moderne. En combinant haute efficacité, chauffage et rafraîchissement toute l’année et réduction majeure des émissions de carbone, elles répondent à la fois à la hausse des coûts de l’énergie et aux enjeux environnementaux.
Grâce aux avancées technologiques, aux politiques gouvernementales de soutien et à des performances éprouvées même sous climat froid, les pompes à chaleur aérothermiques ne sont plus une option marginales ; elles sont un choix intelligent durable pour des foyers prêts pour l’avenir.

Points clés à retenir

  • Les pompes à chaleur aérothermiques assurent le chauffage, le rafraîchissement / climatisation et, pour les systèmes air‑eau, la production d’eau chaude à partir d’une même unité intégrée.
  • Elles fonctionnent efficacement même sous climat froid.
  • Les systèmes air‑air sont moins coûteux et plus simples à installer ; les systèmes air‑eau remplacent le chauffage central.
  • Un dimensionnement correct et une bonne isolation sont essentiels pour garantir les performances.
  • Leur longue durée de vie et leur faible maintenance renforcent leur valeur à long terme.