Passer au contenu principal

Les pompes à chaleur air-air Daikin sont des clim réversibles haute qualité qui assurent chauffage en hiver et climatisation en été. Grâce à un large choix de modèles — muraux, consoles, gainables — trouvez facilement le produit adapté à votre logement.

  • L'efficacité énergétique permet de réduire les factures de consommation d’énergie et les émissions carbone
  • Chauffage et Climatisation contrôle de la température sans effort, confort maximal
    Icône d'un thermomètre
  • Qualité d'air intérieur optimal
    icône d'un filtre filtrant les particules en suspension dans l'air
  • Design épuré et élégant
    Icône d'un diamant

Découvrez nos climatiseurs les plus populaires

Couleurs disponibles
Daikin Emura est une unité iconique de la climatisation contemporaine, conçue pour attirer les regards.
Couleurs disponibles
Climatiseur au design primé, élégant et compact, disponible en trois couleurs
Conditionnement complet de l'air : (dés)humidification, purification de l'air et air frais avec un chauffage et une climatisation très efficaces
Notre solution murale haute performance chauffe, rafraîchit et purifie l'air de votre logement en toutes saisons.
Profitez d'une logement plus confortable grâce aux fonctions avancées de chauffage, de rafraîchissement et de purification de l'air de notre unité console posée au sol
Unité de climatisation murale discrète alliant efficacité et confort
L'unité murale offre un flux d'air confortable combiné à une faible consommation d'énergie.
Notre gainable - vous remarquez à peine sa présence

Comparer les modèles (1)

Comparer les modèles

Des solutions pour tous les espaces

Pensés pour s’adapter à toutes les configurations, les systèmes Daikin sont modulables :

> Pour une seule pièce (salon, chambre, bureau), une unité intérieure suffit.
> Pour plusieurs pièces, un seul groupe extérieur peut alimenter plusieurs unités intérieures. Cela permet une gestion indépendante de chaque pièce, avec un confort optimal.

Multisplit : pour chauffer et climatiser jusqu'à cinq pièces

Chauffage et climatisation de plusieurs pièces en connectant les unités intérieures avec un seul groupe extérieur (jusqu'à 5 pièces). 

 

Multi +, le 3 en 1

Contrôle du chauffage et de la climatisation de plusieurs pièces et production d’eau chaude pour votre logement Chauffez et rafraîchissez votre maison, et produisez de l'eau chaude sanitaire, en connectant un groupe extérieur à un maximum de quatre unités intérieures et à un ballon d'eau chaude sanitaire

Système pair : pour une seule pièce

Chauffage et climatisation d'une seule pièce en connectant un groupe extérieur à une unité intérieure

Couple se prélassant et riant sur leur lit dans une chambre à coucher à température confortable

Trouvez la pompe à chaleur (climatiseur) air air faite pour vous

Testez notre configurateur pour définir le meilleur modèle pour vous.

Trouvez un installateur certifié

À la recherche d’un installateur pour votre pompe à chaleur ? Besoin d’évaluer le budget de votre projet ? Daikin travaille avec un réseau de partenaires qui vous accompagnent pour trouver LA solution adaptée à votre besoin et à votre budget !

Surveillance à distance

Votre confort est important pour nous. C'est la raison pour laquelle nous offrons une maintenance sans souci : votre installateur surveille et gère votre pompe à chaleur à distance, ce qui vous permet de gagner du temps et de réaliser des économies financières.

Une famille de quatre personnes se prélasse confortablement sur le canapé grâce à la climatisation du salon.

Trouvez les réponses à vos questions

Oui, et si vous rénovez votre logement et optez pour des climatiseurs, vous apporterez une valeur ajoutée à votre logement, et vous faites un choix éco-énergétique et responsable. Les pompes à chaleur peuvent être installées dans presque tous les logements. Il y a cependant quelques considérations à prendre en compte, notamment en ce qui concerne l'isolation. Pour qu'une pompe à chaleur fonctionne de manière optimale, votre logement doit être bien isolé afin d'empêcher autant de chaleur que possible de s'échapper. Un chauffagiste dûment qualifié peut vous conseiller sur les travaux à effectuer dans votre logement pour qu'il soit adapté à un système de pompe à chaleur. Il peut s'agir d'améliorer l'isolation de vos murs et de votre toit. Vous devez également tenir compte de l'emplacement. Le groupe extérieur doit être installé à l'extérieur de votre logement et se trouver à un endroit facilement accessible lorsque vous devez nettoyer le groupe, ajuster ses réglages ou faire réparer la pompe à chaleur.

Les climatiseurs Daikin peuvent vous soulager de vos allergies car ils peuvent capturer les allergènes dans le filtre du climatiseur et améliorer la qualité de l'air que vous respirez. Non seulement nos climatiseurs vous gardent au chaud et au frais, mais ils éliminent également les polluants, les pollens et les particules fines de votre espace de vie.

Certaines unités Daikin sont également équipées d'un Flash Streamer et de différents filtres tels que le filtre désodorisant à l'apatite de titane ou le filtre d'élimination des allergènes à l'argent, qui sont capables de réduire rapidement et efficacement les polluants présents dans l'air.

Nous conseillons de faire effectuer l’entretien par un technicien qualifié une fois par an. Un entretien régulier, des contrôles ponctuels de l’entretien réguliers et un nettoyage de routine prolongeront la durée de vie du système et maintiendront son efficacité énergétique.

Voici quelques signes indiquant que votre climatiseur a besoin d'un entretien immédiat :

Si votre climatiseur fait plus de bruit que d'habitude, il se peut que les filtres soient obstrués. Nettoyez l'unité en enlevant la poussière à l'aide d'un aspirateur. Si le même bruit persiste ou si vous entendez un gargouillement, il peut s'agir d'un problème mécanique. Un technicien qualifié doit alors être appelé pour contrôler l'unité.