Confort intérieur idéal dans cette maison familiale située en Alsace
Beau pavillon situé à Offendorf, en Alsace
A Offendorf, le propriétaire d’une maison de 210 m² (165 m² à chauffer) a choisi de remplacer sa chaudière fioul par une PAC Daikin Altherma 3 H HT au R-32 pour réaliser des économies d’énergie au vu de la forte hausse du prix du fioul.
Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à remplacer votre chaudière fioul ?
Notre chaudière fioul avait 18 ans et nous avions de plus en plus de soucis avec des pièces à changer. En parallèle, le coût du fioul ne cessait de grimper. Beaucoup nous ont conseillé de remplacer la chaudière par une pompe à chaleur pour le chauffage. L’ECS est assurée par un ballon électrique que nous avions déjà.
Pour quelle raison avez-vous choisi la marque Daikin ?
C’est par le bouche à oreilles. Je savais que la marque était réputée fiable. Ce sont les meilleurs groupes du marché.
Quels sont les avantages attendus par l’installation de la pompe à chaleur ?
J’attendais de la pompe à chaleur une solution propre et me permettant de réaliser des économies d’énergie par rapport au prix du fioul. Elle fonctionne aussi avec des températures extérieures très faibles. Pour plus de tranquillité, j’ai aussi souscrit à la garantie 10 ans pièces. J’ai aussi gagné de la place dans ma chaufferie pour installer mon matériel de pêche. C’est une pompe à chaleur Daikin Altherma 3 H HT de 18 kilos.
Avez-vous été sensible aux possibilités de connexion à distance?
Ca a été très simple de se connecter sur la plateforme standbyme pour actionner la garantie 10 ans. Mais je n’ai pas encore installé l’application Onecta pour piloter mon système à distance. Ce sera fait dans les prochains jours
Quelles étaient vos consommations de fioul avant la PAC ?
Factures à l’appui. Dernier plein de 1000 L de fioul en décembre 2022 pour un montant de 1350 €. En avril 2020, j’avais payé 1400 € pour 2000 L de fioul.
Avez-vous dû modifier votre tableau électrique ?
J’avais déjà 3 x 20 A donc pas eu besoin de changer mon tableau car j’avais suffisamment de puissance. Il a juste fallu apporter quelques adaptations pour rajouter la pompe à chaleur.
Avez-vous bénéficié d’aides gouvernementales ?
Oui, avec l’aide de mon installateur – Climafroid Services – j’ai monté un dossier pour obtenir l’aide à laquelle j’ai droit. Il faut compter entre 4 et 6 mois pour avoir un retour.
Avez-vous de premiers bilans de votre consommation d’électricité depuis l’installation de la PAC ?
Avant la pompe à chaleur, je payais 111 € d’électricité par mois. Sur le dernier mois, je suis à 261 €. A voir si ce sera la même consommation sur les 7 mois de chauffage (d’octobre à avril).
Combien de jours ont duré les travaux ?
Réponse fournie par l'installateur : les travaux ont duré 4 jours. Il suffisait de démonter la chaudière, d’installer la PAC en la connectant au réseau existant. Les émetteurs existants sont restés. Il a aussi fallu déposer la citerne qui était installée sous une des pièces du sous-sol. En 1 journée, on a cassé le plancher, fait remonter la cuve et on l’a découpé en plusieurs pièces pour la sortir. La PAC a été mise en service en février 2023.
Comment traitez-vous le confort d’été ?
Il y a deux ans Climafroid Services m’a installé une PAC air/air avec deux unités split qui sont installées dans mes chambres à l’étage.
Produits installés
Trouvez votre partenaire Daikin
Vous trouverez ici les partenaires Daikin de votre région grâce à notre carte interactive. Vos interlocuteurs pour la climatisation, le chauffage, la ventilation et la purification de l'air