Passer au contenu principal

Confort toute l’année, maîtrise de votre consommation, qualité de vie renforcée : la pompe à chaleur trouve aujourd’hui naturellement sa place en appartement.

Bien choisie et bien dimensionnée, elle vous permet de concilier confort, économies et sérénité au quotidien.


Avec l’accompagnement Daikin, chaque étape est pensée pour vous aider à avancer simplement, en toute confiance

Qu’est-ce qu’une pompe à chaleur ?

Une pompe à chaleur capte la chaleur présente dans son environnement — dans l’air, le sol — pour l’amplifier et la diffuser dans votre logement à une température confortable.

Ce principe lui permet d’être particulièrement performante : selon une étude de l’ADEME, remplacer des radiateurs électriques par une pompe à chaleur air/air peut diviser par deux les consommations liées au chauffage, y compris en période de grand froid.

Quels types de PAC sont adaptés à un appartement ?

Toutes les pompes à chaleur ne s’intègrent pas de la même manière en appartement. Certaines solutions, comme les systèmes nécessitant des capteurs enterrés ou des installations plus lourdes, sont surtout adaptées aux maisons individuelles ou aux projets de construction et de rénovation globale.

En appartement, les solutions les plus pertinentes sont celles qui s’adaptent facilement aux contraintes d’espace, d’installation et de copropriété, dans un cadre de vie comme le vôtre.

 

La pompe à chaleur air/air : simple et réversible

La PAC air/air puise la chaleur de l’air extérieur pour la diffuser à l’intérieur via des unités murales, un peu comme un climatiseur réversible. Elle chauffe votre logement en hiver et le rafraîchit en été.

Compacte et facile à installer, elle s’adapte parfaitement aux différentes configurations d’appartements et vous permet de profiter d’un confort optimal toute l’année.

Certains modèles, comme le Multi + propose en complément la production d’eau chaude sanitaire. 

La pompe à chaleur air/eau : pour les logements bien équipés

La PAC air/eau transmet la chaleur à un réseau de chauffage à eau (radiateurs ou plancher chauffant). Elle est idéale dans les logements déjà équipés ou dans le cadre d’un projet bien anticipé, comme une construction neuve ou une rénovation d’ampleur.

Les contraintes techniques à connaître

Installer une pompe à chaleur dans un appartement demande simplement d’anticiper certains points clés.

La plupart des systèmes fonctionnent avec deux unités : une unité extérieure, qui capte les calories présentes dans l’air, et une unité intérieure, qui diffuse l’énergie de manière homogène dans votre logement (chauffage, rafraîchissement). Le groupe extérieur doit être installé à l’extérieur du logement — sur un balcon, une terrasse privative ou en façade — dans le respect des règles de la copropriété et de l’environnement sonore.

Par ailleurs, la performance de l’installation dépend aussi de la qualité de l’isolation du logement, essentielle pour apporter la température idéale à votre foyer.

Enfin, le système de chauffage existant est à prendre en compte : certaines pompes à chaleur fonctionnent de manière optimale avec des équipements basse température, comme des radiateurs adaptés ou un plancher chauffant.

Et la copropriété dans tout ça ?

En copropriété, l’installation d’une pompe à chaleur s’inscrit dans un cadre collectif. Lorsque le projet concerne des parties visibles (façade, balcon, toiture), une autorisation en assemblée générale est généralement nécessaire.

Cette étape permet de s’assurer que l’installation s’intègre harmonieusement dans l’immeuble et respecte le confort de l’ensemble des occupants, notamment sur le plan acoustique.

Un installateur certifié peut vous accompagner dans ces démarches et vous aider à constituer un dossier clair et conforme afin de mettre toutes les chances de votre côté pour une validation sereine du projet.


Bon à savoir :
l'écart entre le bruit ambiant et le bruit généré par l’appareil (appelé “émergence”) est encadré par la réglementation. Il ne doit pas dépasser 5 dB(A) en journée (7 h – 22 h) et 3 dB(A) la nuit (22 h – 7 h), conformément au Code de la santé publique (articles R1336-6 à R1336-8).

Quels sont les avantages de la pompe à chaleur en appartement ?

Installer une pompe à chaleur dans un appartement offre de nombreux bénéfices comme des économies d’énergie

Tout d’abord, la PAC est une solution reconnue pour sa performance énergétique. En remplaçant un chauffage électrique traditionnel ou une chaudière au gaz par une pompe à chaleur, vous pouvez réduire significativement votre facture énergétique selon votre installation et votre usage. Cette performance s’explique par le principe même de la pompe à chaleur, qui capte les calories gratuites dans l’air extérieur pour les transformer en chaleur, avec un faible apport électrique.

 

Un confort thermique toute lannée

Grâce à sa fonction réversible, la PAC chauffe en hiver et rafraîchit en été. L’air reste tempéré et stable, pour un intérieur agréable en toutes saisons, tout en remplaçant à la fois chauffage et climatisation, idéal pour les appartements compacts.


Un geste pour la planète

Les PAC utilisent majoritairement des énergies renouvelables, comme les calories de l’air extérieur, et émettent très peu de CO₂ comparé aux équipements de chauffage classiques. Leur installation dans un appartement contribue à la transition énergétique, tout en améliorant la performance environnementale du bâtiment.

 

Le saviez‑vous ?

Selon une étude menée par l’Ademe, lorsqu’elle remplace une chaudière, la pompe à chaleur (PAC) air/eau promet de diviser par deux (voire par trois) votre facture de chauffage tout en réduisant jusqu’à dix fois vos émissions de CO₂, selon conditions d’installation et d’usage.  

Quelles aides financières pour votre projet ?

Installer une pompe à chaleur est aujourd’hui plus accessible grâce aux aides disponibles. MaPrimeRénov’ peut par exemple couvrir une partie du coût des travaux.

Depuis 2026, il existe deux parcours :
- Parcours par geste  pour la réalisation de travaux isolés (isolation, remplacement de fenêtres…)
- Parcours rénovation d’ampleur/rénovation globale : travaux combinés permettant un gain énergétique d’au moins 2 classes DPE.

L’éco-prêt à taux zéro permet de financer l’installation sans intérêts.

La TVA réduite à 5,5 % est possible pour les travaux répondant aux critères de rénovation énergétique.

Des aides locales (régions, départements) peuvent compléter le financement.

Attention : les aides sont toujours conditionnées à l’installation par un professionnel RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Combien coûte linstallation dune pompe à chaleur en appartement ?

Le prix d’une pompe à chaleur dépend du type d’équipement mais également du nombre de pièces à équiper et des éventuels travaux d’adaptation.

Les modèles air/air sont compacts et rapides à installer, tandis que les systèmes air/eau représentent un investissement plus important. La marque, les performances et les fonctionnalités, comme le contrôle connecté, influencent également le coût.

Logiquement, une installation multisplit pour plusieurs pièces coûtera plus cher qu’une monosplit pour une seule pièce.

Type de pompe à chaleur

Ce qu’elle fait

Prix indicatif (installation incluse)

PAC air/air monosplit

Chauffage + climatisation dans une pièce

~ 4 000 € à 8 000 €

PAC air/air multisplit

Chauffage + climatisation pour plusieurs pièces

~ 5 000 € à 10 000 €

Multi+ Split (chauffage, clim, eau chaude)

Chauffage, climatisation + production d’eau chaude

~ 6 000 € à 12 000 €

PAC air/eau

Chauffage + eau chaude via réseau hydraulique

~ 8 000 € à 15 000 €+À noter que les aides de l’État peuvent réduire le coût final jusqu’à 40 à 60 % selon votre situation.

Pour une estimation précise et personnalisée, un installateur certifié RGE peut vous établir un devis adapté à votre appartement.

 

Ils l’ont fait / Passez à l’action

« La première installation d’une technologie PAC air/air au sein d’une résidence lyonnaise et le niveau de satisfaction de ses acquéreurs quant au confort ressenti et aux économies d’énergies réalisées, ont déclenché la pose de 9 autres solutions similaires en marque Daikin auprès du même installateur Franergie, réseau ECH de Daikin. »

Pourquoi choisir Daikin ?

Un réseau dexperts certifiés RGE à votre service

Nos installateurs partenaires sont certifiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Cela garantit non seulement une installation conforme aux normes, mais aussi l’éligibilité aux aides financières comme MaPrimeRénov’. Votre projet est entre les mains d’experts compétents, proches de chez vous, qui vous conseillent et vous accompagnent à chaque étape.


Une qualité reconnue, une fiabilité à toute épreuve

Les solutions Daikin sont conçues pour durer, avec un entretien simplifié et des performances stables dans le temps. Leur entretien est simplifié et leur garantie peut atteindre 10 ans. Grâce à des matériaux haut de gamme et un savoir-faire éprouvé, nos équipements offrent une performance durable et un entretien facilité. 


Des innovations au service de votre confort

Daikin développe en continu des solutions pour rendre votre quotidien plus agréable. Grâce à la connectivité avancée, vous pouvez gérer votre pompe à chaleur à distance via une application intuitive. Nos unités intérieures et extérieures ont été pensées pour fonctionner en toute discrétion, offrant un confort silencieux. Et avec des technologies brevetées, votre système reste performant tout en réduisant votre consommation d’énergie et vos factures, pour un confort optimal et respectueux de l’environnement.


Un engagement durable et un parcours client fluide

Au-delà du produit, Daikin s’engage dans la transition énergétique avec des solutions qui favorisent l’économie d’énergie et réduisent l’impact environnemental. Notre objectif est de rendre votre projet aussi simple et agréable que possible, avec un accompagnement personnalisé, des outils pratiques (simulateur, configurateur), et un suivi attentif après installation.

Découvrez toutes nos gammes de pompes à chaleur
Explorez les solutions Daikin adaptées à votre logement, que ce soit pour le chauffage ou le rafraîchissement, et trouvez l’équipement qui vous correspond.

 

Avant de vous lancer : votre check-list pour l’installation

1.      Prenez rendez-vous avec un installateur RGE

2.      Comparez plusieurs devis

3.      Choisissez le type de PAC adapté (air/air ou air/eau)

4.      Simulez vos économies

5.      Montez les dossiers d’aides (MaPrimeRénov’, CEE…)

6.      Planifiez l’installation et la mise en service

7.      Anticipez l’entretien annuel RGE

Encore des questions ?

1. Peut-on installer une pompe à chaleur en copropriété ?
Oui, il est tout à fait possible d’installer une PAC dans un appartement en copropriété. Cependant, vous devez obtenir l’accord de l’assemblée générale pour l’installation de l’unité extérieure (sur balcon ou façade). Les règles de copropriété et les normes acoustiques doivent respecter les règles du bâtiment.

2. Quel type de pompe à chaleur est le plus adapté à un appartement ?
La pompe à chaleur air/air est idéale en appartement. Elle ne nécessite pas de circuit hydraulique, est facile à installer, et offre à la fois chauffage et climatisation. La PAC air/eau peut aussi être envisagée dans certains appartements disposant d’un réseau hydraulique compatible.

3. Quel est le prix moyen dune installation de pompe à chaleur en appartement ?
Le coût varie en fonction du type de PAC et des travaux nécessaires, mais comptez en moyenne entre 4 000 € et 8 000 € pour une PAC air/air, et jusqu’à 12 000 € pour une PAC air/eau selon le type et les travaux. Des aides financières peuvent réduire ce montant de 40 à 60 %.

4. Quelles aides financières puis-je obtenir pour installer une pompe à chaleur ?
Vous pouvez bénéficier de MaPrimeRénov’, de l’éco-prêt à taux zéro, de la TVA réduite à 5,5 %, et d’aides locales spécifiques. Pour en profiter, l’installation doit être réalisée par un professionnel certifié RGE.

5. Quelle est la durée de vie moyenne dune pompe à chaleur ?
La durée de vie d’une PAC est généralement comprise entre 15 et 20 ans, voire plus si elle bénéficie d’un entretien régulier. Un contrôle annuel par un installateur partenaire du réseau Daikin vous garantit performance et longévité.

6. Linstallation dune pompe à chaleur est-elle bruyante ?
Les unités intérieures sont très silencieuses. L’unité extérieure produit un faible bruit, comparable à celui d’un climatiseur classique. Les modèles Daikin sont conçus pour limiter le bruit et respecter les normes acoustiques, garantissant un confort optimal.

7. Dois-je remplacer tout mon système de chauffage pour installer une PAC ?
Pas forcément. La PAC peut venir en complément d’un système existant ou remplacer une chaudière ancienne. Selon votre logement et votre installation actuelle, un installateur pourra vous conseiller la solution la plus adaptée.

8. Quels sont les critères à vérifier avant dinstaller une PAC dans mon appartement ?
Avant d’installer une pompe à chaleur dans votre appartement, assurez‑vous que l’espace pour l’unité extérieure est suffisant, que le logement est bien isolé, que l’accord de la copropriété est obtenu, que le système de chauffage existant est compatible, et que votre budget et les aides disponibles sont pris en compte.

9. Combien de temps dure linstallation dune pompe à chaleur ?
L’installation d’une PAC air/air peut prendre 1 à 3 jours selon la configuration. Pour une PAC air/eau, comptez généralement plusieurs jours, notamment si des travaux de plomberie sont nécessaires.

10. Qui contacter pour installer une pompe à chaleur Daikin ?
Faites appel à un installateur du réseau partenaire Daikin près de chez vous. Ces professionnels sont formés à l’installation de nos aux produits. Ils vous garantissent une installation conforme et vous accompagnent dans les démarches administratives.