Passer au contenu principal

Le chauffage représente les deux tiers de la facture énergétique des Français. Dans le contexte de la hausse des prix de l’énergie, ce coût devient pour des millions de Français une source d’inquiétude, éclaire l’étude IPSOS BVA pour Daikin sur la précarité énergétique. Entre petits gestes du quotidien et travaux structurels : tout le monde veut faire des économies de chauffage !

Des factures de chauffage en hausse

C’est un fait : les prix de l’énergie ont nettement augmenté au cours des dernières années en France et en Europe. Rien qu’en 2024, le prix moyen de l’électricité pour les ménages français a grimpé de 18 %. Quant au gaz, son prix résidentiel moyen a augmenté en moyenne de plus de 22,3 % par an entre 2021 et l’été 2024.

Les tensions d’approvisionnement provoquées par la guerre en Ukraine, suivies de la fin des dispositifs de protection des consommateurs, comme le bouclier tarifaire, ont alourdi la facture énergétique des ménages.

L’époque de l’énergie bon marché semble loin : 85 % des personnes interrogées dans l’étude IPSOS BVA pour Daikin estiment que se chauffer est devenu un luxe.

Alors que le chauffage pèse à lui seul 66 % des dépenses énergétiques des ménages, l’inquiétude grandit parmi les Français. Environ 6 personnes sur 10 révèlent appréhender la réception de leurs factures d’énergie et 15 % éprouvent des difficultés à les payer.

Découvrez notre article : Précarité énergétique : les 10 enseignements clés de l’enquête IPSOS BVA pour Daikin.

 

Les économies de chauffage immédiates : la solution court terme

Lorsque la facture d’énergie devient difficile à payer, le premier réflexe consiste à diminuer rapidement sa consommation.  Parmi ces ajustements de court terme que les Français reconnaissent faire souvent, on trouve :
-  Baisser le thermostat (54 %)
-  Ne chauffer que certaines pièces (54 %) ;
-  Multiplier les couches de vêtements (56 %).

Certains vont encore plus loin, en réduisant la durée ou la température de leur douche ou encore en limitant l’utilisation de leur four ou de leur sèche-linge. Mais ces petits gestes sont-ils vraiment utiles ?

 

Quelle économie de chauffage avec un degré en moins ?

Abaisser un peu le thermostat de son chauffage l’hiver permet de diminuer sa facture d’énergie. Selon l’Ademe, 1 °C en moins entraîne une réduction de 7 % de la consommation de chauffage. Si l’on considère qu’un ménage français dépense environ 1 150 € par an pour se chauffer, cela représente un gain annuel d’environ 80 €.

D’autres gestes simples peuvent vous aider à gagner quelques euros supplémentaires. Fermez vos volets la nuit ou lors de vos absences prolongées pour conserver la chaleur, ou purgez vos radiateurs s’ils fonctionnent à l’eau afin d’en améliorer la performance. 

Les gestes du quotidien ont des limites

A long terme, la cause de vos factures d’énergies élevées est sans doute à chercher dans les déperditions thermiques. Dans les logements mal isolés, ces « fuites » d’énergie vers l’extérieur sont courantes. La perte de chaleur provient alors d’une mauvaise isolation générale.

Selon l’Ademe, une toiture mal isolée peut causer jusqu’à 30 % de ces pertes de chaleur, les murs entre 20 et 25 %, et les fenêtres entre 10 et 15 %.

Quand l’isolation n’est pas au rendez-vous, tous les petits gestes et les efforts que vous réalisez  pour faire baisser la facture de chauffage auront tendance à rester peu efficaces.

 

L’isolation thermique est indispensable pour réduire les besoins d’énergie

La rénovation énergétique de votre logement constitue le premier levier structurel d’économies d’énergie. Une toiture et des murs bien isolés, des fenêtres double-vitrage de qualité ou des portes étanches constituent un prérequis essentiel pour reprendre la main sur votre consommation.

La raison est simple : isolée, votre maison conservera plus longtemps la chaleur en hiver. Votre système de chauffage cesse de fonctionner par à-coups et consomme moins d’énergie. L’effet sur votre facture devient durable.

Une étude menée par l’Observatoire national de la rénovation énergétique et l’Insee a mesuré que les travaux d’isolation thermique dans les maisons qualifiées de passoires thermiques (classées F ou G ou DPE) se traduit en moyenne par des économies d’énergie de 9,2 % pour les maisons chauffées à l’électricité, et de 16,6 % quand elles sont chauffées au gaz.

 

L’importance d’un système de chauffage performant et durable

Parallèlement à l’isolation thermique, le rendement énergétique de votre système de chauffage a une influence majeure sur votre facture d’énergie.

Un radiateur électrique classique produit 1 kWh de chaleur pour 1 kWh d’électricité consommé. À l’inverse, une pompe à chaleur, qui utilise l’énergie présente dans l’air ou l’eau pour produire davantage de chaleur que d’électricité consommée, affiche en moyenne un coefficient de performance (COP) de 2,9. Cela signifie qu’elle restitue 2,9 kWh de chaleur pour 1 kWh consommé, a mesuré l’Ademe.

La pompe à chaleur améliore l’efficacité énergétique de votre logement  à long terme, tout en offrant un haut niveau de confort thermique. Pour vous aider à réduire le coût de l’installation, pensez aux aides financières de l’Etat, comme MaPrimeRénov’, les Certificats d’économies d’énergie (CEE) ou l’éco-prêt à taux zéro. 

Vous avez des questions ?

Quelle est la part du chauffage dans la facture énergétique d’un logement ?
En France, les dépenses de chauffage représentent environ 66 % de la consommation énergétique totale d’un logement, selon l’Ademe. Au cours des dernières années, le prix de l’énergie (et donc du chauffage), a eu tendance à augmenter sensiblement. Rien que pour l’électricité, la facture moyenne a grimpé de 20 % entre 2015 et 2025, en tenant compte de l’inflation, selon la Commission de régulation de l’énergie.

 

Est-ce que baisser la température de 1°C est efficace pour diminuer sa facture ?
Oui. Une réduction de 1°C du thermostat permet de réduire d’environ 7% votre consommation de chauffage. Par exemple, passer de 20°C à 19°C dans les pièces de vie chez soi vous fera réaliser plusieurs dizaines d’euros d’économies par an, selon la surface du logement et le type d’énergie utilisé. Cette mesure reste l’un des gestes de court terme les plus simples à mettre en œuvre pour faire des économies de chauffage.

 

Le thermostat programmable permet-il de faire des économies d’énergie ?
Oui. Un thermostat programmable a l’avantage d’adapter automatiquement la température intérieure aux horaires ou à vos besoins. L’Ademe indique qu’une régulation thermique efficace peut permettre jusqu’à 15 % d’économies sur la consommation annuelle de chauffage. La programmation évite en particulier de chauffer inutilement pendant les absences ou la nuit.

 

Fermer les volets et les portes a-t-il un impact sur les dépenses de chauffage ?
Oui, même si l’effet reste assez limité. Fermer les volets la nuit (ou quand il fait très froid dehors), réduit jusqu’à 60% les déperditions de chaleur par les fenêtres. Garder les portes intérieures fermées permet à l’inverse de mieux concentrer la chaleur dans les pièces utilisées. Ces gestes améliorent le niveau de confort sans nécessiter d’investissement important, mais ils ne constituent pas une solution de long terme si vous cherchez à faire baisser vos factures d’énergie.

 

Pourquoi l’isolation est-elle si importante pour réduire sa facture de chauffage ?
Un logement mal isolé perd trop rapidement la chaleur produite par son système de chauffage. On estime qu’une toiture mal isolée peut entraîner jusqu’à 30 % des déperditions de chaleur totales d’un logement, les murs jusqu’à 25 % et les fenêtres jusqu’à 15 %. Ciblée en priorité sur ces trois éléments, une isolation thermique de qualité est très efficace pour réduire les déperditions thermiques. Le système de chauffage consomme alors moins pour maintenir la température souhaitée. L’économie devient structurelle et durable.

 

La pompe à chaleur permet-elle de réaliser des économies d’énergie ?
Oui, car une pompe à chaleur (PAC) présente un excellent rendement énergétique. En moyenne, elle restitue environ 3 kWh de chaleur pour 1 kWh d’électricité consommé, en puisant la chaleur dans l’air extérieur, le sol ou l'eau d'une nappe phréatique. Son fonctionnement et sa performance améliorent l’efficacité du système, réduisant la consommation nécessaire pour chauffer votre logement. Selon l’Ademe, une pompe à chaleur air/eau peut être 3 à 4 fois plus efficace qu'une chaudière ou un radiateur électrique.

 

Faut-il isoler son logement avant de changer de système de chauffage ?
Pas forcément, bien que l’isolation thermique permette d’optimiser les performances de votre système de chauffage, qu’il soit ancien ou récent. Un logement bien isolé nécessite en effet moins de puissance de chauffage. Toutefois, le remplacement d’un système ancien par un équipement plus performant, comme une pompe à chaleur, peut déjà produire une amélioration notable et des économies d’énergie. L’idéal consiste à combiner isolation et modernisation du système.

 

Les aides financières rendent-elles les travaux accessibles ?
Oui. Plusieurs dispositifs publics accompagnent la rénovation énergétique et le remplacement d’un système de chauffage : MaPrimeRénov’, les Certificats d’économie d’énergie (CEE), l’éco-prêt à taux zéro... Ces aides sont très utiles pour réduire le coût initial d’installation et améliorer la rentabilité des investissements. Le recours à un professionnel agréé RGE est indispensable pour bénéficier des aides publiques. Trouvez votre installateur de pompe à chaleur Daikin.