Passer au contenu principal

Quand se chauffer devient une inquiétude, c’est tout le quotidien qui vacille. En France, 65 % des Français doivent réduire au moins un poste de dépense pour pouvoir payer leurs factures d’énergie, souvent au détriment de leur bien-être. L’enquête nationale réalisée par Daikin avec IPSOS BVA met en lumière cette réalité silencieuse — et montre aussi qu’il existe des leviers concrets pour agir.

Précarité énergétique : 31% des français se sentent concernés

Selon les critères économiques définis par l’Observatoire national de la précarité énergétique, un peu plus de 10 % des Français étaient en situation de précarité énergétique en 2023.

L’enquête IPSOS BVA menée pour Daikin apporte un éclairage complémentaire. Elle montre que près d’un Français sur trois (31 %) se sent en situation de précarité énergétique, et 85% des interrogés disent que bien se chauffer est devenu un luxe.

Car entre les statistiques et la réalité vécue, il y a le quotidien : des factures difficiles à anticiper, des arbitrages répétés pour boucler les fins de mois, et parfois le sentiment de ne plus pouvoir se chauffer comme on le souhaiterait. Autant de situations qui ne sont pas toujours reconnues comme telles, mais qui pèsent durablement sur le bien-être.

Ce ressenti est particulièrement marqué chez les plus jeunes (42 % des 18-30 ans) et chez les foyers les plus modestes (41 % des CSP-), pour qui la question du chauffage devient une source régulière d’inquiétude.

Des factures d’énergie en hausse pour la majorité des français
Cette perception s’explique aussi par le poids grandissant des dépenses énergétiques dans le budget des ménages. En 2023, elles représentaient 9,4 % du budget, après plusieurs années de hausses marquées.

Pour de nombreux foyers, la facture de chauffage a désormais franchi un seuil difficile à absorber. L’enquête IPSOS BVA pour Daikin montre que 41 % des personnes interrogées paient aujourd’hui plus de 150 € par mois pour leur énergie. Le chauffage constitue à lui seul près de 66 % des consommations énergétiques du logement.

Autrement dit, c’est sur ce poste que se concentrent l’essentiel des coûts et des préoccupations. Près de 6 Français sur 10 déclarent ainsi être stressés par le montant de leurs factures, et 15 % reconnaissent rencontrer des difficultés pour les régler.

 

Un marché de l’énergie sous tension
La hausse des factures de chauffage s’inscrit dans un contexte énergétique profondément transformé ces dernières années.

Depuis 2022, la guerre en Ukraine a entraîné de fortes tensions sur l’approvisionnement en gaz en Europe, provoquant une hausse durable des prix. Cette envolée a également eu des répercussions sur le coût de l’électricité, en particulier en période de forte demande.

À cela s’ajoute la fin progressive des dispositifs de protection mis en place par l’État, comme le bouclier tarifaire. Entre 2022 et 2025, ces mesures avaient permis de contenir une partie des hausses. Leur disparition expose désormais davantage les ménages aux fluctuations des prix de l’énergie.

Résultat : sur la durée, les factures augmentent. Selon la Commission de régulation de l’énergie, la facture moyenne d’électricité a progressé de 20 % entre 2015 et 2025, en tenant compte de l’inflation. Du côté du gaz, la hausse se poursuit également, avec une  augmentation de plus de 13.4 % entre 2023 et 2024.

 

Des solutions existent pour faire baisser sa facture de chauffage sans renoncer au confort
Pour contrer la hausse des prix de l’énergie, les Français adaptent leurs habitudes. Baisser le chauffage, ne chauffer que certaines pièces ou multiplier les couches de vêtements sont devenus des réflexes courants — mais souvent insuffisants sur la durée.

Pour agir plus durablement, une autre approche s’impose : améliorer la performance énergétique de son logement. Renforcer l’isolation, remplacer un système de chauffage ancien ou combiner les deux permet de réduire les consommations, tout en préservant votre confort thermique.

Ces leviers sont déjà largement identifiés par les ménages. Selon l’enquête IPSOS BVA pour Daikin, 61 % des Français ont engagé des travaux de rénovation thermique, et 35 % envisagent de le faire dans les trois prochaines années, avec un objectif prioritaire : maîtriser leurs dépenses de chauffage.

Le changement du système de chauffage, un levier prioritaire

Parmi les actions envisagées, le remplacement du système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire apparaît comme un levier central. Selon l’enquête, 53 % des Français envisagent ce type de projet pour réduire leur consommation d’énergie. Il s’agit de leur première motivation, devant la recherche d’un meilleur confort ou la réduction de leur empreinte environnementale. Ce choix traduit une prise de conscience : agir sur les équipements les plus énergivores de son logement permet d’obtenir des résultats concrets et mesurables, visibles à la fois sur sa facture et sur son confort au quotidien.

 

La pompe à chaleur, une solution largement plébiscitée
Dans ce contexte, certaines solutions de chauffage plus performantes retiennent particulièrement l’attention des ménages. C’est notamment le cas de la pompe à chaleur, identifiée comme une option efficace pour réduire durablement les consommations.

Selon l’enquête IPSOS BVA pour Daikin, 66 % des personnes interrogées estiment qu’une pompe à chaleur pourrait les aider à faire baisser leurs dépenses énergétiques. Chez les foyers déjà équipés, le retour d’expérience est largement positif : 82 % constatent une réduction durable de leurs factures.

Alors, se chauffer est-il devenu un luxe en France ? La hausse durable des prix de l’énergie a profondément changé la donne. Le chauffage pèse davantage dans le budget des foyers, et cette réalité appelle de nouveaux choix.

L’enjeu n’est plus seulement de contenir les dépenses à court terme, mais de repenser durablement son système de chauffage pour mieux maîtriser sa consommation tout en améliorant son confort thermique.

FAQ : se chauffer en France : précarité énergétique et solutions

 

Pourquoi le prix du chauffage a-t-il augmenté en France ?
La hausse des prix de l’énergie est la conséquence d’un contexte énergétique international tendu depuis la guerre en Ukraine, qui a provoqué la forte hausse et l’instabilité des prix du gaz et de l’électricité. Elle est aussi due à la fin progressive du bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie en France, définitivement arrêté en 2025.

 

Quelle est la part du chauffage dans la facture d’énergie des Français ?
Le chauffage représente le premier poste de consommation énergétique des logements, devant l’eau chaude sanitaire et les autres usages électriques. L’Ademe estime que cette part atteint en moyenne 66%.

 

Comment définit-on la précarité énergétique ?
La loi française définit la précarité énergétique comme une situation dans laquelle une personne éprouve chez elle des difficultés à disposer de la fourniture d’énergie pour satisfaire ses besoins élémentaires. Les raisons peuvent être un manque de ressources financières ou des conditions d’habitat inadaptées. L’étude confiée par Daikin à IPSOS BVA propose une vision plus large de la précarité énergétique. Au-delà des indicateurs administratifs, elle offre un éclairage sur le sentiment de précarité énergétique dans les foyers obligés de se restreindre pour payer leur facture d’énergie. Au prix d’un stress voire d’une dégradation de leur bien-être ou de leur santé.

 

La pompe à chaleur est-elle vraiment économique ?
Selon l’enquête IPSOS BVA pour Daikin, 82 % des Français équipés d’une pompe à chaleur estiment que ce système de chauffage permet de réduire durablement la facture d’énergie tout en améliorant le confort thermique et leur empreinte environnementale.

 

Comment se lancer dans un projet de rénovation énergétique ?
Pour s’engager sereinement dans des travaux énergétiques, il est recommandé de réaliser dans un premier temps une étude énergétique de son logement. L’objectif consiste à identifier les actions prioritaires, avant de demander au moins trois devis à des professionnels bénéficiant de la labellisation RGE.

 

Quelles aides existent pour réduire sa facture de chauffage ?
Un temps suspendu, le dispositif Ma Prime Rénov’ est de nouveau accessible en France en 2026. D’autres aides nationales peuvent également vous aider à financer vos travaux énergétiques, comme l’installation d’une pompe à chaleur : les certificats d'économies d'énergie (CEE), la TVA réduite à 5,5 %, l’éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ) ou encore l’exonération de taxe foncière. Plus d'infos, consultez nos articles

 

Comment solliciter des aides pour réaliser des travaux énergétiques ?
Le recours à un professionnel agréé « reconnu garant de l'environnement » (RGE), comme un installateur du réseau Daikin, si vous installez une pompe à chaleur, est indispensable pour bénéficier des aides. Cet expert certifié est formé pour vous accompagner dans le choix de la solution, le montage du dossier d’aides, la réalisation du projet et l’entretien.