Passer au contenu principal

Profitez du confort chez vous pendant toute l'année grâce à une technologie avancée et efficace qui garantit un chauffage jusqu'à une température extérieure de -30°C

  • Efficacité énergétique pour la durabilité et les économies
  • Contrôle de la température sans effort, confort maximal
  • Qualité de l’air intérieur optimale
  • Design épuré et élégant

Découvrez nos pompes à chaleur air-air les plus populaires

Recommandation de solution

Commençons par notre configurateur de pompes à chaleur, facile à utiliser, pour trouver la solution adaptée à vos besoins.

Chauffage et rafraîchissement de plusieurs pièces

Chauffer et rafraîchir une ou plusieurs pièces à partir d'un groupe extérieur et ajouter l'eau chaude sanitaire au même système

En savoir plus sur les pompes à chaleur air-air

L'unité intérieure est la partie d'un système de pompe à chaleur air-air qui se trouve à l'intérieur du logement et qui assure la climatisation dans l'espace.

Le choix d'une unité intérieure de pompe à chaleur air-air dépend de vos besoins spécifiques, mais il est important de comprendre comment le système fonctionne dans son ensemble. Il existe différents systèmes de pompes à chaleur air-air (également appelées climatiseurs), chacun ayant ses propres caractéristiques. L'un des types les plus utilisés dans les logements est le système split, qui se compose de deux unités : l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Pour le chauffage, le groupe extérieur extrait la chaleur de l'air extérieur et la transfère à l'intérieur par l'unité intérieure, ou inversement pour le rafraîchissement de votre logement.


Il existe trois types d'unités intérieures de pompes à chaleur air-air :

Unités murales

Les unités murales (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) sont disponibles en différentes dimensions et couleurs pour s'adapter à votre intérieur.

Consoles carrossées

La console carrossée (Perfera) est un climatiseur compact qui s'intègre parfaitement sous un rebord de fenêtre ou dans une pièce où la hauteur est limitée.

Gainables

Gainables. Si vous ne voulez pas d'unité intérieure visible, une pompe à chaleur air-air gainable peut être encastrée dans des faux plafonds ou des faux murs.

Une pompe à chaleur air-air (également appelée climatiseur) est généralement composée de deux unités : L’unité intérieure et le groupe extérieur. Ces systèmes sont généralement appelés « split ».

Le groupe extérieur split, monté sur un mur extérieur ou placé dans un jardin ou sur un toit, est la partie d'une pompe à chaleur air-air qui contient le compresseur, le ventilateur à hélice, le circuit imprimé et l'échangeur de chaleur. Le groupe extérieur comprime le réfrigérant qui extrait ou émet la chaleur ou la fraîcheur de la pièce vers ou depuis l'unité intérieure correspondante.

Oui, et si vous rénovez votre logement et optez pour des climatiseurs, vous apporterez une valeur ajoutée à votre logement, et vous faites un choix éco-énergétique et responsable. Les pompes à chaleur peuvent être installées dans presque tous les logements. Il y a cependant quelques considérations à prendre en compte, notamment en ce qui concerne l'isolation. Pour qu'une pompe à chaleur fonctionne de manière optimale, votre logement doit être bien isolé afin d'empêcher autant de chaleur que possible de s'échapper. Un chauffagiste dûment qualifié peut vous conseiller sur les travaux à effectuer dans votre logement pour qu'il soit adapté à un système de pompe à chaleur. Il peut s'agir d'améliorer l'isolation de vos murs et de votre toit. Vous devez également tenir compte de l'emplacement. Le groupe extérieur doit être installé à l'extérieur de votre logement et se trouver à un endroit facilement accessible lorsque vous devez nettoyer le groupe, ajuster ses réglages ou faire réparer la pompe à chaleur.

Oui, une pompe à chaleur air-air (également appelée climatiseur) peut fournir de l'eau chaude sanitaire à votre logement. Avec la solution Multi+ de Daikin, le chauffage, le rafraîchissement et l'eau chaude sanitaire sont fournis grâce à un seul système. Elle permet de raccorder jusqu'à trois unités et un ballon d'eau chaude sanitaire et est compatible avec un ballon de 90 ou 120 litres et une large gamme d'unités intérieures, offrant ainsi une flexibilité inégalée. Notre solution Multi+ comprend un affichage en texte intégral intuitif sur le ballon d'eau chaude sanitaire pour le contrôle et le réglage de tous les paramètres, y compris la programmation et la température de l'eau.

Les pompes à chaleur air/air Daikin (également appelées climatiseurs) peuvent vous soulager de vos allergies car elles peuvent capturer les allergènes dans le filtre de la pompe à chaleur et permettre d'améliorer la qualité de l'air que vous respirez. Non seulement nos pompes à chaleur air/air vous gardent au chaud et au frais, mais elles éliminent également les polluants, les pollens et les particules de votre intérieur.

Certaines unités Daikin sont également équipées de la technologie Flash Streamer et de différents filtres tels que le filtre désodorisant à l'apatite de titane ou le filtre d'élimination des allergènes à revêtement en argent, qui sont capables de réduire rapidement et efficacement les polluants présents dans l'air.

Non ! De plus, nos pompes à chaleur air/air (également appelées climatiseurs) peuvent contribuer à réduire les symptômes des allergies. Daikin intègre plusieurs filtres dans toutes ses unités de climatisation : des filtres désodorisants en titane, des filtres allergènes en argent et des flash streamers éliminent la poussière et capturent les bactéries. Avec un bon entretien de la climatisation, et à condition qu'ils soient nettoyés régulièrement, ces filtres fourniront un air plus propre et plus sain pour tout le monde.

Pour que votre pompe à chaleur fonctionne comme il se doit, il est essentiel que le système soit installé correctement. Seul un technicien agréé doit effectuer l’installation, dans un endroit approprié. La surface doit être suffisamment solide pour supporter le poids et les vibrations de l'unité et il doit y avoir suffisamment d'espace pour la circulation de l'air et pour les tuyaux de raccordement et les câbles d'alimentation. Les plantes ou arbustes situés à proximité de la pompe à chaleur doivent être éloignés d'au moins un mètre et régulièrement taillés. La pompe doit également être installée dans un endroit facile d'accès pour l'entretien et la maintenance générale.

On nous demande souvent pourquoi nous ne pouvons pas installer la pompe à chaleur à l'intérieur. Ne pourrait-elle pas être placée dans le grenier ou le jardin d'hiver ? La réponse est non. En effet, après quelques heures, la pompe à chaleur aura extrait toute la chaleur de l'air emprisonné, transformant ainsi cet espace en congélateur. C'est pourquoi les pompes à chaleur air-air doivent avoir accès à l'air extérieur qui circule librement.

Nous conseillons de faire effectuer l’entretien par un technicien qualifié une fois par an. Un entretien régulier, des contrôles ponctuels  et un nettoyage de routine prolongeront la durée de vie du système et maintiendront son efficacité énergétique.

Voici quelques signes indiquant que votre pompe à chaleur air/air (également appelée climatiseur) a besoin d'un entretien immédiat :

Si votre climatiseur fait plus de bruit que d'habitude, il se peut que les filtres soient obstrués. Nettoyez l'unité en enlevant la poussière à l'aide d'un aspirateur. Si le même bruit persiste ou si vous entendez un gargouillement, il peut s'agir d'un problème mécanique. Un technicien qualifié doit alors être appelé pour examiner l'unité.

Toute intervention de votre part sur votre pompe à chaleur doit être effectuée l'appareil éteint - mis hors tension.