Quels sont les avantages d'un climatiseur ou d'une pompe à chaleur air- air ?
- Rafraîchissement et chauffage
- Plusieurs pièces
- Utilisation simple
- Haute efficacité
- Aménager votre intérieur
Double confort
Les pompes à chaleur air- air peuvent aussi bien rafraîchir que chauffer. Profitez d'une chambre fraîche en été et d'un salon bien chauffé en hiver.
Rafraîchir et chauffer de nombreuses pièces
Un système de pompe à chaleur air- air « multi » vous permet de relier jusqu'à cinq unités intérieures à un groupe extérieur. Les unités intérieures peuvent être de tailles et de styles très variés pour répondre aux besoins et au design de l'espace, garantissant ainsi un chauffage et un refroidissement efficaces dans tout le logement. Vous pouvez également faire varier la température dans chaque pièce.
Facile à gérer
Le système est facile à utiliser où que vous soyez, car les unités sont contrôlées à l'aide d'une télécommande conviviale ou d'une application.
Rentables et durables
Ils permettent également de réduire les factures d'énergie et l'impact sur l'environnement, car ils sont à la fois rentables et durables. Seulement 20 % de l'énergie nécessaire au fonctionnement du système provient de l'électricité. Le reste est tiré de la source ultime d'énergie renouvelable : l'air. Vous pouvez donc vous rassurer en sachant que votre confort ne coûte pas les yeux de la tête.
Conçus pour s'adapter à votre style
Avec une gamme étendue d'unités intérieures, les modèles Daikin sont conçus pour s'adapter à votre style et se fondre dans votre intérieur, vous assurant un confort optimal dans tout le logement, quelle que soit la saison.
Comment fonctionne un système de pompe à chaleur air- air ?
Une pompe à chaleur air- air comprend deux unités.
Rafraîchissement
L'unité intérieure
L'unité intérieure d'un système de pompe à chaleur air- air est le composant qui se trouve à l'intérieur du logement et qui assure la climatisation dans l'espace. Avec une gamme étendue d'unités intérieures, les modèles Daikin sont conçus pour s'adapter à votre style et se fondre dans votre intérieur, vous assurant un confort optimal dans tout le logement, quelle que soit la saison.
Le groupe extérieur
Le groupe extérieur split est le composant d'une pompe à chaleur air- air qui contient le compresseur, le ventilateur à hélice, le circuit imprimé et l'échangeur de chaleur. Il peut être monté sur un mur extérieur ou situé sur un toit ou dans un jardin. Le groupe extérieur comprime le réfrigérant qui extrait ou émet la fraîcheur ou la chaleur de la pièce vers ou depuis l'unité intérieure correspondante.
Observer et comprendre
Installez-vous confortablement et découvrez tout ce que vous devez savoir sur nos solutions grâce à ces histoires, soigneusement sélectionnées pour vous.
Pour en savoir plus
Oui, et si vous rénovez votre logement et optez pour des climatiseurs, vous apporterez une valeur ajoutée à votre logement, et vous faites un choix éco-énergétique et responsable. Les pompes à chaleur peuvent être installées dans presque tous les logements. Il y a cependant quelques considérations à prendre en compte, notamment en ce qui concerne l'isolation. Pour qu'une pompe à chaleur fonctionne de manière optimale, votre logement doit être bien isolé afin d'empêcher autant de chaleur que possible de s'échapper. Un chauffagiste dûment qualifié peut vous conseiller sur les travaux à effectuer dans votre logement pour qu'il soit adapté à un système de pompe à chaleur. Il peut s'agir d'améliorer l'isolation de vos murs et de votre toit. Vous devez également tenir compte de l'emplacement. Le groupe extérieur doit être installé à l'extérieur de votre logement et se trouver à un endroit facilement accessible lorsque vous devez nettoyer le groupe, ajuster ses réglages ou faire réparer la pompe à chaleur.
Oui, une pompe à chaleur air-air (également appelée climatiseur) peut fournir de l'eau chaude sanitaire à votre logement. Avec la solution Multi+ de Daikin, le chauffage, le rafraîchissement et l'eau chaude sanitaire sont fournis grâce à un seul système. Elle permet de raccorder jusqu'à trois unités et un ballon d'eau chaude sanitaire et est compatible avec un ballon de 90 ou 120 litres et une large gamme d'unités intérieures, offrant ainsi une flexibilité inégalée. Notre solution Multi+ comprend un affichage en texte intégral intuitif sur le ballon d'eau chaude sanitaire pour le contrôle et le réglage de tous les paramètres, y compris la programmation et la température de l'eau.
Les pompes à chaleur air/air Daikin (également appelées climatiseurs) peuvent vous soulager de vos allergies car elles peuvent capturer les allergènes dans le filtre de la pompe à chaleur et permettre d'améliorer la qualité de l'air que vous respirez. Non seulement nos pompes à chaleur air/air vous gardent au chaud et au frais, mais elles éliminent également les polluants, les pollens et les particules de votre intérieur.
Certaines unités Daikin sont également équipées de la technologie Flash Streamer et de différents filtres tels que le filtre désodorisant à l'apatite de titane ou le filtre d'élimination des allergènes à revêtement en argent, qui sont capables de réduire rapidement et efficacement les polluants présents dans l'air.
Non ! De plus, nos pompes à chaleur air/air (également appelées climatiseurs) peuvent contribuer à réduire les symptômes des allergies. Daikin intègre plusieurs filtres dans toutes ses unités de climatisation : des filtres désodorisants en titane, des filtres allergènes en argent et des flash streamers éliminent la poussière et capturent les bactéries. Avec un bon entretien de la climatisation, et à condition qu'ils soient nettoyés régulièrement, ces filtres fourniront un air plus propre et plus sain pour tout le monde.
Pour que votre pompe à chaleur fonctionne comme il se doit, il est essentiel que le système soit installé correctement. Seul un technicien agréé doit effectuer l’installation, dans un endroit approprié. La surface doit être suffisamment solide pour supporter le poids et les vibrations de l'unité et il doit y avoir suffisamment d'espace pour la circulation de l'air et pour les tuyaux de raccordement et les câbles d'alimentation. Les plantes ou arbustes situés à proximité de la pompe à chaleur doivent être éloignés d'au moins un mètre et régulièrement taillés. La pompe doit également être installée dans un endroit facile d'accès pour l'entretien et la maintenance générale.
On nous demande souvent pourquoi nous ne pouvons pas installer la pompe à chaleur à l'intérieur. Ne pourrait-elle pas être placée dans le grenier ou le jardin d'hiver ? La réponse est non. En effet, après quelques heures, la pompe à chaleur aura extrait toute la chaleur de l'air emprisonné, transformant ainsi cet espace en congélateur. C'est pourquoi les pompes à chaleur air-air doivent avoir accès à l'air extérieur qui circule librement.
Nous conseillons de faire effectuer l’entretien par un technicien qualifié une fois par an. Un entretien régulier, des contrôles ponctuels et un nettoyage de routine prolongeront la durée de vie du système et maintiendront son efficacité énergétique.
Voici quelques signes indiquant que votre pompe à chaleur air/air (également appelée climatiseur) a besoin d'un entretien immédiat :
Si votre climatiseur fait plus de bruit que d'habitude, il se peut que les filtres soient obstrués. Nettoyez l'unité en enlevant la poussière à l'aide d'un aspirateur. Si le même bruit persiste ou si vous entendez un gargouillement, il peut s'agir d'un problème mécanique. Un technicien qualifié doit alors être appelé pour examiner l'unité.
Toute intervention de votre part sur votre pompe à chaleur doit être effectuée l'appareil éteint - mis hors tension.
Découvrez notre blog sur le rafraîchissement
Nous avons sélectionné quelques articles informatifs et inspirants pour vous permettre d'en savoir plus sur la façon dont Daikin peut vous aider
Découvrez quel modèle convient à votre intérieur