Passer au contenu principal

Comment les purificateurs d’air Daikin peuvent vous aider à respirer un air de qualité même lorsque vous passez beaucoup de temps à l’intérieur de votre logement

Nous passons 90 % de notre temps à l’intérieur pendant l’année et lorsque le froid arrive, la tentation de rester bien au chaud chez soi est encore plus forte. Mais c’est le moment de l’année où les portes et les fenêtres sont fermées ; avec le feu de cheminée allumé et le chauffage en marche, les polluants sont donc piégés dans un environnement sec.

Une telle quantité de polluants aéroportés (depuis les bactéries et les spores de moisissures jusqu’aux allergènes provenant de nos animaux domestiques) peut irriter le nez et la gorge.

L’utilisation des purificateurs d’air n’est pas limitée à l’été et à la saison des pollens. Vous trouverez ci-après six différences qu’ils peuvent également faire en hiver :

1. Prévention des rhumes et de la grippe

Le pic de la saison des rhumes et de la grippe est en hiver, mais les purificateurs d’air peuvent aider à réduire ces affections en filtrant les virus présents dans l’air intérieur. Nos purificateurs d’air sont dotés d’un filtre HEPA électrostatique qui élimine et réduit efficacement les particules fines nocives. Les unités MC55W et MCK55W de Daikin peuvent supprimer plus de 99,9 % des virus respiratoires, comme testé par le prestigieux Institut Pasteur de Lille.

2. Amélioration de la qualité de votre sommeil

L’air intérieur pollué peut rendre la respiration difficile, notamment si vous souffrez d’asthme ou d’allergies. L’air pur peut vous aider à mieux dormir, en vous soulageant des toux irritatives et des reniflements qui interrompent votre sommeil.

Outre la purification de l’air, une fonction supplémentaire d’humidification peut faire toute la différence. L’isolation peut rendre notre air sec la nuit, ce qui provoque des gorges sèches et douloureuses, notamment en hiver. Un purificateur d’air à fonction d’humidification injecte de l’humidité dans l’air si bien que vous êtes moins susceptible de tousser la nuit, ce qui augmente les chances d’un sommeil de bonne qualité.

3. Amélioration de votre peau avec de l’air humidifié

Lorsque la température extérieure chute et que nous allumons notre système de chauffage, l’air dans nos habitations se dessèche. Une recherche réalisée par Healthline démontre que l’air sec peut être à l’origine d’une peau sèche et rugueuse et exacerber les symptômes de l’eczéma.

Si l’air est trop sec, il peut affecter l’élasticité et la fermeté de votre peau. Il peut également augmenter le contact avec les allergènes ou les irritants, ce qui résulte en une peau plus facilement endommagée. L’air sec peut également aggraver les affections cutanées telles que les dermatites atopiques.

Les modèles MCK70Z et MCK55W de Daikin intègrent une fonction d’humidification supplémentaire qui injecte de l’humidité dans l’air, si bien que non seulement vous respirez un air plus pur, mais en plus vous bénéficiez d’un niveau d’humidité sain*.

4. Maintien d'un environnement optimal pour la gorge

Ce n’est pas juste votre peau qui se dessèche en hiver : la combinaison de l’air froid et sec et du chauffage intérieur peut également dessécher la gorge et le nez et provoquer des irritations. Les purificateurs d’air Daikin à fonction d’humidification peuvent alléger les sensations de gorge qui pique et vous aider à respirer plus facilement.

5. Soulagement des symptômes allergiques

Si vous souffrez d’allergies, vous savez que l’air hivernal pollué stagnant peut aggraver vos symptômes respiratoires. Les purificateurs d’air réduisent la concentration d’allergènes, ce qui rend l’air pur et sain et moins susceptible de provoquer des allergies ou des crises d’asthme.

Nos unités MC55W et MCK55W ont reçu l’homologation de la fondation britannique de lutte contre les allergies (BAF - « British Allergy Foundation »), et les unités MC30Y et MC55W sont certifiés anti-allergènes par le Centre européen de recherche sur les allergies (ECARF).​

6. Suppression des odeurs dans votre habitation

Animaux domestiques, cuisine, tabac : ce ne sont là que quelques-unes des odeurs qui s’infiltrent dans votre habitation. Les purificateurs d’air Daikin intègrent tous un filtre désodorisant qui peut capturer et neutraliser les odeurs associées aux activités domestiques quotidiennes, ce qui vous permet de bénéficier d’un air pur et frais.

Un investissement dans un purificateur d’air en hiver peut rendre votre domicile plus sain et plus confortable. Évaluez les besoins de votre foyer et déterminez s’il est intéressant pour vous d’envisager l’installation d’une unité à filtre HEPA électrostatique hautes performances ou d’une unité à fonction supplémentaire d’humidification, tels que les modèles MCK70Z et MCK55W.

* Le purificateur d'air Daikin n'est pas un appareil médical et ne doit pas être substitué à un traitement médical ou pharmaceutique.