Passer au contenu principal

Lorsque vous investissez dans un purificateur d’air Daikin, vous voulez être sûr d’obtenir des résultats optimum. C’est la raison pour laquelle nous sommes fiers d’indiquer que nos produits sont testés par de prestigieuses autorités, notamment l’Institut Pasteur de Lille, la British Allergy Foundation UK et le Centre européen de recherche sur les allergies (ECARF).

La qualité de l'air dans votre maison est plus importante que jamais. Nous sommes une « génération d'intérieur », passant 90 % de notre temps à l'intérieur, mais beaucoup ignorent que la qualité de l'air dans nos maisons peut être jusqu'à cinq fois inférieure à celle de l'extérieur.

La pollution invisible de l’air est un problème grave, mais les purificateurs d’air Daikin offrent une solution efficace et vous assurent, à vous et à vos proches, un air plus propre et plus sain.

Les purificateurs d'air Daikin sont réputés pour leur efficacité, obtenue grâce au filtre électrostatique HEPA haute performance, un système très efficace conçu pour éliminer les fines particules. Notre technologie brevetée Streamer est conçue pour éliminer les virus et les allergènes avec précision.

Même si la menace de COVID-19 s'estompe, le monde a pris conscience de l'importance d'un air pur et de ses effets bénéfiques sur la santé, qu’il s'agisse de réduire le nombre de facteurs environnementaux déclenchant des affections telles que l'asthme et les allergies ou de freiner la propagation des maladies transmises par l'air. Un air intérieur plus pur peut également protéger contre les polluants extérieurs tels que le smog et la fumée. Lorsque vous choisissez un purificateur d'air Daikin, nous voulons que vous ayez l'esprit tranquille.

Dans notre souci de vous assurer le meilleur en matière de purification de l'air, nous avons fait appel à des experts avec de premier plan pour tester nos produits. Nous avons reçu des résultats de tests de certaines des institutions les plus renommées au monde.

Comment les purificateurs d'air Daikin sont-ils testés contre les virus respiratoires ?

Daikin a toujours été le premier à proposer des solutions innovantes, c'est pourquoi nous tenons à tester l'efficacité de nos purificateurs d'air. Nous avons demandé au célèbre laboratoire français Institut Pasteur de Lille (IPL) de tester rigoureusement nos unités* et nous sommes fiers de partager deux des résultats les plus importants que nous avons reçus.

  • Les purificateurs d'air Daikin éliminent plus de 99,9 % du coronavirus humain HCoV-229E en 2,5 minutes. Ce virus appartient à la même famille que le SARS-CoV-2, le coronavirus à l'origine de la pandémie de COVID-19.
  • Les unités ont également été évaluées comme étant efficaces à 99,9 % contre le virus H1N1 (qui cause la grippe commune) en 2,5 minutes.

Les purificateurs d'air Daikin peuvent dès lors contribuer à la lutte contre les maladies respiratoires, car le purificateur compact prêt à l'emploi peut fortement aider à réduire le risque de transmission des virus respiratoires.

L'approbation de Daikin par l'Institut Pasteur de Lille est importante pour nous : l'Institut a été fondé en 1894 pour faire face aux épidémies et reste aujourd'hui un organisme de premier plan dans la promotion de la prévention des maladies et des bonnes mesures d'hygiène. Avec ses 33 équipes de recherche, l'Institut Pasteur de Lille ne travaille qu'avec des partenaires soigneusement sélectionnés ; leur confiance dans les produits Daikin via ces tests rigoureux en dit par conséquent long sur notre qualité.

Nous savons que vous souhaitez assurer la sécurité de votre maison et empêcher la propagation des virus respiratoires - et nous sommes fiers de vous aider à y parvenir grâce à nos purificateurs d'air qui ont fait leurs preuves.

*Toutes les unités n'ont pas été testées par l’Institut Pasteur de Lille. Vous trouverez ci-après une vue d’ensemble des unités testées par l’Institut Pasteur de Lille, ainsi que les résultats détaillés de ces tests dans les notes de pied de page.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur l'Institut Pasteur de Lille :

Découvrez nos purificateurs d’air certifiés et testés

Efficacité purificateurs d’air Daikin : tests et certifs

Certifié par la British Allergy Foundation UK et ECARF. Testé par l’Institut Pasteur de Lille.

Testé par l’Institut Pasteur de Lille et certifié par ECARF​.

Comment un purificateur d'air Daikin peut-il aider à lutter contre les allergies ?

Comme nous passons plus de temps à l'intérieur, les allergies sont en augmentation et il est essentiel de minimiser les irritants et les polluants.

Les purificateurs d'air Daikin peuvent arrêter les allergènes causés par les animaux domestiques, la fumée et d'autres irritants avant qu'ils ne deviennent un problème. Nous sommes heureux d’annoncer que certaines de nos unités ont reçu l’approbation d’Allergy UK, ce qui signifie qu’elles ont été certifiées efficaces pour réduire la quantité de petites particules, y compris les allergènes, les bactéries et les virus.

La Fondation du Centre européen de recherche sur les allergies a également testé les purificateurs d'air Daikin et les a jugés efficaces dans la lutte contre les allergies. Les critères de l'ECARF sont régulièrement mis à jour pour refléter les dernières découvertes scientifiques. Leur approbation apporte dès lors la preuve des normes élevées de Daikin.

Avec les résultats de trois instituts de renom, vous pouvez choisir Daikin en toute confiance pour obtenir chez vous l'air pur dont vous et votre famille avez besoin.

Résultats des tests réalisés sur le modèle MC55W par l’Institut Pasteur de Lille

Le dispositif MC55WVM de Daikin (noms commerciaux MC55W/VB), testé par l'Institut Pasteur de Lille, élimine 99,98 % du Coronavirus humain HCoV-229E en 2,5 minutes de fonctionnement à vitesse « turbo » dans des conditions de laboratoire (chambre hermétique à volume intérieur de 1,4 m³, sans renouvellement d'air). Le coronavirus humain HCoV-229E est différent du virus responsable du COVID-19, à savoir le SARS-CoV-2, mais il appartient à la même famille de coronavirus. ​

Le dispositif Daikin MC55WVM (noms commerciaux MC55W/VB), testé par l’Institut Pasteur de Lille, élimine 99,93 % du virus A de la grippe, sous-type H1N1, en 2,5 minutes de fonctionnement à vitesse « turbo » dans des conditions de laboratoire (chambre hermétique à volume intérieur de 0,47 m³, sans renouvellement d'air).

Résultats des tests réalisés sur le modèle MC30Y par l’Institut Pasteur de Lille

Le dispositif MC30Y de Daikin (noms commerciaux MC30YV/YB), testé par l'Institut Pasteur de Lille, élimine 99,987 % du Coronavirus humain HCoV-229E en 2,5 minutes de fonctionnement à la vitesse « turbo » dans des conditions de laboratoire (chambre hermétique à volume intérieur de 1,3 m3, sans renouvellement d'air). Le coronavirus humain HCoV-229E est différent du virus responsable du COVID-19, à savoir le SARS-CoV-2, mais il appartient à la même famille de coronavirus. ​

Le dispositif Daikin MC30Y (noms commerciaux MC30YV/YB), testé par l’Institut Pasteur de Lille, élimine 99,98 % du virus A de la grippe, sous-type H1N1, en 2,5 minutes de fonctionnement à vitesse « turbo » dans des conditions de laboratoire (chambre hermétique à volume intérieur de 1,3 m3, sans renouvellement d'air).

Déclaration générale sur le purificateur d’air Daikin : Le purificateur d’air Daikin n’est pas un dispositif médical et n’est pas destiné à être substitué à un traitement médical ou pharmaceutique quel qu'il soit. ​