Raccordement aux pompes à chaleur : quels émetteurs conviennent et en quoi est-ce important ?
Découvrez-le dans ce blog
La pompe à chaleur est une technologie à faible émission de carbone très efficace. Elle utilise des sources d'énergie renouvelables pour assurer le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le rafraîchissement de votre logement. Cette énergie est libérée par un émetteur, comme les radiateurs, le chauffage par le sol, les ventilo-convecteurs et votre système de production d'eau chaude sanitaire.
Dans cet article, nous examinons quelques raccordements de pompe à chaleur, y compris leur combinaison avec une pompe à chaleur.
Une pompe à chaleur peut être raccordée à des émetteurs de chaleur, tout comme une chaudière traditionnelle à combustible fossile. La différence réside dans la façon dont la chaleur est générée et non dans sa distribution.
Au lieu de brûler des combustibles fossiles pour créer de la chaleur, une pompe à chaleur absorbe la chaleur de sources renouvelables - air, sol ou eau - et utilise un processus d'évaporation et de condensation de réfrigérant. Il en résulte un mode de chauffage plus efficace et plus propre.
Combinaison d'une pompe à chaleur et de radiateurs
Il existe deux types de radiateurs : les radiateurs à haute température et à basse température.
On trouve généralement les radiateurs à haute température dans les immeubles plus anciens. L'eau qu'ils contiennent est chauffée à une température comprise entre 60 et 70°C.
Vous pouvez utiliser un radiateur haute température avec une pompe à chaleur haute température ou hybride, qui combine une pompe à chaleur et une chaudière gaz à condensation. Cette solution hybride augmente automatiquement la puissance du système en fonction des besoins afin de maximiser l'efficacité tout en atteignant des températures plus élevées.
Il existe actuellement de nombreuses pompes à chaleur à haute et moyenne température qui fournissent une température de flux supérieure à 60°C. Elles sont idéales pour un raccordement à un système de tuyauterie existant et à d'anciens systèmes de chauffage. Les pompes à chaleur fonctionnent également parfaitement avec les radiateurs à basse température, que l'on trouve généralement dans des logements récents. Dans les deux cas, le réfrigérant chauffé circule dans un échangeur de chaleur qui transfère la chaleur à l'eau. Celle-ci circule ensuite dans des tuyaux jusqu'aux radiateurs.
Pompes à chaleur avec chauffage par le sol
Une pompe à chaleur combinée à un chauffage par le sol hydronique, ou à base d'eau, peut être un moyen idéal de chauffer un logement. Les pompes à chaleur sont les plus efficaces à des températures plus basses, et le chauffage par le sol fonctionne à des températures beaucoup plus basses que les radiateurs.
Le chauffage par le sol est également écoénergétique et confortable.
Le chauffage hydronique par le sol est parfaitement compatible avec une pompe à chaleur. Il nécessite un minimum d'énergie et peut être alimenté principalement par des sources renouvelables.
Ventilo-convecteurs
Une autre option d'émetteur est le convecteur pompe à chaleur (HPC), également appelé ventilo-convecteur. Le système est similaire à un radiateur puisque tous deux utilisent la convection pour chauffer une pièce, mais le processus est beaucoup plus rapide avec un HPC grâce au petit ventilateur à l'arrière qui accélère le cycle de chauffage. Il peut donc créer la même température ambiante qu'un radiateur traditionnel, mais avec une température d'eau plus basse, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.
Un ventilo-convecteur est compatible avec la tuyauterie de chauffage par le sol et les radiateurs d'une installation multizone, ou il peut remplacer les radiateurs en combinaison avec des pompes à chaleur basse température. Ceci vous permet de tirer des capacités plus élevées d'une pompe à chaleur à basse température pour une efficacité maximale.
Choisir le bon raccordement de pompe à chaleur
Finalement, le choix des meilleurs émetteurs à associer à votre pompe à chaleur dépendra de vous, de votre propriété, de votre budget et de vos besoins. Mais bonne nouvelle : quelles que soient vos exigences, il existe un émetteur pour vous.
Nous recommandons toujours de discuter de vos options avec votre installateur, et notamment des émetteurs. Vous pouvez ainsi vous assurer d'avoir la bonne solution pour votre logement.