Passer au contenu principal

Une petite copropriété comprenant 6 appartements à Bry-sur-Marne a été récemment acquise par un marchand de biens. Le propriétaire s’est lancé dans un vaste projet de rénovation énergétique pour gagner des classes énergétiques sur le DPE de chaque lot, en adoptant des pompes à chaleurs air/air Daikin complétées de solutions d’eau chaude sanitaire et en remplaçant l’ensemble des fenêtres. C’est la première fois que le propriétaire fait installer des pompes à chaleur dans l’un de ses biens.

  • Remplacement d’une chaudière fioul par une pompe à chaleur Daikin Altherma 3 H HT en Alsace

    A Offendorf, le propriétaire d’une maison de 210 m² (165 m² à chauffer) a choisi de remplacer sa chaudière fioul par une PAC Daikin Altherma 3 H HT au R-32 pour réaliser des économies d’énergie au vu de la forte hausse du prix du fioul.

  • Installation d'un ensemble Stylish

    La première installation d’une technologie PAC air/air au sein d’une résidence lyonnaise et le niveau de satisfaction de ses acquéreurs quant au confort ressenti et aux économies d’énergies réalisées, déclenche la pose de 9 autres solutions similaires en marque Daikin auprès du même installateur Franergie, réseau ECH de Daikin.

  • Remplacement d'une PAC

    Dans un village alsacien, à 1h de Strasbourg, un professeur de technologie à la retraite a sélectionné la marque Daikin après une étude de marché poussée qu’il a lui-même initié, pour remplacer sa précédente installation de pompe à chaleur fonctionnant au R-410A.

  • Une première installation de pompe à chaleur au propane pour la société AIRTEC

    Les propriétaires d’une habitation du Sud de la France, équipée d’un ancien groupe d’eau glacée raccordé à un plancher chauffant, ont fait appel à l’expertise de la société Airtec, dirigée par Thomas Andreani.