Passer au contenu principal

Votre guide pour réduire les allergènes présents à l'intérieur de votre logement et obtenir un bien-être et un confort durable.

Les allergènes présents dans votre intérieur tels que les acariens, les moisissures, les squames d'animaux, les pollens et la poussière peuvent être réduits avec une combinaison de bonne ventilation, de circulation d'air régulière, d’aspiration HEPA, de suppression des moquettes et tapis et de filtration de haute qualité. Dans cet article, vous apprendrez comment combiner différentes méthodes et comment atténuer les symptômes allergiques courants qui déclenchent des réactions immunitaires, notamment les éternuements, la congestion nasale, les démangeaisons oculaires, l'eczéma et l'asthme.

Qu’est-ce qu’un allergène "intérieur" ?

Les allergènes intérieurs provoquent des symptômes allergiques courants en déclenchant des réactions immunitaires. Mais comment savoir s'il s'agit vraiment d'une allergie ?

Est-ce une allergie ?

Les symptômes typiques d'une allergie peuvent durer de quelques semaines à plusieurs mois, sans fièvre associée, et sont souvent liés à de longues périodes passées à l'intérieur.

En quoi l'amélioration de la qualité de l'air intérieur aide-t-elle ?

Lorsque la qualité de l'air intérieur est médiocre, les allergènes tels que les acariens, le pollen, les spores de moisissure, les squames d'animaux et les composés organiques volatils (COV) s'accumulent et recirculent. Une mauvaise ventilation et une filtration insuffisante permettent à ces particules de rester en suspension plus longtemps, ce qui augmente l'exposition et déclenche des réactions allergiques plus fréquentes. Un air intérieur propre est essentiel pour minimiser l'exposition aux allergènes et polluants aéroportés, surtout dans les maisons modernes qui sont de plus en plus hermétiques.

Le maintien d’une ventilation efficace et d’une circulation d'air régulière est crucial pour réduire les allergènes intérieurs tels que les acariens, les spores de moisissure et le pollen. En assurant un échange constant entre l'air intérieur et l'air extérieur, les allergènes sont dilués et éliminés, ce qui réduit considérablement leur impact sur la santé respiratoire. Une bonne ventilation « remplace l'air vicié par de l’air frais filtré », ce qui améliorer directement la qualité de l'air intérieur et le confort des personnes allergiques.

Une mauvaise qualité de l'air peut aggraver considérablement les symptômes allergiques en irritant les voies respiratoires et en intensifiant la réponse immunitaire. Les polluants tels que l'ozone, le dioxyde d'azote et les particules fines ne provoquent pas seulement une inflammation, ils rendent également le nez plus sensible aux allergènes aéroportés comme le pollen, la poussière et les moisissures. Cette sensibilité accrue signifie que même de faibles niveaux d'allergènes peuvent déclencher des réactions plus intenses ou plus fréquentes. En pratique, la pollution atmosphérique agit comme un « amplificateur » des symptômes allergiques, ce qui rend les allergies saisonnières et aux environnements intérieurs plus difficiles à gérer.

Comment gérer les allergènes les plus courants ?

Acariens : que faire ?

Les acariens prolifèrent dans la literie, les canapés, les tapis et les rideaux, et peuvent provoquer des éternuements matinaux, des démangeaisons oculaires et de l’eczéma.

Que faire ?

  • Mettre matelas et oreillers dans des housses anti-allergènes
  • Utiliser des tissus d’ameublement en coton à tissage serré ou des textiles hypoallergéniques
  • Désencombrer régulièrement
  • Utiliser des rideaux lavables et les laver tous les mois à 60 °C
  • Laver le linge de lit toutes les semaines à 60 °C
  • Passer l'aspirateur fréquemment
  • Associer le nettoyage régulier à un purificateur d'air avec filtre HEPA pour éviter la reciculation des particules

Rhume des foins : que faire ?

Les allergènes de pollen pénètrent via les fenêtres ouvertes, les vêtements et les animaux domestiques.

Que faire ?

  • Surveiller les niveaux de pollution et de pollen sur des applications dédiées
  • Garder les fenêtres fermées pendant les périodes de forte pollinisation
  • Se brosser les cheveux avant de se coucher pour en retirer le pollen et les autres allergènes potentiels et éviter leur transfert sur l’oreiller
  • Se doucher chaque soir
  • Laver régulièrement les animaux
  • Dépoussiérer quotidiennement
  • Effectuer un nettoyage en profondeur chaque trimestre
  • Utiliser des produits de nettoyage non toxiques, sans parfum et portant l’écolabel européen pour réduire la quantité d’allergènes
  • Utiliser un purificateur d’air pour éliminer le pollen

Allergies aux animaux : que faire ?

Les squames d'animaux, en particulier celles des chats, sont l’un des principaux allergènes intérieurs.

Que faire ?

  • Créer des zones interdites aux animaux (surtout les chambres)
  • Brosser et laver les animaux à l'extérieur
  • Se laver les mains après avoir touché un animal
  • Associer le nettoyage régulier à un purificateur d'air avec filtre HEPA pour éviter la reciculation des particules

Moisissures : que faire ?

Les environnements humides favorisent la prolifération des acariens et de la moisissure, deux déclencheurs d’allergies.

Que faire ?

  • Inspectez les zones sujettes à la moisissure : sous-sols, salles de bains, cuisines, greniers, buanderies, garages, douches, bouches d’aération, carrelage de salle de bain, cheminées, foyers, cavités murales, rebords de fenêtres, derrière les murs
  • Mesurer l'humidité avec un hygromètre et maintenir un taux compris entre 40 et 50 %
  • Nettoyer la moisissure à l'aide de vinaigre blanc, en portant des vêtements de protection
  • Améliorer la ventilation
  • Réparer les fuites

Importance de la réduction des allergènes pour les enfants et les personnes âgées

Les enfants et les seniors sont plus sensibles aux affections respiratoires en raison d'une fonction pulmonaire réduite et d'une immunité plus faible. Ils présentent donc une sensibilité accrue et sont plus vulnérables aux allergènes intérieurs.

Créez des zones de sécurité à faibles taux d’allergènes dans les chambres, les crèches et les espaces de vie des seniors en utilisant des purificateurs d'air et des tissus lavables. Pensez également à interdire l'accès de ces zones aux animaux de compagnie afin de minimiser l'introduction d'allergènes.

Irrigation nasale saline et méthodes naturelles de soulagement naturel

La gestion des allergies ne signifie pas forcément recourir aux antihistaminiques ; des options naturelles existent.

Le rinçage nasal salin aide à soulager les symptômes en éliminant en douceur le mucus, les allergènes et les irritants des voies nasales. Ce processus réduit la congestion, apaise les tissus irrités et élimine le pollen, la poussière et d’autres particules responsables de l’inflammation et des éternuements. Selon des allergologues européens, l’irrigation saline est une méthode sûre, sans médicament, qui soutient la fonction naturelle des muqueuses et apporte un soulagement pour des affections comme la rhinite allergique et la sinusite.

Pour utiliser un Pot Neti, remplissez-le d'une solution saline stérile, penchez la tête sur le côté au-dessus d'un lavabo et versez doucement la solution dans une narine. Le liquide traverse les voies nasales et ressort par l’autre narine, emportant mucus et allergènes.

Pour les sprays salins, il suffit de réaliser une pulvérisation dans chaque narine selon les instructions pour hydrater et dégager les voies nasales. Utilisez toujours de l'eau distillée ou stérilisée et nettoyez votre dispositif après chaque utilisation pour éviter toute infection.

D’autres remèdes naturels incluent l’inhalation de vapeur, combinée à une purification HEPA pour réduire les particules aéroportées.

L'aspirateur est-il efficace contre les allergies ?

Pour mieux contrôler la poussière et les allergies, utilisez un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, capable de piéger efficacement les particules fines. Passez l’aspirateur au moins une fois par semaine, voire plus souvent si vous avez des animaux. Les aspirateurs avec sac sont également un bon choix, car ils empêchent les allergènes de s'échapper lors du remplacement.

La moquette et les tapis aggravent-ils les allergies par rapport aux sols durs ?

La moquette et les tapis retiennent la poussière, le pollen et les squames d’animaux, ce qui peux aggraver les allergies. Les sols durs (bois, carrelage, vinyle) sont plus faciles à nettoyer et plus adaptés pour les personnes allergiques. Si vous gardez des tapis, choisissez des fibres naturelles et passez régulièrement l'aspirateur avec un filtre HEPA. L’interdiction du port de chaussures à l'intérieur et un toilettage régulier des animaux domestiques aide également à réduire les allergènes.

Les purificateurs d'air sont-ils efficaces contre les allergènes ?

Le moyen le plus simple d’assurer un air intérieur pur et propre est d’utiliser un purificateur d’air intégrant un système de filtration à quatre étages, spécialement conçu pour éliminer les allergènes aéroportés, tels que le pollen, les squames d’animaux, la fumée et la poussière. Les purificateurs MC55W ont été testés comme adaptés aux personnes allergiques par des institutions renommées telles que l’ECARF et la British Allergy Foundation, et leur efficacité contre les virus respiratoires a été prouvée par l’Institut Pasteur de Lille.

Les purificateurs d’air Daikin, capables de purifier un volume allant jusqu’à 82 m², disposent d’un mode automatique et d’un mode antipollen. Le mode automatique détecte les niveaux de PM, ou particules fines (minuscules particules solides et gouttelettes liquides en suspension dans l'air), présentes dans la pièce et démarre le processus de purification en conséquence. Le mode antipollen crée une légère turbulence d'air dans la pièce. Ceci permet de capturer et de gérer le pollen avant qu'il n'ait une chance de se déposer sur le sol et les objets de la pièce.

Placez votre purificateur d'air dans une zone dégagée avec une bonne circulation d'air, à proximité des sources courantes de polluants comme les cuisines ou les entrées, en laissant suffisamment d'espace autour de l'unité pour assurer une circulation optimale de l’air.

Les filtres HEPA peuvent‑ils aider à purifier l’air ?

Les filtres HEPA agissent comme une barrière, empêchant la poussière, le pollen, les squames d’animaux, les spores de moisissure et d’autres particules aéroportées de circuler dans votre maison. En piégeant ces polluants, les filtres aident à améliorer la qualité de l'air intérieur et à réduire la présence d'allergènes et d'irritants, ce qui est bénéfique pour les personnes souffrant d'allergies ou de troubles respiratoires.

Plus l'indice MERV (Minimum Efficiency Reporting Value) est élevé, plus le filtre est performant. Pour la plupart des habitations, un indice MERV compris entre 8 et 13 offre un bon équilibre entre qualité de l'air et performance du système de CVC-R. Des facteurs tels que la présence d'animaux domestiques, les allergies et la qualité de l'air local doivent être pris en compte lors de la sélection de l'indice MERV.

Une maintenance régulière des filtres est essentielle pour maintenir une bonne qualité de l'air et l'efficacité du système de CVC-R. Les filtres encrassés restreignent le flux d'air, forçant le système à fonctionner de façon plus intensive, ce qui peut augmenter la consommation d'énergie et provoquer des pannes potentielles. La plupart des fabricants recommandent de remplacer les filtres tous les 1 à 3 mois, mais cela peut varier en fonction du type de filtre et des conditions environnementales. Les filtres HEPA électrostatiques de Daikin ne nécessitent quant à eux un remplacement que tous les dix ans.

Procédure de maintenance pour les filtres HEPA de votre purificateur d'air

Les systèmes de chauffage peuvent propager ou piéger les allergènes s'ils ne sont pas correctement filtrés. Veillez par conséquent à assurer l’entretien régulier de votre système de CVC-R et à nettoyer les bouches d'aération chaque trimestre. Nettoyez ou remplacez les filtres à air, inspectez et nettoyez l'unité extérieure et ses alentours, vérifiez et nettoyez les conduits, et planifiez des contrôles de maintenance professionnels. Maintenir un bon flux d'air et s'assurer que le système est de niveau peut également améliorer l'efficacité et prévenir d'éventuels problèmes.

Conclusion : créer une maison plus saine et pauvre en allergènes

Pour les personnes souffrant d'allergies, la réduction des allergènes intérieurs nécessite une approche cohérente et multidimensionnelle. Un nettoyage fréquent, une bonne ventilation et la connaissance des principales sources d'allergènes jouent tous un rôle important dans l'amélioration de la qualité de l'air intérieur.

Les purificateurs d'air dotés d'une filtration haute efficacité peuvent réduire considérablement la quantité d’allergènes aéroportés tels que le pollen, les squames d'animaux domestiques et la poussière, notamment lorsqu'ils sont combinés à de bonnes habitudes comme l'utilisation d'un aspirateur HEPA, le contrôle de l'humidité et une maintenance adéquate du système de CVC-R.

Si les symptômes d'allergie persistent malgré ces mesures, il est conseillé de consulter un professionnel de santé ou de faire vérifier votre système de CVC-R par un spécialiste qualifié afin de garantir une filtration et un débit d'air optimaux.

Points clés à retenir

  • Le maintien d’une ventilation efficace et d’une circulation d'air régulière est crucial pour réduire les allergènes intérieurs tels que les acariens, les spores de moisissure et le pollen.
  • Un purificateur d’air avec une filtration à quatre étages est le moyen le plus simple de garder votre maison exempte de pollen, de squames d’animaux, de fumée et de poussière.
  • Les solutions naturelles comme les rinçages nasaux salins et l’inhalation de vapeur, soutenues par une purification HEPA, sont également efficaces.
  • Pour un meilleur contrôle de la poussière et des allergies, utilisez un aspirateur avec filtre HEPA et retirez les tapis et les moquettes, car les sols durs sont plus adaptés aux personnes allergiques.