Passer au contenu principal

Investissez intelligemment : optez pour un système de pompe à chaleur lors de la construction d'un logement neuf

Vous voulez savoir pourquoi les pompes à chaleur sont de plus en plus populaires lorsqu'il s'agit de systèmes de chauffage pour les logements ? Les systèmes à combustibles fossiles sont de plus en plus délaissés, en particulier dans les nouvelles constructions. Les pompes à chaleur ont un impact moindre sur l'environnement et sont à la fois plus durables et plus rentables.

 

Expliquons tout d'abord ce qu'est une pompe à chaleur. Rentables et ayant un faible impact sur l'environnement, les pompes à chaleur constituent une solution complète pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire. La chaleur est transférée à des émetteurs, tels que les radiateurs et le chauffage par le sol, pour que la température de votre logement corresponde à vos besoins.

Il existe différents types de pompes à chaleur, adaptés à tous les types de logement. Il s'agit des systèmes air/air (le plus souvent appelés climatiseurs réversibles), air/eau et géothermiques. Dans les logements neufs, la pompe à chaleur idéale est une pompe à chaleur air/eau à basse température.

Qu'est-ce qu'une pompe à chaleur air/eau et une pompe à chaleur géothermique ?

Les pompes à chaleur air/eau utilisent la température extérieure pour extraire la chaleur. Il s'agit des pompes à chaleur les plus courantes, qui conviennent à tous les types de logements : individuels, mitoyens et appartements. Il faut bien un peu d'électricité, mais elle ne représente qu'environ 25 % de l'énergie totale utilisée.

Les pompes à chaleur géothermiques utilisent un système enfoui dans le sol pour extraire la chaleur. Elles conviennent donc aux logements qui disposent du terrain nécessaire pour installer un réseau souterrain ou une sonde enfuie. À nouveau, le système nécessite un peu d’électricité.

Pour plus d'informations sur la différence entre les pompes à chaleur air/eau et les pompes à chaleur géothermiques, consultez notre blog.

Quels sont les avantages de l'installation d'une pompe à chaleur dans une nouvelle construction ?

Solution flexible pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire, les pompes à chaleur sont idéales pour les logements neufs où l'on peut choisir les émetteurs à utiliser, comme le chauffage par le sol, les convecteurs ou les radiateurs. Tous vos besoins domestiques sont couverts par un seul système.

Une pompe à chaleur produit également de l'eau chaude sanitaire. Une installation intérieure intégrant un ballon d'eau chaude est la forme standard. Vous pouvez combiner les pompes à chaleur avec d'autres sources de chaleur, telles que des accumulateurs thermiques et des panneaux solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire. Cela vous permet de gagner en efficacité. Les pompes à chaleur utilisant principalement des énergies renouvelables, elles peuvent réduire vos factures d'énergie et leur installation peut augmenter la valeur de votre logement.

Bien qu'elles ne nécessitent qu'un minimum d'entretien, les pompes à chaleur doivent être correctement entretenues pour prolonger leur durée de vie.

Outre tous leurs autres atouts, les pompes à chaleur offrent pour principal avantage une grande flexibilité en termes de forme, de taille et de contrôle. Elles sont de toute évidence la solution de chauffage de l'avenir. Opter pour une pompe à chaleur, c'est s'assurer que votre logement est économe en énergie, durable et confortable tout au long de l'année.

Vous souhaitez économiser de l'énergie avec une pompe à chaleur pour votre logement neuf ?

Femme se relaxant dans sa baignoire
Femme souriante allongée sur le lit