Passer au contenu principal

Créez un environnement sain dans votre maison en ajoutant de l'air propre et frais grâce à nos systèmes de ventilation centralisés à récupération de chaleur.

  • Qualité de l’air intérieur optimale
  • Économiser de l'énergie grâce à la récupération de chaleur
  • Fonctionnement silencieux jour et nuit
  • Ventilation discrète et sans encombrement

Un air toujours frais et sain

Améliorez la qualité de l'air que vous respirez chez vous en éliminant les polluants et les impuretés qui pourraient nuire à votre santé.

Découvrez nos systèmes de ventilation les plus populaires

Dotés de la technologie DUCO, nos systèmes de ventilation à récupération de chaleur offrent des solutions intégrées intelligentes et efficaces sur le plan énergétique pour tous les types de logements.

La DucoBox energy premium fournit de l'air frais de la manière la plus efficace grâce à la récupération de chaleur intégrée.
Un air frais et sain dans votre logement grâce à ce système de ventilation compact avec récupération de chaleur

Comparer les modèles (1)

Comparer les modèles

Économiser l'énergie et réduire les coûts

Restez bien au chaud en hiver et économisez de l'énergie en gardant les fenêtres fermées, car l'air frais de l'extérieur est réchauffé par notre système de récupération de chaleur.

Informations supplémentaires sur la ventilation

Un système de ventilation domestique améliore la qualité de l'air en faisant entrer l'air frais extérieur et en évacuant l'air vicié intérieur. Il utilise un échangeur de chaleur pour maintenir les températures et les niveaux d'humidité stables, réduisant ainsi les coûts de chauffage. Il utilise également des filtres pour éliminer les polluants et les allergènes, ce qui rend l'air plus propre et plus sain à respirer.

Un système DUCO Centralized HRV améliore la qualité de l'air en faisant entrer l'air frais extérieur et en évacuant l'air vicié intérieur. Pour ce faire, il utilise un échangeur de chaleur qui maintient la température intérieure beaucoup plus stable.

Le système de ventilation comprend de deux éléments principaux :

1) Échangeur de chaleur : L'échangeur de chaleur est un dispositif qui transfère la chaleur de l'air intérieur vicié à l'air extérieur frais. Cela permet de maintenir la température intérieure stable, ce qui réduit les coûts de chauffage.

2) Filtres : Le système contient également des filtres qui contribuent à éliminer les polluants et les allergènes de l'air. Ces filtres capturent et neutralisent les polluants présents dans l'air, rendant l'air à l'intérieur de votre logement ou de votre bureau plus propre et plus sain à respirer.

De plus, le système DUCO Centralized HRV ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l'air. Il existe également un contrôleur et une fonction de minuterie, qui fonctionnent dans les différentes pièces où le système est utilisé. Vous pouvez ainsi régler le système pour qu'il fonctionne pendant une période de temps spécifique.

L'inspection régulière de votre système DUCO Centralized HRV est essentielle pour assurer sa fiabilité et sa longévité. Elle peut comprendre le nettoyage des DucoVent, le remplacement des filtres et la vérification de l’absence de fuites ou d'autres problèmes.

Il est également important de veiller à ce que les bouches d’insufflation d'arrivée et d'évacuation ne soient pas obstrués et de vérifier régulièrement l'indicateur de remplacement du filtre pour s'assurer que les filtres ne sont pas obstrués et doivent être remplacés.

Le débit d'air et la température dans les différentes pièces de votre logement ou de votre bureau doivent également être pris en compte et vérifiés régulièrement pour s'assurer que le système distribue de l'air frais de manière homogène dans tout le bâtiment.

Un système de ventilation contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur de plusieurs manières notables.

Tout en apportant de l'air frais extérieur, il élimine également l'air vicié intérieur. Ce processus est appelé « renouvellement de l'air ». Il élimine et dilue la pollution de l'air, les allergènes et autres contaminants.

1) Les bouches d'insufflation : un système de ventilation utilise une combinaison de bouches d'arrivée et de bouches d'évacuation pour faire circuler l'air frais dans un bâtiment. Il distribue ensuite cet air frais à l'aide de filtres HEPA. L’air frais est dès lors filtré et neutralisé, ce qui crée un endroit plus sain et plus propre à respirer.

2) Réduction des symptômes d’allergies et d'asthme : un système de ventilation contribue à réduire les symptômes d’allergies et d'asthme en éliminant les particules de l'air.

3) Réduction des odeurs : les activités quotidiennes, comme la cuisine, créent des odeurs indésirables. Un système de ventilation permet d'éliminer ces odeurs désagréables et de rendre votre environnement de vie plus confortable.

4) Amélioration du confort : un système de ventilation peut contribuer à créer un espace de vie ou de travail plus confortable et plus agréable. Il élimine les polluants, les mauvaises odeurs et les allergènes, créant ainsi un lieu plus propre et plus sûr.

Une mauvaise ventilation affecte à la fois votre logement et votre santé. Les logements mal ventilés peuvent entraîner une accumulation d'humidité qui provoque des moisissures et des odeurs de renfermé dans les cloisons sèches ou d'autres matériaux de construction. Une accumulation d'humidité peut également entraîner des dommages structurels et de la pourriture, ce qui peut attirer la vermine et provoquer d'autres infestations. Un autre problème peut alors survenir : les bâtiments peuvent devenir trop chauds ou trop froids, ce qui entraîne une augmentation de la consommation d'énergie et donc des coûts. L'accumulation de moisissures, de bactéries et la mauvaise qualité de l'air peuvent également entraîner des problèmes respiratoires, des allergies et de la fatigue. Les deux problèmes sont liés et l'amélioration de la ventilation permet de les résoudre.

Solutions pour améliorer la qualité de l'air

Il existe de nombreuses solutions pour remédier à la mauvaise qualité de l'air. Les solutions de ventilation naturelle, comme ouvrir les fenêtres et éviter l'utilisation de bougies ou de feux ouverts, sont utiles. Cependant, le plus efficace est d'installer un système de ventilation mécanique qui est une solution efficace et durable pour améliorer la qualité de l'air. Si vous en avez déjà un, le changement et le nettoyage des filtres peuvent vous apporter d'immenses avantages.

Un système de ventilation efficace peut réduire les coûts de la vie et du ménage de quatre manières principales. Ces manières sont :

1) Les économies d’énergie : un système CVC (qui est le moyen le plus efficace de réduire les coûts) permet de réaliser des économies d'énergie. Il transfère la chaleur de l'air sortant à l'air frais de manière à maintenir la température stable. Le besoin de chauffage est ainsi réduit, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

2) La réduction des charges de chauffage et de rafraîchissement : en échangeant l'air extérieur et en éliminant l'air intérieur vicié, le système de ventilation contribue à réduire les charges de chauffage et de rafraîchissement d'un système CVC. Ceci permet de prolonger à son tour la vie de l’équipement CVC. Les coûts d'entretien s'en trouvent réduits.

3) La réduction des allergies et de l'asthme : le système Duco contribue à réduire les symptômes des allergies et de l'asthme en éliminant les particules nocives de l'air.

4) Les faibles coûts d’entretien : le système Duco a un faible coût d'entretien et est construit à partir de matériaux de haute qualité et d'une technologie avancée, ce qui le rend durable et pérenne.

Un installateur professionnel spécialisé dans la ventilation évalue le bâtiment et les coûts. Il doit ensuite tenir compte de la taille du bâtiment et du nombre d'occupants pour mettre en place le système et le processus d'installation de la ventilation les plus sûrs et les plus efficaces. Il conçoit un système de ventilation adapté, dans le respect des réglementations en matière de construction et des mises à jour nécessaires pour les bâtiments plus anciens, avant l'installation de la tuyauterie Ducoflex. Le système doit être accessible pour pouvoir être testé et inspecté régulièrement à des fins d'entretien et de rénovation.

L'installation d'un système de ventilation se fait en quelques étapes :

1) Évaluation : un professionnel évalue le bâtiment afin de déterminer le type de système de ventilation le plus adapté à l'espace. Il prend en compte des facteurs tels que la taille du bâtiment, le nombre d'occupants et le niveau de pollution de l'air dans la région.

2) Conception : l'étape suivante consiste à concevoir le système de ventilation. Cela comprend la disposition de la tuyauterie Ducoflex, l'emplacement des bouches d’insufflation d’arrivée et d'extraction, ainsi que la taille et le type d'équipement nécessaire.

3) Installation : l'installation du système de ventilation commence généralement par la tuyauterie Ducoflex. Il est ensuite raccordé aux bouches d’insufflation d'arrivée et d'évacuation, qui sont généralement situés sur les murs ou les plafonds du bâtiment.

4) Tests : une fois l'installation terminée, le professionnel testera le système pour s'assurer qu'il fonctionne correctement, que le débit d'air est équilibré et que le système répond aux exigences du code du bâtiment.

5) Entretien : tout système de ventilation doit faire l'objet d'une inspection régulière. Il est donc important de veiller à ce que votre installateur effectue des contrôles réguliers.

Homme debout près d'une fenêtre en train de vérifier la qualité de l'air extérieur sur sa tablette

Découvrez la qualité de l'air extérieur de votre ville

Utilisez notre carte interactive pour vérifier les niveaux de pollution de l'air près de chez vous et leurs effets potentiels

Découvrez notre showroom en ligne ou via la réalité virtuelle

Visitez notre showroom en ligne et visualisez nos systèmes de ventilation dans différentes pièces ou, si vous disposez d'un casque VR, visitez notre centre d'expérience virtuelle en réalité virtuelle