Passer au contenu principal

Suite à l’amendement récent à la réglementation F-Gas, les propriétaires et les acquéreurs de pompes à chaleur sont incertains quant au futur des systèmes fonctionnant avec des réfrigérants synthétiques, tels que le R32. Bonne nouvelle : il n’y a pas lieu de s’inquiéter !

Suite à l’entrée en vigueur, en mars 2024, de la réglementation F-Gas actualisée, les propriétaires présents ou futurs de pompes à chaleur fonctionnant avec un réfrigérant synthétique tel que le R32 ne savent plus si ces systèmes doivent être adaptés ou peuvent toujours être installés. Commençons par la réponse courte : il n’y a aucun besoin de s’inquiéter quant au réfrigérant utilisé dans le système que vous utilisez ou que vous souhaitez acquérir. Cet article est destiné à vous donner les réponses à toute question que vous pouvez avoir.

Qu’est-ce qu’un réfrigérant, et pourquoi les réfrigérants sont-ils importants ?

Un réfrigérant est un composant essentiel dans le fonctionnement des pompes à chaleur et des systèmes de climatisation. C'est un fluide qui facilite le transfert thermique en absorbant la chaleur présente dans l’environnement intérieur pour le libérer à l’extérieur, ou vice versa, en fonction du mode de fonctionnement du système (rafraîchissement ou chauffage). Ce processus essentiel pour le fonctionnement efficace de votre pompe à chaleur ou système de climatisation fait du réfrigérant un élément crucial pour le maintien d’un environnement domestique confortable. Différents réfrigérants sont utilisés dans les pompes à chaleur modernes, en raison de leurs propriétés distinctes.

Potentiel de réchauffement planétaire des réfrigérants

Les réfrigérants diffèrent au niveau de leur impact sur le climat, qui est exprimé en termes de Potentiel de réchauffement planétaire (PRP). Le PRP mesure la quantité de chaleur qu’un gaz peut piéger dans l’atmosphère pendant une période donnée, généralement 100 ans, par rapport au dioxyde de carbone (CO2). Les réfrigérants à PRP élevé contribuent bien plus au réchauffement global lorsqu’ils sont libérés dans l’atmosphère. Par exemple, ces dernières années, le réfrigérant R410A au PRP de 2088 a été progressivement remplacé par le R32, au PRP de 675, ce qui fait de ce dernier une option plus respectueuse du climat. Le R290, communément appelé propane, a un PRP de 0,02.

La réglementation F-Gas de l’UE​

La réglementation F-Gas de l’UE vise à réguler et réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés (F-Gas). Elle définit la limite d’utilisation de ces gaz, fait la promotion du développement d’alternatives plus respectueuses du climat et inclut des mesures pour la prévention des fuites, la certification des techniciens et l’établissement de rapports. Un exemple d’interdiction de produit est la restriction de la vente des systèmes pompe à chaleur air-eau fonctionnant avec le R32, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2027.

Quel est l’impact des gaz à effet de serre fluorés sur ma pompe à chaleur ?

La nouvelle réglementation F-Gas affecte la possibilité de commercialisation d'un type spécifique de pompe à chaleur. Elle n’a toutefois aucun impact sur la viabilité à long terme d’une pompe à chaleur une fois qu’elle a été vendue. En d’autres termes, toutes les pompes à chaleur installées en UE sont à l’épreuve du temps. Une pompe à chaleur installée ne nécessitera jamais un remplacement ni une rétroinstallation pour fonctionner avec un autre réfrigérant pendant toute sa durée de vie, soit 15 ans ou plus. Quel que soit le système choisi, la possibilité d’utilisation et de maintenance de l’unité pendant toute sa durée de vie sont garanties.

Pourquoi existe-t-il différents types de réfrigérants ?

La transition vers des réfrigérants à PRP inférieur vise à réduire l’impact des pompes à chaleur sur le climat. Toutefois, en tant que composants essentiels des pompes à chaleur, les réfrigérants varient en termes de sécurité, de performances produit Une variété de réfrigérants est nécessaire pour assurer la possibilité d’utilisation les pompes à chaleur dans un vaste éventail d’applications. Par exemple, dans les cas où les pompes à chaleur utilisant des réfrigérants hautement inflammables tels que le propane, ne peuvent pas être installées sur un balcon en raison d’un manque de place, des options alternatives sont proposées, comme par exemple l’utilisation d’une pompe à chaleur fonctionnant avec le réfrigérant R32.

Créons ensemble un avenir durable

Les réfrigérants jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des pompes à chaleur et des systèmes de climatisation, et avec l’intensification des inquiétudes relatives au changement climatique, la sélection du réfrigérant approprié devient de plus en plus importante en raison de son impact sur le réchauffement de la planète. Des réglementations, telles que la réglementation F-Gas de l’UE, accompagnent la transition vers des réfrigérants à faible PRP. Alors que différents réfrigérants sont utilisés dans différentes applications, les progrès technologiques continuent de repousser les limites vers des solutions plus efficaces. Cette évolution assure que les pompes à chaleur restent un choix fiable et environnementalement responsable pour le maintien d’un confort optimal dans un monde en constante évolution.

Daikin Altherma 4, la première pompe à chaleur Daikin au R-290 (propane)

Daikin Europe est fière de présenter Daikin Altherma 4 H, sa première gamme de pompes à chaleur résidentielles pour maisons individuelles à fonctionner avec le réfrigérant R-290 (propane). Daikin Altherma 4 H affiche des performances exceptionnelles, avec une production d'eau chaude jusqu’à 75 °C et un fonctionnement avec des températures atteignant un minimum de -28 °C. Classée A+++ pour son efficacité énergétique en mode chauffage d’ambiance, ses performances supérieures et sa compatibilité avec les émetteurs de chaleur existants en font le choix idéal pour le chauffage bas carbone, aussi bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.