Passer au contenu principal

Au printemps et en été, nos jardins reprennent vie. Ce phénomène naturel, bien que magnifique, peut rendre pénible la vie des personnes souffrant d’asthme saisonnier lié au pollen et d’allergies comme le rhume des foins. Mais qu’est-ce que le pollen et comment pouvez-vous protéger votre famille de ses effets potentiels ? Est-ce que les pollens sont présents toute l'année ?

Qu'est-ce que le pollen ?

Apparaissant généralement sous la forme de fines poussières, les pollens sont des microspores transportés d’une plante à une autre, ce qui aboutit à la fertilisation et à la production d’une nouvelle plante. Avec la hausse des températures, la production de pollens augmente, causant ainsi chez les personnes sensibles aux pollens divers symptômes comme l’éternuement, la congestion nasale, l’irritation des yeux, qui rougissent et larmoient, et/ou l’irritation du nez ou l’écoulement nasal.

 

Saison des pollens

Il existe trois grands types de pollens qui, combinés, étendent la saison des pollens du début du printemps à la fin de l’automne.

  • Pollen de graminées : c’est le principal coupable dans les asthmes liés au pollen et les allergies, et il peut affecter les gens de mars à octobre. Le pollen de graminées peut déclencher des réactions extrêmement fortes.
  • Pollen d’arbre : différents types de pollens d’arbre apparaissent à différentes périodes de l’année, mais, en général, le pollen d’arbre ne pose problème qu’entre février et juin.
  • Pollen de mauvaises herbes : le pollen des mauvaises herbes est surtout susceptible de causer le rhume des foins. Il est très courant durant l’été et au début de l’automne.

 

Protégez votre famille avec les purificateurs d’air Daikin

Les purificateurs d'air Daikin sont le moyen idéal de vous assurer que l’air intérieur est plus pur, sain et propre, ce qui minimise l’effet négatif du pollen sur votre santé.

De plus, les purificateurs d’air Daikin permettent de :

· Minimiser les symptômes de l’asthme et des allergies en supprimant de l’air les particules de poussière et le pollen

· Optimiser votre capital santé en filtrant les virus et les bactéries en suspension dans l’air

· Injecter de l’humidité dans l’air lorsqu’il est trop sec, ce qui est bénéfique pour votre peau

- Supprimer les odeurs, pour que votre logement sente toujours le propre et le frais

 

Source : www.hooikoorts.com/content/uploads/2019/04/Hooikoorts-Pollenkalender-2019.pdf

Découvrez nos purificateurs d'air

Purificateur d'air intégrant la technologie Streamer MC30Y

Le MC30Y filtre les particules en suspension dans l’air qui représentent souvent de graves risques pour la santé. Compact et performant, jusqu'à 46 m².

Purificateur d'air intégrant la technologie Streamer

Notre technologie Streamer filtre les particules en suspension dans l’air qui constituent souvent de graves risques pour la santé.

Purificateur d'air Ururu avec Streamer

Le purificateur d’air Daikin Ururu purifie et humidifie l’air dans votre logement. Il vous suffit de remplir de temps en temps le ballon de 2,7 litres pour que l'unité humidifie votre pièce avec un volume maximum de 500 ml/h.

Purificateur d'air Ururu avec Streamer MCK70YV

Le purificateur d’air Daikin Ururu MCK70YV purifie et humidifie l’air dans votre logement. Il humidifiera votre pièce avec un volume maximum de 650 ml/h, ce qui est idéal pour une grande surface.