« Les pompes à chaleur constituent une réponse idéale aux objectifs climatiques » - Daikin Europe au sujet du « Green Deal » de l’Union Européenne
La décarbonisation du secteur chauffage sera indispensable pour faire de l'Europe une économie « climatiquement neutre » d'ici 2050. Daikin adhère au « Green Deal » de l'UE et estime que les pompes à chaleur joueront un rôle essentiel pour rendre l’Europe un continent climatiquement neutre ainsi que pour concilier décarbonisation et croissance économique durable.
L’Union Européenne a la volonté de devenir le premier continent climatiquement neutre au monde à l’horizon 2050. Les pompes à chaleur constituent un rôle prépondérant pour parvenir à cet objectif d’ici 2050.1
Le Plan d’Investissement Européen Green Deal2 entend attirer (au moins) 1 trillion d’€uro d’investissement provenant l’Union Européenne, des pays membres et du secteur privé pour décarboner l’Europe3.
Aujourd’hui confronté à la crise sanitaire et économique liées à la Covid-19, le Plan d’Investissement du Green Deal est également au cœur de « Next Generation EU », le programme européen de relance post Covid-19 portant sur un montant de 750 milliards d’euros.
La décarbonisation de l'Europe et la reprise après la pandémie de COVID-19 représentent des défis très importants. Lors de la présentation du Green Deal, le président de la Commission européenne a même appelé ce pacte le « moment de l'homme sur la lune » de l'Europe. Dans le cadre du "Green Deal", nous attendons avec impatience de voir l'UE et ses États membres promouvoir les technologies à faible empreinte carbone, comme les pompes à chaleur, par une tarification équitable de l'énergie à base carbone et par des mesures visant à décourager le chauffage aux combustibles fossiles.
Pourquoi les pompes à chaleur ?
Aujourd’hui, le parc immobilier européen est responsable d'environ 36% de toutes les émissions de CO2 produites dans l’Union Européenne. En prenant en compte le fait que près de 50 % de la consommation énergétique finale de l’Europe concerne le chauffage et le rafraîchissement, dont 80 % dans les bâtiments4, le potentiel de décarbonation de ce secteur est réel et significatif.
- Les pompes à chaleur constituent une solution éprouvée, et l’Europe dispose de la technologie, de l’expertise et des investissements pour l’étendre davantage. Qu’il s’agisse de foyers sans enfants, ou avec enfants, de logements rénovés ou neufs, de petites surfaces commerciales ou de grandes industries, les pompes à chaleur sont aujourd’hui prêtes et adaptées au Green Deal Européen.
- Les pompes à chaleur sont des technologies de chauffage à faible impact carbone. Pour chaque kWh de chaleur nécessaire, l’impact carbone d’une pompe à chaleur est d’environ la moitié d’une chaudière à gaz à haut rendement, avec un potentiel d’empreinte carbone encore plus faible en raison de la poursuite de la décarbonisation de la production d'électricité de l'UE5.
- Les pompes à chaleur utilisent des énergies renouvelables telles que l’air, l’eau ou le sol. Ces énergies renouvelables sont des sources inépuisables, présentes en abondance en Europe, donc n’ont pas besoin d’être importées.
- Les pompes à chaleur vont utiliser de plus en plus d’électricité renouvelable et sont en phase de devenir une solution totalement neutre sur le climat. Par exemple, d’ici à 2030, la part de la production d’électricité renouvelable de l’UE devrait au moins doubler par rapport au niveau actuel de 32 % d’électricité renouvelable, de l’ordre de 65% ou plus6.
- De surcroît, les pompes à chaleur sont essentielles pour permettre l’équilibre du réseau électrique, favorisant ainsi le déploiement ultérieur d’une production d’énergie renouvelable.
Investir dans la technologie des pompes à chaleur contribue également à la croissance de l’économie durable du fait que ces solutions soient largement conçues et produites en Europe. Par exemple, Daikin dispose d’un centre européen R&D et de 5 usines en Europe dédiées à la production de technologies de pompes à chaleur.
Chaque euro investi dans une technologie de pompe à chaleur est un euro investi dans la création d’emplois locaux. L’industrie des pompes à chaleur est un important vivier d’emplois en Europe7 avec 225 000 personnes qui y travaillent aujourd’hui. Les futurs investissements, plus importants, dans la chaleur renouvelable apporteront des bénéfices pour l’économie européenne comme pour l’environnement.
Histoire d'une réussite suédoise
Dans les années 1980, la Suède a lancé une politique ambitieuse visant à remplacer les chaudières à combustibles fossiles par des pompes à chaleur. Aujourd’hui, le chauffage des habitations suédoises se fait en standard par des pompes à chaleur. Cette incitation à l’utilisation en standard des pompes à chaleur pour le chauffage résidentiel a permis de réduire les émissions totales de gaz à effet de serre de 33,7 % entre les années 1990 et 20188.
D'autres pays européens commencent à suivre l'exemple de la Suède. Récemment, des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas ont lancé des programmes similaires de promotion des pompes à chaleur et de remplacement des chaudières.
Mettre fin aux subventions en faveur du carbone
Suite à l'initiative Green Deal de l'UE, les décideurs politiques des États membres de l'UE peuvent agir sur deux plans pour réaliser la décarbonisation.
Premièrement, les États membres de l'UE pourraient s'engager à mettre fin à l'utilisation des combustibles fossiles. Les systèmes de chauffage les plus polluants doivent être progressivement éliminés. L'Autriche n'a plus autorisé l'installation de chaudières à mazout dans les nouvelles habitations depuis janvier 2020. Cette initiative est excellente. Les décideurs politiques pourraient également éviter d'accorder des subventions en faveur des combustibles fossiles. Encore aujourd'hui, les chaudières à mazout ou à gaz profitent de subventions directes ou indirectes, grâce à la différence de taxation des pompes à chaleur par rapport aux chaudières, par exemple.
Deuxièmement, les technologies renouvelables doivent être traitées sur un pied d'égalité. L'écart entre les prix de l'électricité et du gaz dans de nombreux États membres est encore trop important pour que les pompes à chaleur puissent être un investissement économiquement intéressant pour les citoyens de l'UE9. Les mesures d'incitation peuvent combler cet écart pendant un certain temps, mais dans le long terme, le coût de l'énergie devrait davantage tenir compte de son potentiel en carbone. La tarification du carbone peut contribuer à réduire davantage les émissions en appliquant le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) (en anglais, EU Emission Trading System, ETS) à toutes les émissions produites dans les bâtiments par la combustion de combustibles fossiles, et en revisitant la directive sur la taxation de l'énergie10.
Motiver les consommateurs
Les consommateurs qui souhaitent remplacer leur système à combustible fossile trouveront de nombreux bénéfices à s'orienter vers les pompes à chaleur. Ces technologies évoluent sans cesse pour devenir de plus en plus attrayantes grâce à un mix avantageux de fonctionnalités, prix, design et simplicité d'utilisation et installation11. Le secteur peut faire davantage pour expliquer les atouts offerts par les pompes à chaleur et faire en sorte que les consommateurs prennent conscience de ces bénéfices pluriels.11.
Les gouvernements peuvent attirer l'attention des consommateurs sur les pompes à chaleur par des mesures incitatives à la rénovation résidentielle, mais aussi par d'autres moyens, notamment en faisant en sorte que l'utilisation d'énergies renouvelables se reflète dans la note énergétique totale du bâtiment. Ceci envoie un signal fort aux consommateurs et les invite à faire un calcul détaillé du coût total de la propriété et des avantages écologiques12. À ce stade, les avantages des pompes à chaleur seront évidents pour les consommateurs.
Accessible à tous les européens
À court terme, les incitations gouvernementales peuvent contribuer à accélérer la transition vers un chauffage neutre en carbone et rendre les pompes à chaleur accessibles à tous les Européens, mais à plus long terme, ce sont les prix de l'énergie et l’indication correcte des performances énergétiques et en émissions de carbone qui doivent motiver l'utilisateur à investir dans la technologie des pompes à chaleur.
Les exemples de la Suède et d'autres pays européens nous montrent que cette stratégie fonctionne. Par exemple, la France et l'Allemagne ont mis en place d'importants programmes de remplacement des chaudières à mazout très prisés. L'Italie a lancé son « Superbonus » pour promouvoir les pompes à chaleur grâce à un crédit de remboursement de 110 %.
Daikin, de concert avec d'autres leaders du secteur des pompes à chaleur, relèveront le grand défi de sensibiliser les utilisateurs aux pompes à chaleur et à leurs avantages. Nous travaillons aussi quotidiennement à la création d'une base d'installateurs bien formés pour assurer aux consommateurs une bonne installation et un suivi sans souci.
Quelle est la prochaine étape ?
Daikin aspire à devenir une entreprise carboneutre à l'échelle mondiale d'ici 2050. Nous sommes convaincus que toutes les parties prenantes (décideurs politiques, chefs d'entreprise et consommateurs) ont le même objectif, établir les bases d'un avenir sans émissions de carbone. Ensemble, nous pouvons décarboniser le secteur du chauffage en Europe et atteindre l'objectif audacieux du Green Deal. Il faut tout simplement agir maintenant.
1 Responsabilité environnementale de Daikin, consultable ici
2 Commission européenne, Questions et réponses, consultation du 14 septembre 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
3 Parlement européen, « Plan européen de financement climat de 1 000 milliards », consultation du 6 août 2020, https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan
4 Une stratégie UE pour le chauffage et le refroidissement, consultation du 17 septembre 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&from=EN et les documents de l’équipe de travail, consultation du 17 septembre 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0024&from=EN
5 Étude VHK Review, Éco-conception et Étiquetage énergétique de l'espace et des dispositifs de chauffage combinés, Tâche 5, Figure 7, consultation du 17 septembre 2020, https://ecoboiler-review.eu/Boilers2017-2019/downloads/Boilers%20Task%205%20final%20report%20July%202019.pdf
6 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, consultation du 17 septembre 2020, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf
7 Commission européenne, « Compétitivité de l'industrie et des services de chauffage et de refroidissement », consultation du 28 juin 2019, https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-08/20190822%20MJ0319513ENN.en_.pdf
8 Agence internationale de l’énergie, profil de la Suède, consultation du 14 septembre 2020, https://www.iea.org/countries/sweden
9 Eurostat, Statistiques des prix de l’électricité : Explication des statistiques, consultation du 17 septembre 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/45239.pdf
10 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, consultation du 17 septembre 2020, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf
11 Voir Altherma 3 H HT de Daikin : https://www.daikin.eu/en_us/product-group/air-to-water-heat-pump-high-temperature/daikin-altherma-3h-ht.html
12 Daikin, par exemple, fournit aux installateurs et aux consommateurs un outil de sélection de solutions, « Stand by me », https://standbyme.daikin.eu/