Passer au contenu principal

Vous êtes propriétaire d’une pompe à chaleur et/ou d’un purificateur d’air ? Certains gestes simples sont à effectuer régulièrement pour le bon entretien de votre appareil.

Entretenir votre pompe à chaleur

Un geste d’entretien simple tous les 2 mois

Un entretien régulier des filtres vous garantit le maintien des performances de votre appareil. Les filtres sont facilement accessibles et lavables à l'eau.

Avant toute manipulation de votre pompe à chaleur, n’oubliez pas de la mettre hors tension.

 

Le contrat d'entretien annuel

Au-delà de ce simple entretien, nous vous recommandons vivement de souscrire un contrat d’entretien annuel auprès de votre installateur. Celui-ci contrôlera le bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation. En effet, même si votre pompe à chaleur est toujours sous garantie, il est nécessaire de vérifier périodiquement son état de fonctionnement. Cet entretien est pour vous un gage de pérennité de votre installation.

De plus, il est important de rappeler que pour tout appareil contenant plus de 2 kg de fluide frigorigène, un contrôle annuel d’étanchéité de votre installation est obligatoire. Ce type de contrôle est bien entendu inclus dans tous les contrats d’entretien proposés par les installateurs.

 

Le contrôle visuel de votre pompe à chaleur

Daikin préconise un contrôle visuel périodique de votre unité.

Vérifiez notamment les points suivants :

  • que la base, le support et les accessoires de l'unité extérieure ne soient 
ni pourris, ni corrodés,

  • que rien ne bloque les entrées d'air et les sorties de tubes,

  • que le liquide évacué sorte régulièrement du tube d'évacuation lors du fonctionnement refroidissement ou séchage.

 

Entretien de votre pompe à chaleur : les informations supplémentaires

Où puis-je trouver la notice de ma télécommande ?

Les notices simplifiées de la plupart de nos appareils récents sont disponibles sur le site Daikin.

 

Où trouver le numéro de série de votre appareil ?

La référence de votre appareil et son numéro de série sont des informations importantes qu'il est indispensable que vous nous communiquiez lorsque vous contactez le Service Clients.

 

La référence de votre appareil et son numéro de série sont des informations importantes qu'il est indispensable que vous nous communiquiez lorsque vous contactez le Service Clients.

La référence de votre produit se trouve :

  • sur votre devis et votre facture,

  • sur le manuel d’utilisation (mode d’emploi),

  • sur le produit lui-même (plaque signalétique).

Le numéro de série de votre produit se trouve sur sa plaque signalétique. Dans 99% des cas, il est constitué de 7 éléments.

 

Où trouver le manuel d’utilisation de votre appareil ?

Une playlist dédiée aux manuels d'utilisation des pompes à chaleur Air Air est disponible sur YouTube.

Entretenir votre purificateur d’air

Pour toute opération d’entretien de l’appareil assurez-vous avant d’ouvrir le panneau d’accès aux filtres que l’appareil n’est pas sous tension. Retirez la prise.

 

L’entretien du pré-filtre et bio-filtre

Le pré-filtre et le bio-filtre anticorps sont lavables ou changeables à des fréquences fixes :

  • le pré-filtre tous les 15 jours à l'eau,

  • le bio-filtre anticorps n'est pas lavable, il faut le remplacer tous les ans.

 

L’entretien des autres éléments du purificateur d’air

En ce qui concerne les autres éléments lavables ou remplaçables, la fréquence d'entretien dépend des concentrations en poussières, odeurs ou polluants dans l'air de la pièce.

 

Un témoin lumineux vous informe de la nécessité de les nettoyer ou de les changer :

  • l’ioniseur plasma est à faire tremper,

  • le filtre plissé est à remplacer,

  • le catalyseur de désodorisation est à entretenir avec un aspirateur,

  • la prise d'air des capteurs de poussière/odeurs est à entretenir avec un aspirateur lorsqu'ils sont obstrués.

 

Les étapes de nettoyage des différentes parties sont très bien détaillées dans les modes d'emploi des purificateurs.