Pompe à chaleur : tout savoir sur le système Daikin Altherma
Retrouvez ici toutes les informations utiles à propos des pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma.
Comment entretenir sa pompe à chaleur Daikin Altherma ?
Les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma sont des produits hautement techniques et nécessitent un entretien par un professionnel (ayant l’agrémentation F-Gas). Vous avez du souscrire un contrat de maintenance lors de l’achat de votre pompe à chaleur. Si ce n’est pas le cas, veuillez reprendre contact avec le professionnel qui a installé votre machine.
Le seul geste d'entretien que vous pouvez effectuer est le suivant : respecter la propreté du dispositif de régulation à l'aide d'un chiffon doux et humide.
Le système Daikin Altherma est-il vraiment efficace lors des grands froids de l'hiver ?
Quelle que soit la température extérieure, l'air contient des calories, y compris dans les régions les plus glaciales de notre planète. Daikin Altherma est donc conçu pour fonctionner en mode standard jusqu'à -20°C. Bien sûr, plus l'air est froid, plus il est difficile d'en extraire toute l'énergie nécessaire à votre confort. C'est pourquoi Daikin Altherma possède, d'origine, un générateur électrique pour assister la pompe à chaleur lors des pics hivernaux extrêmes (donc très exceptionnels en France) : votre confort est ainsi assuré à 100%, toute l'année.
Daikin Altherma me chauffe l'hiver, mais dois-je installer un système complémentaire pour avoir de l'air frais en été ?
Non ! Le modèle réversible Daikin Altherma Basse Température vous chauffe dès les premières fraîcheurs, mais peut également vous rafraîchir au retour des beaux jours, sans pour autant altérer la production d'eau chaude sanitaire.
L'énergie qu'utilise mon système Daikin Altherma est-elle vraiment gratuite ?
Les calories de l’air extérieur captées par votre pompe à chaleur Daikin Altherma sont par essence gratuites. Bien sûr, pour fonctionner, votre système a également besoin d’électricité, mais au final, près de 70% de l’énergie nécessaire à votre confort est gratuite.
Il paraît que le plancher chauffant rend les jambes lourdes et provoque des maux de tête. Qu'en est-il ?
Cette idée reçue, héritée des premières générations de planchers chauffants conçus dans les années 1960, est désormais révolue. En diffusant une douce chaleur homogène et constante, les nouveaux planchers vous offrent un confort ultra performant. Par ailleurs, Daikin Altherma peut fonctionner avec d’autres systèmes, tels que les radiateurs basse température ou les ventilo-convecteurs.
L'installation de Daikin Altherma nécessite-t-elle des travaux importants dans mon jardin et mon intérieur ?
Contrairement aux pompes à chaleur géothermiques, qui vous imposent des travaux lourds dans votre jardin pour y capter les calories du sol, le système Daikin Altherma est uniquement composé à l’extérieur d’une unité s’intégrant discrètement où vous le souhaitez. De la même façon, Daikin Altherma peut également fonctionner en relève de chaudière, et ainsi se raccorder à votre circuit de chauffage basse température existant.
Le ballon d'eau chaude répondra-t-il aux besoins de notre foyer ?
La capacité du ballon d’eau chaude sanitaire Daikin Altherma peut atteindre 300 litres. De quoi satisfaire largement les besoins en eau chaude d’une famille entière. Votre confort reste le même qu’avec un ballon d’eau chaude classique, les économies en plus !
Opter pour Daikin Altherma, est-ce vraiment un choix éco-responsable ?
En équipant votre habitation d'une pompe à chaleur Daikin Altherma, vous tirez un trait définitif sur les énergies fossiles polluantes (fioul, gaz...) et vous diminuez vos émissions de CO2. Ce geste éco-citoyen est d'ailleurs récompensé par l'Etat : sous certaines conditions, votre système Daikin Altherma vous donne droit à un crédit d'impôt de 25% sur l'achat de votre matériel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel www.impots.gouv.fr.