Passer au contenu principal

Qu'est-ce que la technologie Inverter ?

La technologie Inverter est intégrée à l'unité extérieure. Le technologie Inverter peut être comparée à la technologie d’une automobile : « Plus vous enfoncez l’accélérateur, plus vous allez vite. »

Une unité à Inverter augmente progressivement sa puissance en fonction de la puissance nécessaire pour le rafraîchissement ou le chauffage de la pièce. Le fonctionnement d’une unité sans Inverter peut être comparé à l’activation ou la désactivation d'une lampe. Une telle unité se met en marche à pleine charge.

Avantages de la technologie Inverter :

  • La température de confort souhaitée est atteinte plus rapidement
  • Le temps de démarrage est réduit de 1/3
  • Vous réalisez de grandes économies d’énergie ainsi que des économies financières : Réduction de 30% de la consommation énergétique
  • Aucun pic de tension en raison de l'absence de cycles de marche/arrêt du compresseur
  • 1/3 de réduction de la consommation d’énergie (par rapport à des unités normales à cycles de marche/arrêt)
  • Aucune fluctuation de température