Passer au contenu principal

Qu'est-ce que la puissance sonore/pression sonore ?

Niveau de pression sonore (Lp)

Mesure de l’énergie acoustique émise par une source sonore, exprimée en décibel ou dBA

Niveau de puissance sonore (Lw)

Comme ci-avant, mais avec réalisation de la mesure dans des conditions prédéfinies
Le niveau de puissance sonore est indépendant :

  • de l'emplacement de l’équipement
  • des conditions environnementales, et
  • de la distance par rapport au point de mesure

Le niveau de puissance sonore peut être considéré comme le plus précis des deux niveaux. Ne vous laissez pas abuser par le fait que la valeur de puissance sonore soit supérieure à la valeur de pression sonore.

L’impact des décibels :

 Lp dB(A) Force sonore perçue Bruit
 0 Seuil d'audition -
 20 Extrêmement faible Bruissement de feuilles, pièce silencieuse
 40 Très faible Bourdonnement d’un réfrigérateur
 60 Modérément fort Conversation normale, restaurant
 80 Très fort Circulation urbaine, camion
 100 Extrêmement fort Orchestre symphonique, tracteur  agricole
 120 Seuil du supportable Décollage d'un avion à réaction