Passer au contenu principal

Je reçois un message d’erreur avec le code d’erreur « 10000 ». Qu’est-ce que cela signifie ?

L'application Daikin Online Controller peut être installée sur des systèmes de pompes à chaleur air ai. Dans le cas de systèmes intérieurs de type multspliti, les unités intérieures ne peuvent pas fonctionner dans des modes de fonctionnement incompatibles (par exemple, climatisation et chauffage). Lors de la modification des modes de fonctionnement, la priorité est donnée à l’unité prioritaire (pour en savoir plus, reportez-vous au manuel de l’unité intérieure). Les unités non prioritaires basculent en mode veille si le mode de fonctionnement n’est pas compatible avec le mode sélectionné sur l’unité intérieure prioritaire.