Passer au contenu principal

Je ne peux pas connecter l’adaptateur WLAN à mon réseau.

Vérifiez que votre routeur sans fil est suffisamment proche de votre adaptateur WLAN. La plage de l’adaptateur WLAN peut être fortement réduite par des obstacles contenant du métal (par exemple, des murs en béton armé).

Vérifiez également sur la page de configuration de votre routeur que ce dernier n'est pas réglé de façon à utiliser les canaux Wi-Fi 12 ou 13 (reportez-vous au manuel de votre routeur). L’adaptateur WLAN ne prend pas en charge l’utilisation des canaux Wi-Fi 12 et 13. Si le routeur est défini sur le canal Wi-Fi 12 ou 13, modifiez les réglages du routeur de façon qu’un autre canal Wi-Fi soit utilisé dans la plage 1-11.