Passer au contenu principal

Pendant une mise à jour du logiciel de la passerelle réseau, un code d'erreur s'est affiché sur l'interface utilisateur de l'unité. Que dois-je faire ?

Pendant les mises à jour du logiciel, les communications entre la passerelle et l'interface utilisateur sont interrompues. Ceci provoque l'affichage d'un code d'erreur au niveau de l'interface utilisateur. Une fois la passerelle réseau complètement mise à niveau, la communication est rétablie et l’erreur disparaît de l'interface utilisateur.

BRP069A6x :

Le code d'erreur « U8-01 » devrait s'afficher temporairement sur l'interface utilisateur.

DRGATEWAYAA :

Le code d'erreur « U4-66 » devrait s'afficher temporairement sur l'interface utilisateur.