Passer au contenu principal

Comment l'adaptateur WLAN synchronise-t-il l’heure et la date ?

Lorsque l’adaptateur WLAN est connecté à un réseau sans fil avec connectivité Internet, il synchronise sa date et son heure avec un serveur de temps (GMT). L'adaptateur WLAN modifie cette heure pour l'adapter au fuseau horaire auquel il appartient et (le cas échéant) à l’heure d’été.

Lorsque l’adaptateur WLAN n’est pas connecté à un réseau sans fil avec connectivité Internet, il synchronise sa date et son heure avec le smartphone connecté.

1 Pour accéder aux informations temporelles :

  1. Sélectionnez l’unité dans l’application smartphone.
  2. Accédez aux réglages de l’adaptateur (icône d’engrenage dans le coin supérieur droit).
  3. Sélectionnez « Time » (Heure).
FAQ Online Controller - sélection de l’heure

Un autre utilisateur commande l’unité intérieure via, par exemple, la télécommande infrarouge ou un autre smartphone. Patientez quelques minutes, puis réessayez.